研磨ディスク 日本製ペーパー使用 アルミナのレビュー

平均満足度 4.30 (91件のレビュー)
商品レビューを投稿する
研磨ディスク 日本製ペーパー使用 アルミナ モノタロウ
日本製のペーパーを使用し中国で製造したコストパフォーマンスの高い商品です。 砥石と同粒度の作業比較できれいに仕上がります。 空冷効果が働き大きな熱を与えません。 騒音が低く砥石のようなかん高い音を発生させません。 耐久性に優れ、フレキシブル砥石の5~6倍の耐久性があります。 研磨力が安定し、目づまりを起こしにくい構造です。 安全性に優れています。 【用途】バリ取り サビ、塗料落とし キズ取り スパッタ取り 鉄の研削研磨
91件中 81~91件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2015-11-19
用途:
バリ取り
対象商品:
34951944

低価格ですが普通に使用できます。

1人が参考にしています
合同会社寿デンソー 様2014-06-23
用途:
金属の研磨
対象商品:
34951926

普通に使用できます。

2014-06-28
用途:
金属のバリ取り
対象商品:
34951944

日本製ペーパーのためか?同程度の価格帯の中では当たりが柔らかい。
そのため感触が掴み易く、微調整出来る点が気に入っています。

1人が参考にしています
2011-05-14
用途:
風呂の改修工事に鉄やタイルや木材に対して使用しました。
対象商品:
34951901

長時間、連続使用しましたが、この値段でこれだけ長く使えれば文句無しだと思います。
機会があれば、また、購入したいです。

2011-06-16
用途:
ハサミの専門研ぎ屋、みなと技研です。 洋裁に使う裁ちばさみ、の表がさびていますから そのさび落としに使っています。 また、包丁を研ぐ時にも さび落しに使っています。
対象商品:
34951996

今までは、ナイロンデスクを使っていましたが非常にコストが高く付きますから
何か良い研磨デスクを探してたら この研磨布デスクが見つかりまして、サンダーに付けて
使っています。
#400は、ステンレスの包丁の磨き、にもってこいです。
勿論、裁ちばさみ の表の錆落しとあか落しは、最高に良いです。

4人が参考にしています
2013-11-08
用途:
錆びとり、磨き
対象商品:
34951901

平面の作業は効率よくなったようです。価格は購入数量が少ないとこんなもんかな?

2010-09-21
用途:
金属研磨
対象商品:
34951917

青と比べて擦り具合は変わらないような気がしました。
商品名も青と似ているので、どこが違うのかわかるように記載をしてもらえれば参考になります
真中のプラスチック部品の意図がわかりません。出来るならばそれがなくてぴったりししてもらえれば検討できます。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

青色ラベルの商品がペーパーも製造も日本製なのに対し、黄色ラベルの研磨布ディスクは日本製のペーパーを使用し、中国で製造した商品なので、コストダウンした商品になります。ご使用状況に応じてお選びいただけるように致しました。プラスチックの部品は、内径が16mmまたは15mmどちらでも対応できるように付属させていただいております。どうぞ宜しくお願い致します。

飛石左官工業 様2015-09-30
用途:
研磨作業
対象商品:
34951926

砥石の消耗が早い。

川合農機販売株式会社 様2012-07-13
用途:
農業機械中古下取り機の錆取り
対象商品:
34951935

高い値段の物と変わらず普通に使える

1人が参考にしています
2011-03-03
用途:
鉄骨製品の研磨、及び仕上げ
対象商品:
34951926

値段から考えるとかなり良いと思います。

株式会社柏木ステンレス 様2011-09-20
用途:
研磨作業
対象商品:
34951926

今まで使用していた中国製より良い

1人が参考にしています