Uボルト (ステンレス)のレビュー

平均満足度 4.34 (80件のレビュー)
商品レビューを投稿する
Uボルト (ステンレス) 大阪魂
大阪魂
86 / 税込 95
80件中 41~60件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2018-04-20
用途:
釣具パ-ツ
対象商品:
34989577

ねじ山等普通の事ですが、ちゃんと出来てる
WEB画面に、ステンパイプの適合表が、添付されたらもっと助かります

2018-03-10
用途:
施設造作
対象商品:
34989805

約150φの鉄柱にぴったりで予定通りの施工ができました。値段も安く満足です。

2021-05-28
用途:
JA11ジムニーの自作ハブロック回し
対象商品:
34989586

34mmのこれのネジ部に熱収縮チューブつけて車内に常備しておくと回しにくい場合に有効です。

2021-03-02
用途:
ナットはセットではない
対象商品:
34989735

Uボルトだけで使うことは無いのに、ナット(ワッシャも)付いてません。
付いていないと表記だけでも加えては?

2017-10-22
用途:
パイプへの取り付け
対象商品:
34989656

仕上がり、強度、値段、共に最高クラスです、特に値段は側にある店よりかなり安いです。

2017-05-18
用途:
アンテナ工事
対象商品:
34989692

m6からm8にかえました。さすがにがっしりした取り付けが出来ました。

2020-11-11
用途:
アンテナポールの取り付け
対象商品:
34989586

この手のUボルトは、ミリサイズのナットが使えずウィットネスサイズの物が多いようですが、これは、ミリサイズのナットが使えるのでありがたいです。25mm、32mm等の汎用ミリサイズのパイプにも使えるサイズのものがあれば、ありがたいのですが・・・。

株式会社宇野電工社 様2018-04-24
用途:
車のルーフキャリアにアングルを渡す用
対象商品:
34989577

シンプルな商品なので○か×しかないと思いますが「○」です。
普通に使えますよ。

2017-08-09
用途:
吊金具としてしよう。
対象商品:
34989604

吊金具として使用しています。大きさが丁度で重宝しています。

2017-03-08
用途:
ガレージミラーを支柱に取り付けるのに
対象商品:
34989577

日曜大工でガレージミラーを楕円の棒に固定するのに活用しました。

2016-10-26
用途:
ヨットクルーザーのデッキパーツとして
対象商品:
34989595

友人のヨットの手摺りに、デッキチェアを取付けるため購入しました。錆びにくく強度も十分です。

1人が参考にしています
2016-10-21
用途:
LED照明の取り付け
対象商品:
34989577

小型船舶のLED照明の取り付けに使用しました。問題なくOKです。

2017-05-14
用途:
アマチュア無線のアンテナ、アルミパイプの押さえ
対象商品:
34989604

ネジのピッチ、山、谷の寸法は規定に入っているが、加工表面にザラつきが認められる。もう少し加工表面の仕上げをよくした方が良いと感じた。

1人が参考にしています
2017-03-29
用途:
日曜大工の道具整理
対象商品:
34989622

ステンレスでこの価格は助かります、しかも丈夫です。

KTエンジニアリング 様2015-12-19
用途:
アンテナの設置/保守工事に使っています。
対象商品:
34989692

アンテナの設置/保守工事に使っています。十分な品質です。

2015-09-02
用途:
アンテナのポール取付
対象商品:
34989595

単価安く満足しています。
このUボルトのピッチで穴の開いている平板等あると大変助かります。

2017-05-02
用途:
配管の取り付け時
対象商品:
34989665

ナットとワッシャーがついて今と同じくらい安いものがあればいいのですが。

2015-10-20
用途:
ボードのフック
対象商品:
34989832

とても良かったです。

2013-02-22
用途:
アンテナ作業
対象商品:
34989613

uボルトは少数で買えるのに、ワッシャ、ナットは大量になるので 近くにホームセンターになります。
そこでのついで買いをされるより、常識的な数にして3000円送料無料にするために ついでにお宅での買い物を
考えさすのもいかがですか。
クーポンありがとうございました、有効期限の短さにびっくりでした。天下のモノタロウさん 太っ腹でよろしく。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

少量パックの充実を検討してまいります。
ご意見ありがとうございます。

2019-01-29
用途:
配管の固定
対象商品:
23442107

足の長さが微妙に違う
使うのには支障は無いけれど値段相応
見える場所に使うのにはあまり気が進まない