引きバネ 材質ステンレスSUS304のレビュー

平均満足度 3.94 (35件のレビュー)
商品レビューを投稿する
引きバネ 材質ステンレスSUS304 SHK
SHK
259 / 税込 285
【用途】電子部品、電気器具、玩具、産業機器等
35件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-07-11
用途:
試作品に採用
対象商品:
35052841

想定した荷重が得られたので、スムーズに動作が出来て良い評価を得た。

2022-09-13
用途:
窓のロックの修理
対象商品:
35052805

町のDIYショップに在庫が無く、MONOTAROのHPで見つけました。
使ってみて、やや満足(荷重効率以外)です。

1人が参考にしています
2021-06-06
用途:
チェーンソーなどのエンジンのホースクリップ
対象商品:
35052832

ニッパーで切断、1.5回から2回にして、細いホースのクリップに使用しています。
小型で場所を取らず、安価です。
本来の引きバネの使用方法ではないのですが、自己責任です。

2021-04-24
用途:
破損したものと交換(代用)
対象商品:
35052814

予想より引張り力が弱かったが代用できたので良かった。

2021-06-17
用途:
建設機械のメンテナンス時
対象商品:
35052814

キャブレターの修理にて、引きばねを購入しました。少し取付けに加工が必要ですが、無事に修理ができました。

2人が参考にしています
2020-05-09
用途:
シャッターの留め金具
対象商品:
35052805

元々付いていた物の型番が不明なため長さ・線形・外径寸法で購入したが、ほぼ同等の引張強さで満足している。

3人が参考にしています
2020-12-05
用途:
バイプレーヤーの補修
対象商品:
35052805

小型バイプレーヤーのスプリング欠損の補修に購入しました。

2020-05-04
用途:
ワルボロキャブレターに使用
対象商品:
35052796

ワルボロキャブレターは戻し用バネは付いてますがワイヤーが長いと戻りが悪いので取り付けています。目的の物には少し弱めでした。

1人が参考にしています
2020-04-21
用途:
テンションのかかる車両部位
対象商品:
35052832

伸縮性もよくサビを気にしなくていいので満足しております。

2022-05-22
用途:
部品交換

自由長35mmの物を10mm引かれる状態で使用したところ数回でフック部が伸びて使えなくなってしまった。
バネとして使えない。

3人が参考にしています
2018-11-12
用途:
ラジオ修理
対象商品:
35052805

アンチークなラジオの電池接点補修に使用しました。ステンレス製で強さも良く、取付け部分は加工しましたが、しっかりと取付けられました。

2021-07-04
用途:
コンバインドローラー押さえばね
対象商品:
35052841

コンバインドローラーの押さえばねの交換に使いました。サイズはばっちりでしたが、パワー不足でした。

2020-01-17
用途:
カメラ用バネの代替品として
対象商品:
35052814

切れた外径3.5mm、芯径0.7mmの鉄製スプリングの代替で注文しました。
元のスプリングが硬いもので、比べるとこちらはやはり軟らかかったです。
既製品で長いものは外径が太く、外径の細いものが必要だったため、
2本を途中で切って長さを合わせて使いました。
合わせ目には収縮チューブを巻いて外れないようにしています。
今のところ問題なさそうです。

2018-10-16
用途:
窓のクレセント用バネ
対象商品:
35052805

ひっかけからコイルまでに直線部分が欲しいと思います。

2020-12-17
用途:
クレセント錠のばねの取り換え
対象商品:
35052814

自由長25ミリのものが欲しかったのですが、品番が035になっていて不安を感じながら注文しました。届いたものは35ミリで、長すぎてばねの用途を果たしませんでした。やむなく1センチほど切って使っていますが、ひっかけ部分が短くなってやっと引っかかっている感じなので、すぐに外れてしまいそうです。安価なものなのであきらめます。

2020-02-25
用途:
ブレーキスイッチのスプリング
対象商品:
35052823

スイッチの調整に使用しました。
品質も、良かったです。

2017-11-19
用途:
自作の機械
対象商品:
35052857

バネの引張力が命な機械を作るために購入しました。実際に触ってみたところ十分なことがわかったので安心しました。

2020-04-27
用途:
機械式スイッチの接点部材復帰用
対象商品:
35052814

狭いところを通す必要があり、外径の小さなバネが必要でした。
外径3.5mmの物を購入することができて良かったです。
自分で切断し、長さと強さを調整しました。

2017-06-14
用途:
バイクのマフラー
対象商品:
35052902

バイクのマフラーの接続固定に使用しました。サイズや強さのレパートリーが沢山あるといいですね。ステンレスなので、屋外での使用に適します。

合同会社イントラム 様2020-05-11
用途:
スタンドバネが強かったので、このバネを再購入してみた。
対象商品:
35052927

商品紹介欄の何処かに表示されていたのかもしれませんが、バネの強さが知りたかった。結局最初に購入したスタンドバネと引きの強さに大差なく、仕方なしに使っている。