マグネット六角ホルダーのレビュー

平均満足度 4.42 (113件のレビュー)
商品レビューを投稿する
マグネット六角ホルダー モノタロウ
強力な磁力で吸着しますので、溶接作業、仮止め作業に便利です。 【用途】溶接作業、仮止め作業に
113件中 101~113件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2016-07-18
用途:
自動車修理,DIY
対象商品:
35096092

機能的にはお高いメーカー物と何にも変わらないように思います
MonotaROバンザイの瞬間

2015-05-12
用途:
溶接時の仮止め
対象商品:
35096092

2個買って1個使ってみたが磁石をはさんでいるプレートがずれていて磁石が密着しない。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

2014-06-22
用途:
溶接の仮止め作業
対象商品:
35096101

もう少しマグネットが強い方が良いと思います。少しの振動でずれてしまいます。
角度は色々使えて良いと思います。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

2011-02-08
用途:
丸パイプなど直角に溶接などに使用
対象商品:
35096092

作業時間も短縮でき能率もUP

2011-09-14
用途:
鋼管パイプやL鋼の溶接
対象商品:
35096117

マグネットは強力で良く保持してくれる。ただ鉄粉が付着してしまうのが・・・
また仮止めの補助具であり、角度定規を兼ねていないので、溶接角度については「作業者が角度を合わせ、常に確認しながら作業を進める」のが当たり前の補助用具。道具は正しく使用しないと全く機能しない。道具が何でも勝手にやってくれると思っている年代層が働き出した近代では、その辺の説明書きが無い事も誤解を生んだ一因として捉え、メーカーも改善する余地はあると思う。まぁ、そんな人は説明書すら読まないのかもしれませんが・・・

2人が参考にしています
2012-05-30
用途:
溶接時の仮留め
対象商品:
35096101

4店購入したが、二枚のプレートが全てずれていたので接着を剥がし揃え直したが。
なお角度が出ていなかったので、板を削り角度を出した。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

製品の不具合でご迷惑をお掛けしました。製品に不具合等ありましたら、お手数ですがご連絡いただけましたら良品との交換をさせていただきます

有限会社ツジ 様2012-05-18
用途:
丸パイプ等の直角仮付け溶接に使用
対象商品:
35096117

ひとりで作業しやすく 重宝している

2012-02-08
用途:
溶接作業時の仮保持
対象商品:
35096117

角度定規ではないので、確かに夫々の角度は正確でないが、逆に遊びがある事で応用が効き、様々な状況に対応してくれるのではないかとも思う。正確な角度が必要な方は、角度定規を使い、自身で研磨すれば問題なく使用可能だと思う。製品の角度を厳密にすれば、加工や検査によるコストアップは避けられない。これは消費者側で手を入れられない事ではないので、この程度の価格で入手可能な方が、消費者側のメリットは大きいと当方では考えている。また二枚の鋼板に磁性体を挟んだ構造なので、パイプなどの保持も可能で、ザクリを入れた鋼管の溶接などには重宝するし、単純な突合せには、二台使用し両側から挟み込む様に使用すれば、ワークが直線的に固定されるので管材、角材、問わず曲がらず接合できる。また磁力が強力なために鉄骨材の組み上げでは、自重5キロ未満の軽量な材料なら二台で支えるので、商品を鉄柱の寸法だしした位置に吸着させて、溶接やボルトナット締めまで仮保持させる事にも使えたため、骨材組み上げ時の手元の必要が無くなった。当方では平面的な作業より、この立体的なくみ上げ作業での使用頻度が高く助かっている。しかし条件等により落下に対する危険が伴うので、同様の使用に対してはあくまでも個人の状況判断と自己責任でお願いする。厳しい安全基準を満たした無邪気な乳幼児(万人)向けの玩具じゃなく、理性と知識のある大人の道具である事を理解すれば手放せない道具である。

6人が参考にしています
2011-08-16
用途:
溶接作業の位置決め、仮止め
対象商品:
35096117

直角が出ていませんから全く使い物になりません。(笑い者になれます)
こんなモノに経費は落ちません。このブランドの商品は二度と買わないと思います。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございませんでした。
直角の精度につきまして、どの程度のものをお求めであるのか分かりませんので、
不具合品であるかは一概に申し上げることはできかねますが、品質改善に努めてまいります。
なお、不具合品ではない場合でも、未使用でお届けより2週間以内でしたら返品を受け付けることは可能でございます。
何卒ご了承くださいますようお願い致します。

2011-07-16
用途:
主に溶接物の仮固定(仮付け)に使用。
対象商品:
35096117

たまたまハズレの物だったのだろうが、2枚のプレートがずれていてワークの直角固定がやりにくい。結果、ただの磁石になっている。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ございませんでした。
不良品の可能性がございます。
別途ご連絡をさせて頂きます。

2010-11-01
用途:
リブの仮付け(溶接)等
対象商品:
35096092

直角も正確に出てますし、(同系の国産ブランドの商品を使用した事はありませが)心配だった磁力も強い方かな?下向きで使用する場合は問題ありません。

あきんど太郎商店 様2011-01-09
用途:
特にアングル等(L6*50)、垂直に立てる時の面合わせが多いですが、十分な磁力です。
対象商品:
35096117

値段の割りに磁力が強いのではないかと。後々もう少し数を揃えようかと。

2010-10-28
用途:
プレス製品の測定セットに使用。
対象商品:
35096101

製品自体をマグネットに付けて回転で角度を振る物と勘違いをしていました。