ミニチュアラジアル深溝玉軸受 ZZ形のレビュー

平均満足度 4.81 (26件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ミニチュアラジアル深溝玉軸受 ZZ形 NMB(ミネベア)
NMB(ミネベア)
129 / 税込 142
パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
26件中 21~26件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
有限会社LAMETEX 様2017-10-18
用途:
スピンドルに使用します。
対象商品:
35111517

高速回転(24000rpm)で使用時に不良品(スピンドルが停止する)が6~7%でる。1ケ1ケ個別包装なので使用時に不便です。

2015-12-07
用途:
ローラースケートのウイル(タイヤ)に使用しました
対象商品:
35111535

ローラースケートにはベアリングが16個使用します
専用のベアリングは高いのですが、三分の一以下の価格のこのベアリングで十分使用できました
コスパは最高です。
次回は多めに買いたいと思います

2015-08-14
用途:
機械メンテナンスのツール部品
対象商品:
36793127

22mm以下のベアリングシュア60%のミネベアなので日本製と思って発注しましたがシンガポール製でした。NMB管理のもと制作してるのでしょうが残念です。他でNTNを購入した時は日本製と表示されてました。生産国を表示してくれてたら助かるのですが。割引時に購入したため外国制だったのでしょうか。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
弊社では生産国指定出荷等は行っておりません。
また生産国記載につきましては、生産ロット等にもよると思われますため、記載は致しておりません。
ご了承くださいます様お願い致します。

2015-12-19
用途:
オーバーホール
対象商品:
35111517

部品屋より安いです。

株式会社大田産業 様2014-11-10
用途:
電動工具の補修
対象商品:
35111535

天下のミネベアです。もちろん世界の一級品。問題ありません。すごく良いです。しかも、安いので言うことありません。

2013-06-23
用途:
スケートボード
対象商品:
35111517

オイルベアリングよりも回りが遅いが、メンテナンスフリー・丈夫なので、満足しています。次は、NSKも試してみたいです。

2人が参考にしています