ケーブルタイ(耐候タイプ)のレビュー

平均満足度 4.41 (560件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ケーブルタイ(耐候タイプ) モノタロウ
耐侯性タイプ。屋外や屋内の紫外線が当たる場所で使用可能です。
560件中 361~380件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2013-05-24
用途:
屋外配線の結束
対象商品:
35117013

価格が圧倒的に安くて重宝しています。
もっと大量(200本)で扱ってもらえたら嬉しいです。

丸五自動車工業株式会社 様2016-06-10
用途:
配線を束ねるのに使います。
対象商品:
35117022

耐候性をもう少しとくできませんか!

2013-11-18
用途:
電気工事 ケーブルのバインド
対象商品:
35116977

耐候性はまだ時間がたっていない為不明。耐候性を除いて他のメーカー製の物と遜色ない。

2014-03-11
用途:
ケーブルの結束
対象商品:
35116977

このサイズは他メーカーのものとあまり変わらない使用感で使用できます。

鮫島電気工事 様2014-02-16
用途:
ケーブルの固定
対象商品:
35117022

思ってた、以上にしっかりしている。

2013-12-10
用途:
普通に
対象商品:
35116977

強度も十分あって使いやすいが税抜き価格表示で安いように見せかけたやり方が嫌い

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
しかしながら、弊社は事業者間取引のため、総額表示の義務対象ではございません。
今のところ、来年も税抜価格で表示させていただいてます。
何卒、ご理解承ります様よろしくお願い致します。

株式会社大久保 様2013-10-17
用途:
フェンス固定用
対象商品:
35116995

ミニマイナスドライバーにて再利用出来ます。

2014-02-23
用途:
保温剤の固定
対象商品:
35116995

金額がいい

モトクラブ コトウ 様2014-01-16
用途:
色々
対象商品:
35116977

品質、価格ともに満足です。

2013-10-22
用途:
配線の結束
対象商品:
35116977

なんといっても安い。耐久性はわかりません

2014-08-28
用途:
太陽光を遮るシェードを固定具に留める
対象商品:
35116961

100個入りの袋に1つだけフックが破損欠如したものが入っていた。価格は安いので気にはしないが、気にはかかる。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございません。

2014-06-20
用途:
トラック電機ケーブルの結束
対象商品:
35116995

消耗品なので価格が安いのは良い、使用感もよくメーカー品とも何も変らない。

2014-02-04
用途:
配線のまとめ
対象商品:
35117013

とくに問題もなく安心して使用できます。

2015-07-23
用途:
オーディオの配線を束ねるのに
対象商品:
35116977

以前は、ホームセンターで買った物を使っていましたがあまり違いがわかりませんでした。

2013-06-10
用途:
自動車電装品の配線
対象商品:
35116977

安くていいね。

有限会社吉舎タイヤ 様2013-10-28
用途:
自動車部品取付
対象商品:
35116986

耐久性もあり、値段も手頃であると思う。

株式会社デンショウ 様2014-03-11
用途:
ケーブルの結束など
対象商品:
35116986

絶好調

2013-09-12
用途:
配線のまとめ
対象商品:
35116995

安いのでサイコーです。耐久性はまだわかりませんが、悪い物には見えません。

2013-12-16
用途:
どこにでも使っています
対象商品:
35116986

良い

2013-07-25
用途:
園芸・エクステリア用品
対象商品:
35117022

ホームセンターでも30cm以上がないので助かります。40cm以上の時は2~3本繋いで使用しているので100本入りはすぐになくなります。価格が安いので同じ商品を2回注文したくらいです。