- 工具の通販モノタロウ
- 空調・照明・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 結束バンド/結束工具/固定具
- ケーブルタイ/結束バンド
- 耐候タイプ
- ケーブルタイ(耐候タイプ) モノタロウ
- ケーブルタイ(耐候タイプ)の口コミ・評判
ケーブルタイ(耐候タイプ)のレビュー
対象商品 : 35117022
2014-02-07
用途: 太陽光発電のパネル設置
金子かわら株式会社 様
長さが、300㎜~350㎜のケーブルタイが欲しい
MonotaROからの回答
貴重なご意見、誠にありがとうございます。
対象商品 : 35116986
2012-11-04
用途: オーディオ
自動車・二輪車・自転車関連業
コストパフォーマンスに優れ、助かっています。製品も問題ありません。
屋外でもOKでした。100均とは大違いでした。これからも購入し続けます。
対象商品 : 35116961
2013-12-11
用途: 屋外作業のため耐候タイプしか使用しません。
COMエンジニアリング 様
今までホームセンターで購入してましたが4割ほど高く買っており製品自体は変わらないと思いますしこれからはMonotaROさんで買う事にしました。
対象商品 : 35116995
2012-12-07
用途: バイクの配線の固定に使用しました。
バイクの配線の固定に使用しました。バイク整備にはなくてはならない物なので
まとめ買いして工具箱に入れておくと便利です。基本的に使い捨ての物なので
古くなった物を取り外して新品に交換しましょう。
対象商品 : 35117013
2013-05-03
用途: 屋外での同軸や機器の固定
ForN合同会社 様
現在のところ、問題なく使用しています。封を開けて、時間がたった物は(半年ほど)固くなるようで、使用には問題ありませんが、切る時に割れるように切れる時があります。
対象商品 : 35116977
2012-11-27
用途: 屋外でケーブルの結束に使用
確実に結束でき屋外でも充分使用に耐える商品です。種類別に購入を考えています。安価で申し分ありません。
1人が参考にしています