エコなボール傘用電球のレビュー

平均満足度 4.00 (30件のレビュー)
商品レビューを投稿する
エコなボール傘用電球 オーム電機
オーム電機
559 / 税込 615
30件中 21~30件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2015-07-18
用途:
作業灯の耐震球の代わりとして
対象商品:
35121493

他の方のレビューですと使用時間にばらつきがあるようですが、100W相当の蛍光電球でこの値段の物はなかなか無いので値段なりかなと思って使っています。長持ちしたら「当たり」ですね。
白熱電球は夏場は暑くてかないません。

MLS 様2014-01-13
用途:
Illumination in pole lamps
対象商品:
35121493

These are really the best bulbs around for low electrical usage and bright light. I hate lower wattage bulbs when the electricity usage is the same as this one. This is a great bulb. I do highly recommend it.

2016-07-21
用途:
自宅ダウンライト
対象商品:
35121484

型番が似ていたので購入したが従来のNEC製のよりサイズがでかくてダウンライトに収まらず使用不可。EFD15のエコ電球なら収まるのでそっちにしとくべきだった。

2013-11-22
用途:
現場照明
対象商品:
35121493

モデルが変わる前のを今も使ってます(10年位、地元他店舗購入)。近くのホームセンターで見かけなくなったので、今回購入したのですが、最近、現場近くの新しい大手ホームセンンターで売ってました。モノタローが一番だと思っていたのですが、ホームセンターの方が安かったのでショックでした。
商品は、問題なく明るいです。現場では、切れるより落としたり、ぶつけて割る事が多く、緩んでくるので時々締め直します。そんな時は、耐震球のようにガラス部分ではなく、出来るだけプラスチックの根本を触れて回しましょう!

1人が参考にしています
KA-ZE OKINOERABU 様2012-12-18
用途:
店舗照明に使用しています。
対象商品:
35121484

明るくなるまでに2~3分程度長時間つける場所に設置がお勧めです。
トイレのように瞬間的に点灯する場所は蛍光灯タイプよりはLEDタイプが良いと思います。
電球色で温かみのある色(オレンジ)です。
衝撃のある場所での設置は破損しやすいので注意※

2013-11-17
用途:
家庭内照明
対象商品:
35121484

買い置きしておいて、電球が切れたときに交換したが1か月もしないうちに不点灯になった。 2度と買わない。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。
初期不良の商品に関しましては、返品・交換をさせて頂きます。
お手数ではございますが、弊社問い合わせ窓口までご連絡頂けましたら幸いでございます。

2013-02-16
用途:
通常照明として
対象商品:
35121493

割安で、省エネ

2012-11-04
用途:
台所、階段
対象商品:
35121493

6000時間は明らかに無理ですね。
1つは球きれ、1つは完全点灯まで数分かかる。多分切れるのも時間の問題。あと2つ予備があるがストックするか、他に切り替えるか検討中。

1人が参考にしています
2012-08-15
用途:
すりガラスのカバーの室内照明で電球の変わりに使いました。
対象商品:
35121484

根元方向の明るさが暗いですね。電球だとカバー全体が光りますが、この蛍光管だと根元部分が暗くなって、光り方が明らかに異なります。80Wが20Wになるのは結構ですが、この点は残念です。

2012-03-02
用途:
作業時の手元を照らす
対象商品:
35121493

寿命が6000時間あるはずのものが
なぜもう使えないのでしょうか
ありえないです

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございませんでした。
別途ご対応させて頂きました。