ストレッチコードのレビュー
2018-11-19
- 用途:
- 自動車のキャリアに物を固定するのに使用
耐候性に優れるのでゴムの材質は夏の炎天下を2シーズン経過した今でも劣化する事なく使えてます。S字フックですが、私の使用の場合ゴム側のフックが外れてくれた方が物の固定が楽です。
1人が参考にしています
2018-11-16
- 用途:
- スーパーカブに、コンテナを括りつける時。
- 対象商品:
- 35160797
まだ10回程度の利用ですが、しっかりしていること、伸長具合が良い点です。バイクにコンテナを括りつけるには、58cmくらいのものがラインナップされたら嬉しいです。
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
ご意見ありがとうございました。
2019-07-05
- 用途:
- バンジーコードの代用
- 対象商品:
- 35160797
ゴムが強すぎて使い物にならない
用途がよくがわからない
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
ご意見ありがとうございます。
クレイランド 様2018-05-30
- 用途:
- ラックや荷台の道具類の遊び止め。
- 対象商品:
- 35160781
以前より使っているが、強度、耐用性とも問題なし。本固定ではないのだがゴム紐スリングより強度が有るから安心、ゴムのキズも直視出来るから事故も防げる。これに見合うアウターを被せてあれば、満足なのだけど。
2人が参考にしています
2018-05-23
- 用途:
- 台車積載商品の落下防止
- 対象商品:
- 35160806
かなりの本数を購入していますが、もう少し長い目が欲しいです。
できれば全長900㍉~1000㍉の物があればベストです。
フックが外れるのはゴム側フックの先をガスバーナーで炙り曲げています。
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。
株式会社PLUS 様2015-10-06
- 用途:
- 車内のボンベなどの固定やキャリアに脚立を固定する際に使用
- 対象商品:
- 35160772
丈夫で長持ちし、使い勝手も良いです。Sカンが外れるのでゴム側をペンチで少し潰して使ってます。
1人が参考にしています
2017-10-12
- 用途:
- 荷物等の結束
- 対象商品:
- 35160781
フックの形状が悪いのでゴムから外れる。
他の人も書いてましたが、カシメなおさないと使い物にならない。
耐候性は使用期間が短いのでわからない。
MonotaROからの回答
ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。
2015-05-14
- 用途:
- 釣りのボートをロープに泊める際に使用
- 対象商品:
- 35160797
10年以上前にホームセンターで購入し長年したので予備品として購入。
フック部が以前と同じで外れやすいのでペンチで加締めて使用。
1人が参考にしています