13LEDスーパーライトのレビュー
- 用途:
- かなり、いいと思います。
- 対象商品:
- 35194704
値段も買いやすく。(数がそろえやすい。)LEDと表示があるが、明るいです。電池の消耗も、比較的いいのではないか???と思います。
- 用途:
- 機器点検等
- 対象商品:
- 35194704
思っていたよりも小さく、持ち運ぶには良かったです。また照明も拡散というよりも、焦点が集中する感じなので、部分的にしっかり照らすのには合っているようです。
- 用途:
- 日没後車両を探すとき
- 対象商品:
- 35194704
期待していた程の明るさがなかったです。 ライトの部分が大きいのでもっと明るさを期待していたのですが、直径5cmくらいのコンパクトタイプのほうが明るいのは値段もそれなりに志方らなのでしょうか?
- 用途:
- 非常時、夜間の外出用
- 対象商品:
- 35194704
年寄り用に買ったのですが軽くて良いと喜ばれました。
確かに想像してたより小ぶりで驚きました(寸法は掲載されてるので当方が勝手に驚いただけですが)。持ち運びは本当にラクそうです。
電池ケースのマイナス極のコイルが線が細いのか?長すぎるのか?電池をセットするときに気持ちよく縮まないでよじれたりするのが少しチープな感じですが、大きな不満はなくて満足です。
- 用途:
- 作業灯 及び 防犯用
- 対象商品:
- 35194704
作業はもちろん 防犯用として 暗い所など よく見えて
LEDスーパーライトは 良いと思います。
お勧めです。
- 用途:
- 自宅の災害対策
- 対象商品:
- 35194704
地上から2階部分の屋根までハッキリと照らし出せるので、明るさは十分だと感じました。軽量なので手に持っていても負担になりません。コンパクト+上を向けて立てて置けるので、玄関の下駄箱内に収納しやすい。
- 用途:
- 夜間屋外作業時
- 対象商品:
- 35194704
購入時は非常に明るく満足していましたが、電池を入れておくと電池ケースがバネの力で変形し接触不良を起こします。都度バネを伸ばし接触するように使っています。電池ケースの強度を上げて欲しいです。改良版を期待します。
- 用途:
- 常備用
- 対象商品:
- 35194704
本体の強度に若干不安有り。持った手から落下させると壊れそう。電池寿命の長い単一電池4本を使用する製品の購入を決めていたので重量は丁度いいと思う。それでいてコンパクトで良し。13個のLEDで光量も十分、文句無し。倉庫の常備品として2台目の購入です。
- 用途:
- 製品の検品
- 対象商品:
- 35194704
コンパクトなのに光量がすごい。新品の乾電池を入れたせいもあるのでしょうが、まぶしいくらいでした。
製品検品に重宝しています。
- 用途:
- 夜間の作業
- 対象商品:
- 35194704
軽くて明るいので使いやすいです。以前、充電タイプの一回り大きLEDライトを買いましたが、明るいのですが電気があまり持たず、今は使ってません。
- 用途:
- 夜間の清掃作業
- 対象商品:
- 35194704
非常に明るくて夜間作業に適していますが、もう少し小型軽量化をしてほしい
貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。
- 用途:
- 夜間や暗いところ
- 対象商品:
- 35194704
見た目は安っぽいですが、かなり明るいです。
小さなストラップもついていて、壁にかけて保管することも可能です。
ただ単1電池4本を使用するので、コスパ的には!?
- 用途:
- 機械下等の作業時
- 対象商品:
- 35194704
想像していたレベル以下の明るさだった。若干青味がかった光の色の為か、よけい暗く感じた。光色は、昼光色にした方が明るく感じるのでは。
- 用途:
- 一般家庭での普段使い
- 対象商品:
- 35194704
購入当初電池ケースがすぐに割れそうと思いましたが・・ それから1年半問題無く使えています
電池は単三充電池+単一に返還するアダプターを使っています
このライトは拡散型では無く焦点型?ですので広い範囲を照らすと言う照明用途には不向きかも知れませんが
10m程先の壁を照らした場合直径1m程の範囲を集中的に明るく照らしてくれますので(多少の拡散はあります)
帰って来ない猫を探す等10m~50m先を明るく照らしたい時に威力を発揮してくれます
手持ちの物は電池ケースを本体に入れる際向きに迷いますが
これは逆さまに入れない限り向きはどの向きに入れても良い様に設計されておりすばらしいです
- 用途:
- 害獣探索
- 対象商品:
- 35194704
夜間の害獣探索用に購入しました。
明るさ・・・
「1kmまで届きます」と表示がありますが、実用範囲は100m程度までです。
4.8V0.6Aピリケン球使用の懐中電灯よりは明るいです。
電池の持ち・・・
消費電流を計測した所440mAでした。ピリケン球タイプだと700mAなので
1.5倍の使用時間が期待できます。
白色光なので電池が弱った時でも、ピリケン球タイプよりは使えると思います。
- 用途:
- 震災等の非常用
- 対象商品:
- 35194704
震災等の非常用として、単一電池の製品を探したらこれしかありませんでした。
LEDでも単三電池だと思ったより早く消耗しますし。
照度ですが、普通のLEDです。
高輝度に慣れた者にはチョッとガッカリかも?その分電池の消耗が少ないと考えます。
これは防水ではありませんが、ランプ筐体(黒い部分)と電池ケース間にゴムパッキンが入っていました。
生活防水程度でしょうけど嬉しかったポイントです。