サンジェット P-1000 (金属表面研磨材)のレビュー

平均満足度 4.61 (69件のレビュー)
商品レビューを投稿する
サンジェット P-1000 (金属表面研磨材) 三彩化工
三彩化工
1,698 / 税込 1,868
サンジェット P-1000は、アルミニウム、クロムメッキ、真ちゅう、銅等金属製品の表面の汚れ、シミ、酸化被膜を除去し、本来の美しい艶のある鏡面に復元する金属表面の研磨剤です。航空機の金属表面の研磨剤として開発されました。金属摩耗量は最小限にとどめ、容易に鏡面仕上げが可能です。仕上げ面は均一な表面になるため、金属の光沢を長時間保実すると共に汚れの付着を最小限に抑えます。また金属に対して腐食性は無く安定しています。ワックスを含んでいますので単体で磨いた後に光沢が出ます。冬季の塩化カルシウム落としとして使えます。従来の1kg丸缶に加え、携帯や保管に便利なチューブタイプの300gが新発売。チューブタイプはそのままスポンジやウエスにつけて使えるのでより手軽になり、最後までしっかり使えます。チューブタイプなら金属のメッキパーツが多いバイクや自転車などへの磨きにご活用いただけます。〔使い方〕1.水洗い等により表面に付着した汚れを落としてから使用します。水ジミや油汚れ、黒ズミなど汚れがひどい場合は洗浄剤のご使用をお勧めします。2.柔らかい布やスポンジに適量を付け、研磨面に塗り拡げてください。3.汚れのひどい所、スクラッチ傷のある所は少し力を入れてこすります。研磨面が乾いてきたら力を緩めて研磨してください。4.金属表面に光沢が表れてきたら、きれいな布で拭き取ります。5.サンジェットP-1000によって表面が研磨され汚れが付きにくくなると共に、ワックス入りなので光沢がある程度維持されます。・スポンジバフ、ウレタンバフもご使用いただけます。 【用途】[用途]金属表面研磨用コンパウンド(鏡面仕上げ)[適用金属]・アルミニウム・クロムメッキ・ステンレス・真ちゅう・銅合金など金属製品[推奨製品]・トラック、バスなどアルミホイール鏡面仕上げ・バイクのクロムメッキ部品の仕上げ・仏具(金属性)の艶出し・アルミ部品の艶出し、鏡面仕上げ・その他貴金属製品の研磨・塩化カルシウム落とし
69件中 41~60件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2019-10-01
用途:
トラックのアルミの手入れ
対象商品:
35563053

下処理に使用してます。
くすみやシミなど落とせますので今後も使用したいです。

2020-07-12
用途:
トラックのアルミホイール磨き
対象商品:
35563053

コスパ的に満足しております。またリピートしようと思います。

飯岡電業社 様2020-05-27
用途:
塗装作業時
対象商品:
35563053

使い方がすごく簡単で、洗剤で流せば簡単に落ちます。

1人が参考にしています
2020-05-01
用途:
アルコアのアルミホイール磨き
対象商品:
35563053

今まで使ってきた研磨剤の中で一番楽に、かつ、簡単に綺麗になりました。
過去には、青汁・ブルーマジック・ホワイトダイヤモンドを使ってましたが、時間がかかる上にどうしても曇りが出ていました。
みなさんのレビューを読んで、まずホイールを水洗いして汚れを落としてそのまま一回目の磨きを開始。力入れずに磨いただけでもかなりの艶が出て、同僚からもこれはいいね!のお言葉。
拭きあげて二回目は水分がない状態にもかかわらずノビがよく少量でほぼ満足できる状態に仕上がりました。
今まで色々と悩んでいろんな研磨剤を使ってたのが馬鹿らしく思えるほどです。
あとは、この綺麗さがどれくらいキープできるか…ま、でも、すぐくすんでも洗車ついでにホイールも磨けるのでかなり重宝すると思います。

2019-08-09
用途:
トラックのアルミ、ステンレス磨き
対象商品:
35563053

過去のレビュアーさんの書き込みを参考に、洗車後の濡れたままのホイールに使用しましたが、スポンジでひと通り軽く磨いて流すだけで、結構な艶を出せます。簡単に水で流せるので、ほとんど洗剤感覚で使用できます。ハイトレール等で事前に洗ってから使用すると、ホイールナットのキワのくすみまで綺麗になります。究極に光らせるには、仕上げの磨き剤が必要かと思いますが、その下地作りとしても、とにかく楽に使えるので良いと思います。ハイトレ→サンジェット→水洗いという工程で、4トン車のホイールなら5分もあれば光ります。ステンレスに使用しても、肌をクレンジングしたような、一皮剥けた輝きを感じます。コスパも抜群だと思います。

3人が参考にしています
2019-07-16
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
35563053

エンジンヘッドカバー磨きに使ってます。大容量でガンガン使ってます 伸びも良く個人的にはオススメの商品です。

2020-05-13
用途:
トラック洗車時
対象商品:
35563053

すごく輝くようになったので、思ったよりも満足もできました。

2019-06-09
用途:
大型車のアルミホイールの手入れ
対象商品:
35563053

量が豊富です。濡れた状態で塗り込みができ、拭き上げも水で流すだけで手入れがしやすく、とても便利です。

2019-02-15
用途:
金属燭台磨き
対象商品:
35563053

錆落とし後サンジェットで磨くとピカピカが長持ちして
気持ちよいです。

1人が参考にしています
川村 様2018-11-27
用途:
アルミホイール研磨
対象商品:
35563053

少し硬さもあり扱い易いと感じました。研磨力はこんなものなのかなって感じです!磨いた後の汚れの付着についてはまだわかりませんが期待を込めて星4つにしました。

2人が参考にしています
2018-10-23
用途:
アルミホイルの磨きに購入
対象商品:
35563053

今まで青棒やブルーマジックを使用してましたがサンジェットを使用して見てこんなに早くキレイに成るのにビックリしました。

1人が参考にしています
2018-11-21
用途:
アルミホイールの磨き
対象商品:
35563053

ポリッシャが必要手でわ時間と体力がいる三彩化工に電話して使用の仕方聞いたら親切に教えてもらえた

1人が参考にしています
2018-04-30
用途:
トラックのアルミホイール

使用しましたが、洗車したあと水滴の残ったままでスポンジに付けこするだけ、あとは水で洗い流すだけ!あとは柔らかいタオルで拭いて終わり!今までにない楽さ!でも輝きは言うことなしです!買ってよかった!会社の人にも進めようと思います!

3人が参考にしています
有限会社ハマノ 様2018-06-23
用途:
金属メッキ磨き
対象商品:
35563053

金額が金額なのであまり期待はしていなかったが、
期待以上にメッキ部分がきれいになりました。
他メーカーの商品に比較しても安いので
塗布量を気にしないで磨けます。

2018-04-26
用途:
トラックアルミホイール磨き
対象商品:
35563053

トラックアルミの磨きに使ってる。色々と使ったがこれが一番艶が出る。

2人が参考にしています
山優建材株式会社 様2018-07-27
用途:
トラックアルミホイール
対象商品:
35563053

他の人のレビュー見て買いました。ホイールを洗ったあとそのまま商品でみがいてます。きれいになります。

1人が参考にしています
2020-07-15
用途:
アルコア製アルミホイール磨き

ほんの僅かな量で短時間に綺麗に磨き上げることが可能で作業効率が上がる、ただし商品説明文にこの商品の危険性について何ら記載が無いことは改善すべき、業務使用で購入してる法人ならば理解しているだろうが、個人レベルで使用する人達には注意喚起すべき内容。

4人が参考にしています
2017-09-17
用途:
トラックのアルミホイール磨き!!
対象商品:
35563053

抜群に良いです!!
トラックのアルミホイールは、乗用車用とは違いクリヤー塗装無しのアルミの地肌なので、磨いた後に大気汚染からの保護効果が有るサンジェットがとても良いです!!
もちろん、艶出しレベルも十分!!(o^^o)
裏ワザとして、洗車後水滴があるままのホイールにスポンジに適量サンジェットを付けて磨き、その後ホースで水をかけながら洗い流す!!
簡単で十分光り、拭き取り残しも無しです!!
大型トラックのホイール1本を10分弱でOK!!(o^^o)

2人が参考にしています
2017-06-10
用途:
アルミホイールを磨き
対象商品:
35563053

たっぷり量も入っていますし、力も入れずに綺麗になりました。

2020-06-05
用途:
頼まれて
対象商品:
35563053

どこのショップも品薄状態で知人から頼まれて買いました。
使い勝手はいいようですが、ワックス効果はないみたいです。
小さい傷は消えません。

1人が参考にしています