単式スラスト玉軸受51100番台のレビュー
スラスト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。
一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。
一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。
2019-10-11
- 用途:
- マッサージ機のベルト軸が経年劣化で外れるため、5mmのボルトに装着し軸回転のため
- 対象商品:
- 35628731
商品自体は、普通に使用できますが、かなり力がかかる箇所のためうまく動作しませんでした。
MonotaROからの回答
大変申し訳ございませんでした。
品質改善に努めてまいります。
2015-10-18
- 用途:
- 扉の蝶番
- 対象商品:
- 35628747
古い金庫の、蝶番のワッシャー代りに使用しましたが、扉は軽く開閉する様になりましたが、サイズひと周り大きいので、もう一つ小さいサイズがあればいい。?あとは、耐久度が
本田4輪開発センター 様2018-03-14
- 用途:
- ボール盤補修
- 対象商品:
- 35628765
スラスト座面が同じもの2個入っていて 使えず。国産だとありえない。
交換してもらったが ボール盤 一週間使えず。
ボールベアリングだけにしておきます。
対応はいいので ややとしました
2018-02-08
- 用途:
- 機械のシャフト軸
- 対象商品:
- 35628817
同じサイズを4個注文したのにサイズ違いが混入していて、使い物にならない為、機械制作がストップする事態になりました。
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
この度は大変申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。
2015-06-09
- 用途:
- ボーリング 掘削ツールス
- 対象商品:
- 35628765
特に精密機械に使用する訳では無いので・・・
泥水の中で使用するので高価なメーカー品のベアリングは必要ありません。
今の所、耐久性等はメーカー品と何ら代わり無いと思います。
また購入したいと思います。
1人が参考にしています