円すいころ軸受30200番台のレビュー

平均満足度 4.69 (48件のレビュー)
商品レビューを投稿する
円すいころ軸受30200番台 モノタロウ
モノタロウ
339 / 税込 373
円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整することによって得られる。分離形である。
48件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2018-11-12
用途:
自作の回転台に使用
対象商品:
35628862

素晴らしいの一言です。上に300×180×9mmほどの板材を置き、ディスプレー回転台としていますが、見事に安定しています。ズレることもありません。もちろん回転もスムーズです。日本クオリティーの高さが現れていますね。初めからこれを買っておけばよかったと思います。★10コものです。

2018-04-19
用途:
トレーラーハブベアリング
対象商品:
35628844

負荷の低い軽トレーラーのハブベアリングに購入しました。特にガタもなく満足しています。

2人が参考にしています
2017-10-02
用途:
バイクのレストア
対象商品:
35628844

バイクのステムベアリングに使用しました。純正品や専用品に比べて驚くほど安いです。

株式会社キクチ 様2017-11-02
用途:
機械修理
対象商品:
35628844

大手メーカーの同じ型番の製品の比べても、問題なく使う事が出来ています。

2018-01-16
用途:
トレーラータイプのエンジンコンプレッサーの修理
対象商品:
39325903

安くて早い納品ですので大変有難いです。精度も問題有りません。

2017-05-28
用途:
回転機械の支持部に使用しています。
対象商品:
39325894

商品説明では4T-30203となっていたが、中国製でした。
日本製ではなさそうです。
外径寸法も若干大きいです。数ミクロン?予圧がかけにくいかな?

1人が参考にしています
2016-11-07
用途:
バイクの車軸用
対象商品:
35628844

他メーカーに比べ、安価で回転性能、精度等も問題ありませんでした。ベアリングは消耗品ですから、定期的に交換する気持ちで点検した方がいいと思います。

1人が参考にしています
2017-05-20
用途:
機械のメンテ
対象商品:
39325903

安価で問題なく使用できるのでまた機会があれば購入します。

1人が参考にしています
大塚商会 様2016-11-23
用途:
メンテナンス
対象商品:
35628844

いつも購入させていただいています。購入しやすく、価格も安いと思います。

1人が参考にしています
2015-10-15
用途:
バイクドーリーのベアリング改良用に使用
対象商品:
39325894

バイクを水平に動かす台(ドーリー)のキャスターのベアリングが壊れたので使いました。どうやら私の使用環境ではキャスターについているオリジナルのベアリング(板の間にボールが挟んであるオーソドックスなもの)では水平方向と共に垂直方向にも力が加わるらしく、ベアリングがすぐにダメになってしまって、水平に加えて垂直の力にもある程度耐えられるベアリングを探して行き着きました。ポン付けとはいかず、他の部品を合わせて購入し、何とか使えるようになりました。3次元での力にある程度対応できるベアリングを探している方にはオススメですが、系が大きいのしかないので、私はスペーサー等を組み合わせて使用しました!試行錯誤を繰り返せたのもモノタロウさんが返品に応じてもらえるシステムを提供してくれてるおかげだと思います。

2人が参考にしています
2016-11-20
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
35628862

同じ種類のものを安価で購入出来て良かったです。品物にも問題なさそうなので満足です。

1人が参考にしています
I T P 様2015-10-03
用途:
ボートトレーラーのセンターハブB/g!
対象商品:
35628844

センターハブB/G交換
完璧な品物でした 専門店で買うと
2,5~3倍はする価格で ビックリ
MonotaRoで価格を見ると かなり安く購入出来
大変助かりました
品物も何ら問題なく取り付け
此からも 宜しくお願いします

1人が参考にしています
2015-08-31
用途:
中華フライス盤の軸受け
対象商品:
35628853

中華フライス盤の軸受けに使用、従前のシールドボールベアリングにガタが有り日本製に交換しましたが、イマイチしっくりこず、円錐コロ軸受けでアウターを本体にしっかり密着させれば良いかもと思い交換しました。
使用感は精密度が若干上がりエンドミル加工の重削も安心して行えるようになりました。次回も購入希望ですが、日本製で壊れそうもないので当分先になりそうです。

2人が参考にしています
2020-01-27
用途:
自作テーブルソーの軸受けに使用
対象商品:
39325894

自作テーブルソーの軸受けに使用。
安いからしかたないと考えるべきか、ブレが許容範囲だからよしとするべきか、円錐コロが真円で無くガタツキが微妙にある。
以前別のベアリングで交換して頂いたが、殆ど変わらずメーカー基準に達していない物を、MonotaROが安く仕入れているのでは??っと思ってしまう。

KJ RACING SERVICE 様2015-08-29
用途:
特殊車両のハブベアリング
対象商品:
35628844

ちょっとクオリティー低い感じはしますが、全く問題なし。大事なところには一流メーカー品を使ってますが、用途によってはほとんど性能は変わらないと思います。あとは耐久性ですね。

2015-11-24
用途:
ボートトレーラー
対象商品:
35628844

ボートトレーラーのハブにぴったりでした。

2人が参考にしています
2015-08-06
用途:
ボートトレーラー
対象商品:
35628835

写真と一緒に寸法の図があればもっとわかりやすいです

MonotaROからの回答

現在、サイト上にて既に公開している寸法図以外はご用意がございません。その他資料が必要でしたらご用意できるかどうか確認致しますので、恐れ入りますが、弊社問い合わせ窓口迄ご連絡下さいます様お願い致します。

2014-01-20
用途:
ボートトレーラーに使用
対象商品:
35628844

ボートトレーラー屋さんの補修部品として買うより1/3の値段で買えたのでとても助かりました。
これなら壊れる前に定期的に交換できるのでまた利用させていただきます。

2人が参考にしています
2015-11-09
用途:
自作工作機械に使用
対象商品:
35628853

試運転はこれからですが上手く行くでしょう

1人が参考にしています
2014-01-11
用途:
卓上フライス盤の主軸用ベアリング
対象商品:
35628853

主軸がぶれだしたので、この品を使ってみました。
ブレは無くなりました。
値段が安価で普通に使えるので、そういった意味では良いと思います。