深溝玉軸受 6900番台 ZZのレビュー

平均満足度 4.77 (35件のレビュー)
商品レビューを投稿する
深溝玉軸受 6900番台 ZZ モノタロウ
モノタロウ
219 / 税込 241
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
35件中 21~35件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2017-03-02
用途:
バイクの整備
対象商品:
35628957

長時間の耐久性は解りませんが、問題なく使ってます。コストが一番なので使ってます。大阪魂を信じて使ってます。

株式会社大田産業 様2016-11-24
用途:
電動工具の修理部品
対象商品:
35628957

電動工具は、ベアリングの消耗が激しく、メンテナンスのたびにベアリングを交換しています。値段も安いのでケチることなく思い切って新品に交換できます。問題もありません。

2017-02-21
用途:
スクーターのドリブンプーリー内のベアリング交換
対象商品:
35628957

古くゴリゴリした純正部品を外して、こちらのベアリングと交換しました。
既に1年はたちますが問題ありません。

有限会社橋満ファーム 様2017-01-06
用途:
運搬車のタイヤのベアリングに、使用しました。
対象商品:
35628984

安価で使いやすい商品である。サイズも多数あり大変満足しました。

2018-09-10
用途:
フロアヒンジの修理
対象商品:
35628984

製造中止のフロアヒンジのベアリングがバラバラになっていたのでサイズを測ってオイルシールと共に交換しました。おかげでドアのガタがなくなりました。

株式会社ジーエムサービス 様2016-11-10
用途:
工具の修理
対象商品:
35628984

バラツキも無く常に安定している。安心して使用できます。

2016-02-09
用途:
オリジナルマインド CNCフライス盤用の保守パーツ
対象商品:
35628941

スピンドルユニットに使われているベアリングの交換用に、予備として購入しました。
メーカーが違いますが、規格が同じなので問題なく使えるはずです。
(公差精度が日本製ベアリングメーカーと同等なら問題ない。 大阪魂の精度が悪い場合はガラクタになります。)
CNCフライス盤の使用頻度が高い人にはお奨めの商品です。
高回転であるほど、ベアリングボールが磨耗しますので、回転シャフトのブレが発生し綺麗な加工が出来なかったり、規定以上の大きな穴が開いたり・歪んだ穴が開いてしまう原因になります。
加工精度が落ちたかなと思ったら、早めに交換した方が良いです。
ベアリング交換でベアリングを外す時にはベアリングプーラーを使う事をお奨めします。
(私は安価で専用プーラーを作りましたが、オリジナルマインド CNCフライス盤出しか使えないので、市販の方が良いかもしれません。)

有限会社トーア乳業 様2015-02-06
用途:
機械の修理
対象商品:
35628941

耐久性はこれからですが、使用感は問題なく、価格的に魅力的です。ただ、使用温度や環境によっては他社品を使うことも考えられます。

1人が参考にしています
株式会社大田産業 様2015-04-23
用途:
機械の組立や補修部品。
対象商品:
35628941

今まで、国産のベアリングを使っておりましたが、思い切って代えてみました。中国産か?はたまた韓国産か? よくわかりませんけど、基本的のサイズは問題ないです。スペックにつきましては、検査装置がないので、よくわかりませんが、粗悪な感じもありませんし、問題なく使えております。日銀がインフレ目標をたててがんばっているときに、申し訳ありませんが、価格が1/3ですよ。お勧めはしませんけど、問題はありません。

2人が参考にしています
富田商会 様2014-08-11
用途:
自動車部品の交換部品に使用
対象商品:
35629002

5年使って分かると思います。いまはおかげでエアコンが使えるようになりました。

1人が参考にしています
2014-06-10
用途:
趣味のバイク
対象商品:
35628984

とにかく安い。クオリティも問題無しです。

1人が参考にしています
2014-05-14
用途:
子供のおもちゃの修理
対象商品:
35628966

稼働状態もよくサイコーです

1人が参考にしています
田畠 様2011-12-02
用途:
回転機械の補修用
対象商品:
35628966

価格が比較的安価なので、多少の不安もあるが、今のところ普通に使えている。耐久性が課題だが、使用頻度が高くないので、これで十分だと予想している。

1人が参考にしています
2015-11-04
用途:
交換部品
対象商品:
35628984

6904ZZを購入しましたが、本体に61904と打刻されていました。
問い合わせた所「製造メーカー独自の記載」と説明を受けましたが
次回購入はわかりません。

1人が参考にしています
有限会社池内商店 様2011-11-17
用途:
マキタコンプレッサーのピストンアームのベアリングとして使いました。
対象商品:
35629045

今回は価格の安い方を買わせて頂きましたが、価格に関係なく調子よく使用出来ました。

1人が参考にしています