ステンレス メッシュ板のレビュー
- 用途:
- ろ過フィルター用
- 対象商品:
- 01140852
入手可能なステンレスメッシュ(網)板の中では、最も目の細かいであろう#250のステンレスメッシュで、ろ過フィルターとして利用する為に購入。
計算上は0.0616mm以下は通過します。
0.1mm以上で目詰まりする位の網目です。
- 用途:
- 部材補強時
- 対象商品:
- 01140834
思ったより、包装もしっかりしていて、水場の作業時に安心して使用が出来ました。次回も、購入しようと思います。
- 用途:
- 台所の換気扇の外から小鳥に入り込まれて巣を作られたので、塞ぐのに使いました。
- 対象商品:
- 35633744
温泉ガスが漂う地域で金属は腐食しやすいので、今回ステンレスのネットにしました。長持ちすることを期待してます。値段は手ごろでした。
- 用途:
- サンドブラストメディアの粉塵除去に
- 対象商品:
- 01140852
サンドブラストのメディアは細かく砕け、何れ20μ以下の粉塵になりサイクロンでも100%の除去は出来ません。集塵機のモーターを痛める基にもなりますので、250メッシュ板を使って20μ前後の粉塵の除去が出来ます。ハサミで丸く切って30メッシュの裏漉しにテープで止めれば、三万円以上する金額のステンレスふるいが二千円で出来ます。
- 用途:
- 発電機のガソリンコックのフィルター作成
発電機のガソリンコックのフィルター作成の為に買いました。細さが0.14を購入しましたが目が荒すぎましたもっと細かいのを買った方がいいと思いました
- 用途:
- 切削液のフィルターとして
- 対象商品:
- 01140834
フライス盤の切削液のタンクに取り付けて切子の除去に使ってします。40番のメッシュと100番の2段階でほとんどの切子は除去できているようです。
- 用途:
- ガソリンタンク屑取り
- 対象商品:
- 35633787
60メッシュステンレス網を筒状にして、メッシュのワイヤーを使い手縫いしてから、プラ性本体に挿入、本体柱部にワイヤーで固定しましたが、良く出来ました。
- 用途:
- 精密機械の冷却ファン用フィルターに使用
- 対象商品:
- 35633771
冷却用ファン空気取入れ口の防虫メッシュが経年使用により目詰まりを起こしクリーニング不可能となったので交換用としました。騒音が小さくなり冷却機能が上がりました。
- 用途:
- 換気扇のフィルター
- 対象商品:
- 35633805
40cm級の換気扇にフィルターとして使用しました。端末をアルミテープで補強しました。洗うとすぐにキレイになってラクチンです。
- 用途:
- 籾殻を燃焼させシリカを得るために
シリカは身体に良いけど市販のものはやたらに高いのが難です。酸洗浄して乾燥させた籾殻を燃やすと純度の高いシリカが得られるとネットで見て、やってみましたが、燃焼させるときに普通のメッシュではせっかくの籾殻灰(シリカ)が落ちてしまい、目減りしてしまいます。そこで、こちらのメッシュに包んで燃焼させることで、落ちることなくまあまあ白いシリカを得ることが出来、サプリとして摂ることが可能になりました。まだ10回位しか焼いていませんが、今のところちゃんと機能しています。
- 用途:
- 機械整備用
- 対象商品:
- 01140852
オートバイや発電機のガソリンタンク内のストレーナーの材料として購入
今まで 100メッシュより より細かくなって大変良い
- 用途:
- 農園野菜散布作業、に使用、
- 対象商品:
- 35633805
最初でどの商品を注文して好いか分からなかったので取りあえずと思って購入したら、農薬を噴霧器に入れる時に使用しますが、もう少しメッシュの細かいのでないとノズルが詰まって駄目になります、今度購入の時はメッシュ番号も大体理解出来て来ましたので細かいごみの取れるメッシュ板をお願いします、
- 用途:
- 自作パソコンの吸気ファン防塵フィルター用
- 対象商品:
- 35633744
市販のパソコンケースに開けてあるファン用の穴は、フロントファンを除き、吸気・排気共に少し大きめで
埃の侵入が半端ではありません。
各メーカーよりファンサイズに合ったフィルターが販売されていますが、その殆どがスポンジ製のフィルターで
ファンの風量を阻害します。
何か他に良い物はないか、と検索していたところ、本製品を知り早速購入・加工して装着しています。
この手の商品は、勿論ホームセンターなどにある筈もなく、大変重宝しています。
設置に若干?の加工が必要でしたが、仕上がり良く出来ています。
画像でお見せ出来ないのが残念です。
現在は自作パソコンの吸気ファンダクト用として使用していますが、稼働していないパソコンの排気ファンの穴からも
埃が侵入しますので現在試行錯誤を繰り返しています。
ぶっちゃけた話し、結構加工に手間暇が掛かるんですよね。
前記のアイネックス製フィルターがその良い例で、厚みが違ってガタツキが生じたので1㎜厚の両面テープをかましてみたり、とか。
別のケースにはこれまた自作のメッシュを押さえる枠で固定しています。
塩ビ版とボルトナットを使用してケースに穴を開けて固定すると言う、かなり手荒い真似してます。
あと、もう少しメッシュの細かい物にすれば良かったかな、と言う反省点もあります。
が、強度と張り具合を考えた場合、このあたりがちょうど良いかな、とも思っています。
コネコネットにも画像入りで投稿する予定ですので、ご期待ください。
てか、うかうかしてると年が明けてしまいますね^^;