スペーサー(ポリアセタール)のレビュー
- 用途:
- エフェクター
- 対象商品:
- 35797115
一つ一つ丁寧に梱包されているのが逆に不便でした。たくさん買った場合、この小さな部品を一つ一つ開封しなくてはいけません。ただモノは素晴らしく便利なので、ぜひまた使わせていただきたいです。
- 用途:
- 自動車エンジンの社外ダイレクトイグニッション取り付けスペーサーとして(4AG 5V)
- 対象商品:
- 35797291
アルミのスペーサーをなくしてしまい代替品として探していて丁度良いサイズでしたので購入、取り付け。熱による影響少し不安ですが様子をみていきます。
- 用途:
- 基板のアルミケース固定用
- 対象商品:
- 35797054
3mm固定穴のある基板をアルミケースに固定する再の絶縁スペーサーとして購入。1個単位で購入できるので無駄がない。価格的には大量購入にかなわないが、安い範囲。サイズ的には内径が2.1mm/2.6mmがあると助かります。
- 用途:
- 基板の設置
- 対象商品:
- 35797063
自作した基板をプリント基板の上に浮かせて取り付けるのに役立ってます。穴もM3なのでそこらへんの汎用ネジを通すことができ便利です。
- 用途:
- 基板固定
- 対象商品:
- 35797133
商品自体は良好。
ただ複数(数十)購入で個別包装されていて開封の手間が煩わしい。
ある程度まとまって包装してほしい。
値段ももう少し安ければありがたい
- 用途:
- プリント板の固定
- 対象商品:
- 35797106
金属製の長ナットでプリント板を固定すればよいのだが、100円クラスの単価で、4本使いで、この樹脂製ならと思い購入した。本来は長ナットが欲しいのだが、スペーサーの寸法図面が、見当たらずに発注したら、内側にTAPはなく、自分で切ることにしました。カタログに図面があれば参考になったのですが。
- 用途:
- 装置の部品
- 対象商品:
- 35797246
今回は間に合わず丸棒から旋盤加工で作りましたがこのスペーサーを手配測定したら公差がかなり甘く使えず諦め、未だ検査が終わっていないが廣杉計器のスペーサーを購入しました。1個当たり9円と安いのですが使えればよいと思っています。こちらは公差±0.1です。
大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。
- 用途:
- 高精細な治具作成
- 対象商品:
- 35797142
3.2mm x 6mm x 25mmを購入しましたが、届いた商品は3.25mm x 5.80mm x 24.75mmでした。
精度誤差がひどいので、今回は使用できませんでした。
±の誤差を表記してほしいです。
この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
メーカーに確認しましたところ、こちらの製品の公差は内径+0.2、外径-0.3、長さ-0.3とのことですが、
一般公差ではなく社内交差ですので今後ロットによって変わる可能性があるとのことです。
何卒宜しくお願い致します。