配電盤表示電球のレビュー
北陽電気工事 株式会社 松江営業所 様2023-04-24
- 用途:
- コイン精米機用
- 対象商品:
- 35706456
コイン精米機表示灯玉切れのため購入。代替LED灯(同形状のもの)があったら使ってみたい。
2019-01-08
- 用途:
- バスの乗降扉パイロットランプ
- 対象商品:
- 35706456
バスの乗降扉が開いた状態で点灯するパイロットランプに使用しています。光量が十分で、視認性が優れているため安全です。ドライバーが交換できるように運転席にストックしております。
2017-08-30
- 用途:
- 音響機材のランプ切れの交換
- 対象商品:
- 35706456
音響機材のランプ切れで探していました。型番がアメリカなのか、探すとメッチャ高価だったのですが、テックの人が見つけてくれました。無事点灯しました♪
1人が参考にしています
宮永建設株式会社 様2016-10-18
- 用途:
- 機械整備に使用
- 対象商品:
- 35706501
中々無いボルト数で困っていたのですが、こちらで安価に購入でき、すぐに届いたので助かりました。
1人が参考にしています
株式会社高井南茄園 様2015-09-10
- 用途:
- 加工機械の操作盤の表示灯
- 対象商品:
- 35706501
ホームセンターなどでは入手できず、かといって機械メーカーに頼むには小額で現場の責任者が困っていたので購入しました。
他の商品と組み合わせて注文したので送料もかからずにすんだので良かったです。
1人が参考にしています
2015-03-12
- 用途:
- 電圧確認用に使用
- 対象商品:
- 59715047
使用目的が違いますが ニッケル水素充電池の充電確認の為使用。一般的には電圧を測るにはテスターが良いのですが
電気の知識の無い方にテスターは使いにくいです その為16.6Vのセルバッテリーに充電しても機器が動けば充電されてると
思って居りますが 配電盤表示電球の18V球の存在が判り 電球ソケットから線を出し バッテリー端子に瞬時に触れる事で
明るく点灯し 16.6Vのセルバッテリーに充電されてる事が目で確認出来大変良いです。
今まではトラック用の24V電球を使用。
4人が参考にしています
有限会社天竜ケミカル 様2014-10-20
- 用途:
- 制御盤の電球切れ交換
- 対象商品:
- 35706492
1個から注文できるのがいいですね。電球は種類が多く地元のホームセンターでも探しましたが、見つかりませんでしたので助かりました。
1人が参考にしています