OA電源タップ(独立スイッチ付)のレビュー
- 用途:
- パソコンなどの電源
- 対象商品:
- 35741273
非常に低品質
2年も経たないうちに使用をやめた.
スイッチのクリアプラスチックが弱く,内部のバネが強すぎるため,ひび割れる.
6個口の全てがひび割れ.内2個がスイッチが完全に破損し,スイッチ自体が割れて外れた.
- 用途:
- 事務所内PC関連の機器に使用
- 対象商品:
- 35741273
安価で使いやすい 電源を常時供給する場合にパイロットランプが点灯したままの状態ですがランプが明るい為、発熱や消費電力の事を考えると少し不安です。
- 用途:
- コンセットを増やしたい時
- 対象商品:
- 35741264
例えば、延長コードを3つさしたい場合左右に二つはコードが邪魔しないけれど、3つめはコードが邪魔してコンセットが使用できない。
- 用途:
- パソコン本体 及び 周辺機器コンセントの集合電源用
- 対象商品:
- 35741273
独立スイッチ付きの電源タップは多種販売されているが、機能・デザイン的にどこも大きく変わるものでは無く、価格競争に尽きる。 6個口がこの値段であるのは良とすべし。 問題は独立スイッチの耐久性であろうが、まだ短期間の使用であるため未知数。
余談であるが6個口を注文したところ、4個口が誤って送られてきてしまったが、すみやかに再発送と返品引き取りに来たのは感心。(商品価格より宅急便代の方が、余程高いであろうに!)
- 用途:
- 分電
- 対象商品:
- 35741264
携帯電話の充電器は絶対に入りません。
力をいれて差し込めないから。
他の人も書かれてますが、20Kg程度の力を入れて差込み
抜く時は格闘しないと抜けません。
尋常ではない商品です。
女性では使えないと複数書かれていますが、当然です。
以前の商品は埃防止カバーの影響もあり、差し込み難
い商品もございましたが、現在は改良されており、女
性の力でも十分に抜き差しが可能です。
弊社在庫品を女性従業員数人にて確認を行いました
が、全く問題なく抜き差しが可能でした。
現在の商品であまりにも抜き差しが出来ない商品がご
ざいましたら、不良品の可能性がございます。
その際は、お手数ではございますが、弊社問合せ窓口
までご連絡下さい。
よろしくお願い致します。
- 用途:
- 事務作業
- 対象商品:
- 35741273
3個購入したうち2個がスイッチ破損有り、商品到着後すぐに連絡したが担当者が忙しいので明日対応するとの事。
翌日電話があり交換手配しましたが又スイッチ破損有り。ちゃんと検品して出荷しているのでしょうか?
最終的には返金で対応させてくれと無責任な事を言いました。当方急ぎで必要なので購入しましたがこの3日間おかげさまで作業に影響が出ました。
中国製の粗悪品なのでしょうがないですが品質管理を徹底しないと使用者が感電しますよ。
この度はご迷惑をお掛けし大変申し訳ございませんでした。
弊社在庫品を数十個検品致しましたが、破損している
商品はございませんでした。
また、集荷も荷造りも人の手で行なっております。
その際破損している商品がございましたら、良品と取
替えて出荷を行なっております。
また、入荷時に全数ではございませんが、ランダムに
抜き取り検品も行っております。
可能性と致しましては配送時の破損も考えられます。
梱包の方法に問題があるかも知れません。
担当部署に厳しく申し伝え、改善に尽力致します。
大変申し訳ございませんでした。
- 用途:
- 配線の整理と思いまして買いましたが使えません。
- 対象商品:
- 35741273
このレビューを見ずに注文してしまいました。メールの問い合わせに書いた内容です。
もう1種類のタイプも購入しましたが本体のプラグを差し込む場所がいくら力をいれて差し込んで
も奥まで挿さず3ミリくらい隙間があきます。
この状態ではプラグが簡単に抜けてしまいます。
また力まかせに奥まで差し込むと今度はプラグを引いても中々抜けません。
いままでこの様な取り外しの硬い物は使った事は有りません。
この商品は使う事の出来ない不良品です。交換では対応は出来ないと思います。
前の方が12月に投稿してから商品に再確認はされていないのですか?
モノタロー印が泣きますよ!
購入者にレビューを投稿させても貴社では商品の出荷停止などはされないのですか?
がっかりしました。
この度はご要望に副えず申し訳ございません。
こちらの商品は埃等の進入を防ぐために差込部にカバ
ーが付いております。
そのため差し込み時には若干の力が必要となります。
また、一度奥まで差し込まれますと抜け防止のため
抜けにくくなっております。
不良品ではございません。
何卒ご了承の程、よろしくお願い致します。
また、返品/交換に関しましては別途対応させて頂きま
した。
- 用途:
- 洗面所で使っています。娘が居ますからドラーヤーやらコテやら、使う時にコンセントにさしたり抜いたりしていましたがコードの劣化と使わない時の通電カットがコンセントのランプ付きでオン&オフが一目で分かりとても便利です。
- 対象商品:
- 35741264
価格も安くて使うのに全く他社商品と同じですから、安さには満足しています。他社商品は金額もかなり高く感じています。
- 用途:
- 事務
プラグを挿しこむと5mmほどの隙間ができます。
不良品だと思い交換していただきましたが、使用感は変わらず。
全体重をかけたらかろうじて挿しこめましたが、今度は抜くのが大変困難でした。
他の方のレビューをよく読んだら、あえて抜き挿しが簡単にできないようにしてあると書いてありましたが、この使用感ちょっと異常です。特に女性の方が使用されるのは手や爪を痛めるのでやめたほうがいいと思います。
返品/交換のご対応は迅速かつ丁寧でした。
- 用途:
- 家庭用屋内配線
- 対象商品:
- 35741264
差し込み口がきつく、女性ではコンセントプラグが差し込めずに、使用できませんでした。
大変申し訳ございませんでした。
次回生産分より差込がし易いものに仕様変更を行う予
定です。
何卒、よろしくお願い致します。