USB接続キーボードのレビュー

63件中 41~60件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2011-11-11
用途:
業務で使用しています
対象商品:
35752997

ひらがな表記は、大小さまざまですが別段変わりなく使用しています。キー入力もスムーズでとても軽いです。この商品でこの価格はお買い得だと思います。

2011-09-21
用途:
仕事用
対象商品:
35752997

pcメーカーの品物と
違和感無く使っています。

j-field 様2011-09-16
用途:
ノートパソコンの誤動作帽子に。
対象商品:
35752997

目的であり求めていた機能は十二分にあります。

有限会社旭商会 様2013-09-30
用途:
業務用
対象商品:
35752997

印刷がはげてしまう。もう少しもってほしい。

2012-04-26
用途:
普段のPC作業
対象商品:
35752997

中国製によくある「日本の文字(ひらがな)がおかしい」という点以外は全く問題が無く、かな入力していても別段支障なし。PCショップではこういった”エラー品”が980~1500円程度なので、その半額以下。

1人が参考にしています
2011-08-11
用途:
普段使い、
対象商品:
35752997

以前のキーボードに比べ、薄く置くスペースに困りません。
キー配置を把握するのに苦慮していますが、使い勝手はいいです。
以前のキーボードと同じ機能がキーボタンが付いているので使いやすいです。

藤田電機 様2012-06-08
用途:
予備パソコンの備品として
対象商品:
35752997

接続した早々勝手にソフトが立ち上がり暴走始めました。何度起動しても同じ症状でしたので他のキーボードを準備しました。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
不良品の可能性がございますので、別途ご連絡をさせて頂きます。
また、商品の不具合、破損等何かございましたら、
弊社問合せ窓口までご連絡ください。
早急に対応させて頂きます。
何卒、宜しくお願い致します。

2011-11-14
用途:
ノートのキートップが破損したためにその代用として。
対象商品:
35752997

最初に認識の行程はありますが、一度それをしてしまえばあとは問題なく使えます。

2012-05-07
用途:
PCの文字打ち
対象商品:
35752997

XP起動時に
スウジキーランダムに連射され
PCが処理しきれず シャットダウンするという現象
PC使用できず何が悪いのかキリ分けにまさかのキーボードの不具合という事態がおこった。

2011-08-16
用途:
パソコン
対象商品:
35752997

前に使用していたキーボードが汚くなったので、買い換えた。キータッチも違和感なく気に入っています。

2012-01-19
用途:
交換用に購入したが
対象商品:
35752997

いままで使っていたキーボードが数年使っていて、調子悪くなってきたので、購入し交換しましたが、テンキーの「2」だけ少し強めに押すと くっついた様になり戻ってこない。安くても使えない。不良品だったかなぁ

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
不良品の可能性がございますので、別途ご連絡をさせて頂きます。
また、商品の不具合、破損等何かございましたら、
弊社問合せ窓口までご連絡ください。
早急に対応させて頂きます。
何卒、宜しくお願い致します。

バッタ商会 様2011-09-15
用途:
価格はリサイクル屋さん並の価格でした。数点購入でも送料は 有料でした。
対象商品:
35752997

問題なく使えると思います。予備として購入の為、未使用です。

2011-09-20
用途:
仕事用
対象商品:
35752997

すごく良い

2011-10-18
用途:
仕事用
対象商品:
35752997

このような事は初めてです。デスクトップ(VISTA)につなげたところ、文字・テンキーを含めた10個程度のキーが反応しません。バックスペースキーも使えず。
違うPC(XP)に繋げてみたところこちらも全く同じ症状になりました。
こちらのキーボードの不具合の可能性がありますので返品を希望します。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
不良品の可能性がございますので、別途ご連絡をさせて頂きます。
また、商品の不具合、破損等何かございましたら、
弊社問合せ窓口までご連絡ください。
早急に対応させて頂きます。
何卒、宜しくお願い致します。

株式会社SEAK 様2011-09-26
用途:
子供の練習用
対象商品:
35752997

キーボードのひらがな文字サイズがまちまちで書体もバラバラ。ひらがな打ちしか出来ない子供の練習用に購入しましたが、これでは幾らお安くても見づらく、使いにくいです。この様にボタンごとに文字サイズと書体が違うキーボードを始めて見ました。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。
また、商品に関しましては別途対応させて頂きました。

2011-11-01
用途:
自宅PCのキーボードのタッチが悪くなってきたから。
対象商品:
35752997

コストパフォーマンスは最高だと思います。

2011-10-13
用途:
現場でのPC操作
対象商品:
35752997

使用には全く問題ありません。タッチ音も静かでこの価格なら汚れても掃除するより購入するほうが低コストになります

2011-09-15
用途:
一般PC操作
対象商品:
35752997

使用開始直後から徐々にpcがキーボードを認識しなくなり、1ヶ月で完全に認識しなくなりました。USBを抜き差しすると再認識するので最初は値段も値段だからこんなものかと思い、使ってましたが、、、あと、リターンキーに引っかかりがありました。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。
また、不具合の商品に関しましては別途対応させて頂きました。

2011-11-04
用途:
パソコン入力
対象商品:
35752997

当初からテンキーが引っ掛かって、まともに数字入力ができず3日目にはパソコンが立ち上がらなくなった。
キーボードを交換したら正常に作動したので、このキーボードが原因としか考えられない。
低価格だったので買ってみたが、安物買いの銭失いになってしまいました。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
不良品の可能性がございますので、別途ご連絡をさせて頂きます。
また、商品の不具合、破損等何かございましたら、
弊社問合せ窓口までご連絡ください。
早急に対応させて頂きます。
何卒、宜しくお願い致します。

2011-08-12
用途:
パソコンの入力
対象商品:
35752997

キータッチがスムース。