銅 平板のレビュー
- 用途:
- 1/4ラムダ接地型アンテナの接地板
- 対象商品:
- 35767426
無線のアンテナの接地極として銅線をはんだ付けして6枚埋めました。厚さ0.5mmぐらいが、価格と機械的強度のバランスがとれて良いようです。
- 用途:
- サンプル製作
- 対象商品:
- 35767401
同封されていた荷物のために、凸凹になっていました。
梱包に配慮が必要だと思います。
この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。
- 用途:
- シールドケース
- 対象商品:
- 35767392
試作や小ロット製品での高周波用途でのシールドケース作りの材料として使っています。0.3mm厚程度ですと非常に良好なシールドケースができあがります。これ以上厚い物も使ってみましたが、ハンダ付けが難しくなります。また 傷防止のフィルムが貼ってありますので 製品としても見栄えが良いです。少量生産では手作業となりますが、シャーリングが小型のものは大きめの板材が切れませんので 100mmはかなり都合が良いです。
- 用途:
- マスクケ-スの内側に装着用
- 対象商品:
- 35767392
注文コード:35767392の銅平版100X365 0.3ミリ3枚と他カップ類を発注し到着しました。
開梱してびっくりです、何点ものが同梱はいいのですが、銅板が厚紙、ダンボ-ル等で補強などの曲がり凹み対策がされていなく、バラでいれてありましたので、3枚すべて角が曲がるかめくれて使い物になりません。
非常に腹が立つ思いになりました。
買わなければよかったのにと後悔です。
今後は、このように商品の発送に配慮しない企業からは購入できません。
- 用途:
- これから何枚かの小片を切り出し、エッチングして使います。
- 対象商品:
- 35767417
梱包にキズ等は見当たらないのに、板には4角など5ヶ所に曲がりがあります。
更に、4角、辺部分以外のへこみキズが6ヶ所ほど有ります。
寸法は多少の余裕を持って注文しているので、角などの曲がりは避けることができますが、板材の辺以外の場所のキズは困ります。薄板の場合、ヘアラインなどは磨けば良いのですが、へこみなどは大きさによって叩き出しが難しく、その部分を捨てるしか無くなります。引っ掻きキズなどの軽微なキズ以上のものが有る場合は、事前に明記して頂きたいと思います。
この度はお手数をおかけしております。
別途メールにてご連絡させて頂きますので、ご確認いただけると幸いです。
なお、万が一不良品が届いてしまった等お気づきの点がございましたら、
お手数ですが弊社問い合わせ窓口迄ご連絡下さいます様お願い致します。
- 用途:
- 当て板、敷板等製品の保護。
- 対象商品:
- 35767453
ダンボールの箱に入れてかなり厳重に梱包されていました。銅版の品質に関しては使用目的のためなんの問題もありません。
- 用途:
- カット後溶接用
- 対象商品:
- 35767417
薄い板を買いましたがダンボールの中に商品を裸でそのまま入れてクシャッとした紙を1枚程入れていたのみの梱包で送られてきました。角から8cm程度まで曲がっており非常に困ります。ダンボールの中で動いて輸送中に曲がった事が容易に想像できる安易な補強の仕方でした。せめて板ダンボールで挟むだけでも結果は全く違ったと思いますが数年前にも同じ事が起きているのを見る限りまた起こり得る事だと思います。改善されるのであればこうやって書く意味もあるのかも知れませんが、今後はそこまでこちらが意図した上で留意して注文しなければならないのか、と感じました。
いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。
- 用途:
- 軽作業
- 対象商品:
- 35767417
平板の端が曲がった状態で梱包されてきました。
薄い平板を厚紙などの支持体なしに梱包する作業の雑さが見られます。
モノタロウは安かろう悪かろうを覚悟して利用するべきですね。
この度は誠に申し訳ございませんでした。
担当部署に申し伝え、今後同様のことがない様に徹底致します。
なお、メールにてご連絡させて頂いておりますとおり、本日(4/16)付で代品をお送りしております。
大変お手数ではございますが、今しばらくお待ち下さいます様宜しくお願い致します。