スポンジカバーのレビュー

平均満足度 4.39 (89件のレビュー)
商品レビューを投稿する
スポンジカバー 光
67 / 税込 74
反発弾性に優れている。 気密、水密性が良い。 加工性が良い。
89件中 61~80件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2018-01-27
用途:
バイクのレバーカバー
対象商品:
35767733

冬季に冷たい、バイクのレバーにかぶせてレバーカバーとして使用しています。市販のレバーカバーとして販売されているものよりも分厚い(外径が太い)ので、タッチは劣りますが、全く冷たさを感じません。内径もきつくないので、季節ごとの取り外しも楽で気に入っています。

1人が参考にしています
2021-02-11
用途:
自動車ドア
対象商品:
35767767

本来の目的(グリップ)とは違う使い方をします。半分に切り込みを入れて、自動車のドアに郎綿テープで挟み込み、ドアを開けた際の隣のクルマに当たっても傷を付けないようなガード代わりに。既製のドアガードよりも軟らかいので、不注意で強く当たっても、隣クルマに葛もへこみも作りません。

1人が参考にしています
2016-11-13
用途:
サイドブレーキ、ウインカーレバーへ
対象商品:
35767751

格安で各グリップにカバーできる。シリコンスプレーすると簡単に通せる。

2020-11-11
用途:
スピンバイクのハンドル
対象商品:
89633817

1000mmだと思い注文したが975mmしか無く片側500mm必要だったので使い物にならなかった。よく見ると約1000mmとあった。普通は余分に切ってくるものだが、いい加減が過ぎる。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

2015-09-23
用途:
フォームローラー
対象商品:
35767803

思っていたより柔らかい。35パイの管にも装着できました。
スポンジカバーだけに保護には十分かと思いますが、グリップとして使用するには強度に不満。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重な御意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

2017-03-06
用途:
三脚の足部に取り付け
対象商品:
35767794

三脚の足が冬場に冷たくなるため取り付けた。ちょうど良い径、長さだったため、まるでもとから付いていたかのような良い仕上がりとなった。商品の改善点があるとすれば、貼ってある商品表示のシールを剥がすと、糊残りがある点。糊が残らない方法にして頂くと良いと思う。

2017-01-17
用途:
カメラ機材の修理
対象商品:
89633817

カーボン三脚の脚に巻いてあった発泡ゴム剤が経年変化で劣化し、亀裂が入ったので、このスポンジカバーに取り替えました。素材の違いで、若干手触り感が変わりましたが、許容範囲内です。継時変化の有無は、今後しばらく使ってみないと判りません。

2020-06-30
用途:
自動車部品修理
対象商品:
89633826

1mサイズを購入したが、端から30㎜位の位置に穴が開いて吊るし様のタイラップが付いており、実質使えるサイズが970㎜程度となっていたのが不満です。

1人が参考にしています
2015-02-04
用途:
三脚のグリップカバー
対象商品:
35767812

ハスキーの三脚に取り付けました。
脚の外径は32mmでしたが、スポンジに弾力性があるので
脚にシリコンスプレーを少量塗るだけで入りました。
商品選択の目安として、取り付けるパイプの太さより
2~5mm細い内径のスポンジを選ばれると良いと思います。

1人が参考にしています
クララワークス 様2016-09-28
用途:
アルミパイプΦ18㎜をフレームとした製作物のパーツとして仕様しております。
対象商品:
35767733

ラベルの糊を何とかして欲しいです。除去するのに激しく困難。
たまにスポンジも引っ張って粗面になってしまいます。
CRCで溶かしますが、余計に金も時間も掛かります。
糊を変えられないのならば、5本で1パックになっているので、パックの場合は袋にラベルを付けて単品にはラベルを付けないなどできませんでしょうか?

2015-01-15
用途:
バイクのアクセルスロットルに使用
対象商品:
35767785

バイクのアクセルスロットルに使用。サイズは長いので切りました。
若干太くなるので操作性が悪くなりますが、手に振動が伝わらなくなるのでいい感じです。
価格が安いので満足しています。
※クラッチ側は一回り小さい内径約20mm物をホームセンターで購入して使用しています。

1人が参考にしています
クララワークス 様2016-11-27
用途:
アルミパイプを使用した製作品の弛緩パーツ等
対象商品:
89633801

いつもは長箱にストレートに梱包されてくるのですが、今回は他の商品と同梱で短い箱に折られて配送されました。1袋(5本)は折り目が潰れて使いものになりません。この手のスポンジ材は遅い速度の荷重で潰れると復元しません。レビューを確認すると同じような例がありますね、改善されていないことがとても残念です。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

2015-08-17
用途:
カメラ三脚の脚カバー
対象商品:
35767812

皆さんの商品レビューを参考に,カメラ三脚のカバーとして使用するために購入しました。
HAKUBAの(中型?)三脚ですが,脚の径が29㎜あり,こちらのスポンジカバー内径29mmのものを注文しました。
ジャストサイズだったのでシリコンスプレー等を使わず付けることができました。(カバーが回転することもありませんでした)
見た目的にも大変満足しています。

1人が参考にしています
2015-09-07
用途:
バイクのフットギア装着
対象商品:
35767742

バイクのフットギアにはめ込んで、靴への汚れが付つのを防止&クッションとして使用しています。
ギアには商品を3等分するとちょうどの長さなので、専用のカバーを1,000円近く使って購入するのを考えるととても経済的です。

2人が参考にしています
2014-09-01
用途:
カーボン三脚保護のために購入
対象商品:
35767803

SLIK製の三脚Ultra1(UL-103カーボン)の保護のために購入しました。
パイプ径27.2mmの一段目に長さ共にジャストフィットします。
重さも1本25gなので3本装着しても全く気になりません。
「シリコーンスプレーつるッと」http://www.monotaro.com/g/00169255/
を内側にひと吹きしてから作業すると非常に楽です。同時購入をお勧めします。
また、装着は一段目のロックナットを外してハメ込みますが、その際ナットのグリスが剥がれるため、
元に戻す時に万能グリスを少し盛っておくと良いと思います。

1人が参考にしています
2015-11-05
用途:
パイプの保護カバーとして使用
対象商品:
89633801

製品自体に問題はありませんでしたが、中心に折り目が付いた状態で到着しました。クセがついており装着しても目につきます。メーカー出荷時からついているものなのでしょうか?製品自体は柔らかいのでクセをつけようと思ってもなかなかつかないと思いますが…

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重な御意見ありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きます。

2013-06-19
用途:
三脚の脚用のカバーに使用
対象商品:
35767794

特に問題なく取り付けできました。材質上どうしても埃がつきやすいです。

2015-11-15
用途:
草刈り機のハンドル
対象商品:
35767776

草刈り機のハンドルで振動が手に伝わるのをうまく止めるのに使えます.。

1人が参考にしています
2013-08-26
用途:
カメラ用三脚保護
対象商品:
35767812

GITZO三脚の保護カバーに使えるかと思い、購入しました。手持ちの2型3段三脚には太さ・長さとも丁度いいサイズでした。これで、真冬の撮影時にも冷たい三脚を触らなくて済みます。良い製品です。

Quick-one工房 様2013-07-17
用途:
自製品のグリップ部に装着
対象商品:
35767767

手触り感は良好です。
実際には切ったり穴を明けたり、多少加工を入れて使っています。
少し無理をして装着するのでもう少し、伸びるとありがたい。
時々失敗して裂けてしまうことがあります。それは私が無理な使い方を承知で使っているので仕方ないとは思いますが。