シリコーンゴムシート 厚さ0.5mmのレビュー

平均満足度 4.53 (34件のレビュー)
商品レビューを投稿する
シリコーンゴムシート 厚さ0.5mm 十川ゴム
十川ゴム
269 / 税込 296
耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品 【用途】電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング
34件中 21~34件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社エデュコ 様2016-11-30
用途:
他のシリコンゴム補強
対象商品:
36295131

少量で注文できるので助かります。翌日には着きます。

2015-04-16
用途:
一般的に知名度の低い機械の流量調整の弁に使用しています。
対象商品:
36295122

現在、耐久力のテスト中で結果次第では再び御世話になるかも知れません。その節は宜しく御願い致します。

2014-04-07
用途:
パッキンとして
対象商品:
36295131

130度までのパッキン材として購入。問題なく使用しています。

2015-12-25
用途:
治具の位置決め
対象商品:
36295271

使いやすいサイズでした。

1人が参考にしています
2014-08-25
用途:
修理用
対象商品:
36295147

社内工具の修理用に使用しました。注文後、翌日に届くものを探して注文しました。使い勝手はよいと感じました。機会があればまた購入したいと思います。

2017-07-20
用途:
熱融着時の圧着用
対象商品:
36295253

今まで機械メーカーに頼んでましたが、使用に耐えれるか心配でしたが、何も問題ありません。値段の非常に安く翌日には届きましたので大助かりです。

株式会社玉林園 様2015-07-29
用途:
種落としのカバー
対象商品:
36295156

商品に問題は有りませんがイメージしたものではなかった。

2013-10-25
用途:
耐防水用の試作用
対象商品:
36295131

厚みが0.2~0.5mm厚くらいのものがあれば良いなと思います。
丈夫さには好感、接着剤によきものが欲しいなと思うくらいです。

2人が参考にしています
2013-10-17
用途:
商品開発実験資材として、今後大量仕入れの場合はコスト下げられますか。
対象商品:
36295201

1ミリより、05が丈夫のようです。使用感が良い。出来ればサイズ60x60のサイズが有効です。取材はパテント取得後いいです。

2015-07-29
用途:
量産模型材料
対象商品:
36295122

乳白色と表記されているので不透明白系の色合いと思い注文しましたが、実際は透明色のものでした。当方の用途では使用できませんでした。半透明、等の表記が望ましいと考えます。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

2014-01-19
用途:
押しボタンスイッチの防水処置
対象商品:
36295131

希望する素材が見つかりホットしています。まずは、monotaroで検索です。

2012-09-04
用途:
防振ワッシャが安価に作れる
対象商品:
36295122

このシートと100均で買った革ポンチで好きな大きさの防振ワッシャをすきな個数だけ作ることができ大変満足しています。

2人が参考にしています
2013-09-16
用途:
製品開発の試作に使用
対象商品:
36295122

シリコーン素材の薄いものを探しておりました。
結果的に厚み0.5ミリでは使えませんでした。
もっともっと薄い0.1~0.3ミリぐらいのシートを
段階的に試したかったのですが、こちらでは
そういう製品が見当たりませんでした。
他社では見つけることができましたが、ものすごく高価ですので、
もし、可能であれば、安価なもので0.1ミリ、0.2ミリ、0.3ミリのシリコン
シートを揃えてくれると非常にありがたいと思っています。

2人が参考にしています
2013-04-23
用途:
機械の操作盤のカバー
対象商品:
36295305

機械の操作盤に誇りが入らないようにカバーとして購入しました。
以前はサランラップで代用していたのですがすぐに破けてしまい使い物にならなかった。
こちらの商品は厚みもちょうど良く誇りも入らないのでよかったです。