コンベックス ロック付のレビュー

平均満足度 4.05 (243件のレビュー)
商品レビューを投稿する
コンベックス ロック付 モノタロウ
モノタロウ
199 / 税込 219
ストッパ付コンベックスで先端爪にマグネット2個(2mタイプ1個)装備しました。一人での作業や、金属部品の落下等回収も可能です。
243件中 161~180件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2015-11-27
用途:
一般計測
対象商品:
36307564

5.5mであれば25㎜のテープ幅も選択できるとありがたい。

掌家具店 様2017-08-05
用途:
採寸時
対象商品:
36307564

問題なく使用できてます。
とても良い商品です。
購入して良かったです。

2015-04-12
用途:
DIY
対象商品:
36307555

大手メーカ品と同等の質感と使用感で、価格は低めで大変満足しています。

2017-08-05
用途:
採寸時
対象商品:
36307564

問題なく使用できてます。
とても良い商品です。
購入して良かったです。

2019-10-16
用途:
現場作業にて構造物の計測
対象商品:
36307555

メモリの明示板と先端部(引っ掛け部)の金具との取付けに具合に余裕(2mm)があるので計測時に注意が必要。

2人が参考にしています
2016-10-13
用途:
DIY作業に
対象商品:
36307564

磁石が悪さをして、腰袋に入れると小さい金属がくっついていました。
耐久性は今後に期待しています。

1人が参考にしています
2015-03-28
用途:
仕事の測定に使用
対象商品:
36307546

すごい安さにビックリして購入汚れるところで使用するので複数個購入とても満足してます。ストッパー付きがとても便利これであの価格?安すぎです、購入者の味方有難う。

1人が参考にしています
2019-08-07
用途:
材料の測定作業
対象商品:
36307546

正確に測定できません。こんな簡単な物、確かな物を作って欲しいです。

MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。
品質改善に努めてまいります。

2019-07-10
用途:
営業活動
対象商品:
36307564

商談の時、計測するものがあり、営業社員が各自持つ為、適当な単価で良かった。

銅堂 様2019-06-10
用途:
測ります
対象商品:
36307564

フック周辺強度が低いのではないか。1mくらいを頻繁に測りその度リールアップしているがその衝撃のせいか、かなり短期しよう開始後数週間で先端周辺に折れが入り、その後は変形が加速する。ノーマルタイプより磁石分ヘッドが重いわけだが、そのぶんの補強がされていないのかもしれない。あるいは巻き取りのテンションが大きすぎるのか。最後の数センチでスローになるような機構は値段的に望むべくもないが何らかの改良を望む。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の品質改善の参考にさせていただきます。

2019-04-16
用途:
家庭用の測定器具
対象商品:
36307546

他の人も言われてるように0が合ってない(笑)精度が必要な用途には向きません
値段相応だと思います
自分の用途には満足に働いてくれます

1人が参考にしています
2014-12-10
用途:
電気工事現場
対象商品:
36307564

先端に磁石が付いていて、鉄板の面から楽に計測することが出来ます。
なにげに便利な機能です。
外観は多少安っぽいですが、スケール部分は腰があり使いやすいです。

2014-12-04
用途:
㎡数実測事
対象商品:
36307564

小型で使いやすい

2014-11-25
用途:
部材のサイズ計測
対象商品:
36307546

メジャー先端のマグネットが地味に良い働きをしてくれます。
ストッパーがもう少し滑らかに働いてくれるとより良いです。

2014-02-21
用途:
土木建設現場
対象商品:
36307555

ストッパと先端マグネットがとても便利で使い易いです。

2019-03-29
用途:
製品の全長測定
対象商品:
36307546

確かに、100均よりはマシですが、0からの引掛ける所がガタガタで全長が実測値より0.5mmほど長く表示してしまいます。大雑把な測定なら良いが、ある程度の精度が無いと使い物になりません

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせていただきます。

2014-11-02
用途:
家庭用
対象商品:
36307546

ストッパーが付いていて使いやすい。
ちょっと高さや長さを測るのに軽くて重宝してます。
ヒモがもう少し長いといいですが・・

自営 様2019-04-10
用途:
木材加工時の寸法チェック
対象商品:
36307564

下に置いたものを測るのには支障はありませんが、水平、垂直方向では、この商品は1m以上では折れます。

2016-07-03
用途:
工具箱に常備
対象商品:
36307564

先端のマグネットが以外と強い。
隙間に落としたM6X20程度のボルトを持ち上げられた。

1人が参考にしています
2014-05-19
用途:
各種計測
対象商品:
36307546

商品写真のようにストラップがついていますが、ストラップはそんなに長くはなく、手首には入らない程度の長さです。
裏側にはクリップのような金具がついており、ベルトやズボンにはさめるため便利です。
ストッパーは、押している時だけ止めることもできますし、奥までカチッとストッパーをロックすると、手を放してもメジャーを出しっぱなしで止めることができます。値段のわりには丁寧な機能がついていて、コストパフォーマンスは高めです。