CR スポンジゴムのレビュー
- 用途:
- バイクのフロントフォーク保護
- 対象商品:
- 36684785
バイクのフロントフォーク(アウターチューブ)保護のため、巻き付けて使っています。
バイク用パーツで同じ機能のもの(ウエットスーツ素材)の物がありますが、その代用として充分に使用できます。
- 用途:
- ウエットスーツの修理
- 対象商品:
- 36684891
ウエットスーツに使って居ると説明書に有ったので購入したが硬くてとても使えない、返品したいのだが運賃が同じくらい掛かるので放置。
- 用途:
- バイクのフロントフォーク保護
- 対象商品:
- 36684785
バイクのフロントフォーク(アウターチューブ)保護のため、巻き付けて使っています。
バイク用パーツで同じ機能のもの(ウエットスーツ素材)の物がありますが、その代用として充分に使用できます。
- 用途:
- 車の抵抗の防水対策。
- 対象商品:
- 36684943
ウインカーのLED化にはエラーキャンセルで抵抗が必要です。じゃあ抵抗はどう固定するの?
うちのV40には箱型のフレームが通っていて、正面は開放している。
そこに抵抗は入れられるけれどねじ止めできないし、ということで摩擦固定するためにばねとシリコンシートとで動かないことを確認後、クローズドセルのこのスポンジで断面+αに合わせて切断。押し込んで終了。
いろいろな使い方が出来そうですよ。
- 用途:
- 試作用
- 対象商品:
- 36684785
細かいですが、記載されているサイズより上下 2、3cm ほど小さいです。ギリギリで考えている方注意してください。また接着剤のような汚れが付着していました。クロロプレンゴムのウェットスーツの素材を予想していたのですが、実際には目が粗く弾力性が弱く品質は低いです。安かろう悪かろうの残念な商品です。
- 用途:
- 冬場のラジエターオーバークール対策で使用するために購入しました
- 対象商品:
- 36684882
4年ほど前からですが冬場のお天気の良い日に愛車S4RSに乗る様になってから、特にこの時期は気温が低いこともあって水温計はせいぜい60℃留まりで、オイルレベル点検窓にはオイルの乳化物が付着して困っていました。
当時からダンボール紙や塩ビ樹脂板等で走行風が当たらない様に覆っていましたが、それでも最高水温70℃が限度で半ばあきらめていました。
ところが、他の商品を注文するために検索しているとこの5mm厚のCRスポンジゴムにたどり着き、お値段も安価だったので試しに購入した次第です。
さて、商品が届き既存の塩ビ樹脂板の代わりに装着してみたところ、驚くことに今までの塞ぎ方だと水温が98℃にまで上がり、慌てて塞ぐ面積を少なくしたという驚きの好結果を得ることができました!
もちろん、あの乳化物はきれいサッパリと消え去り、オイルレベル点検窓はクリーンな状態になりました!
思うに、CRスポンジゴムをコアガードとの間に装着したことで、コア表面にスポンジゴムが密着するため走行風が回り込む隙間が無くなったこ結果、本来の効果が得られたのだと思います。
CRスポンジゴムは防水性も高い上に耐熱性もラジエター程度の熱であれば溶けることも無く、またラジエターコアの柔らかいアルミ製フィンを傷めることも無いため一石二鳥、いや三鳥でした!
どうもありがとうございました!
- 用途:
- 揚水ポンプの本体接合箇所にパッキンとしてしようしました。
- 対象商品:
- 36684602
作業がしやすいですね。
いろいろな機会の接合パッキンとして使用させていただきます。
- 用途:
- 防振ワッシャの材料
- 対象商品:
- 36684514
2つのポンチで打ち抜いていろんな防振ワッシャを作っています。きめ細かく柔軟でとても良い品質です。何度か購入していますが今回残念だったのは、素材に直に商品コードのシールが貼ってあり、剥がすとねちゃねちゃした感じが残りその部分は使えたものではありませんでした。袋の上からシールを貼っていただければ全面が使えるので嬉しいのですが。
- 用途:
- 挟み込みの抑え材
- 対象商品:
- 36684645
機能・性能に不満はないが、スポンジゴムが臭くて工業用途で外で使うか臭いがあっても問題ない場所で使う以外は検討除外すべきと思う。私は別の商品で臭いのないものを再購入することにしました。
- 用途:
- パッキン作成
- 対象商品:
- 36684855
品質は問題ありませんが、ぐるぐる巻きにしてテープで止める梱包は、テープを剥がす時に表面が荒れてしまいます。
- 用途:
- バイクの用品作成に使用します。
- 対象商品:
- 36684627
硬くもなく柔らかくもなく、理想的な硬さで高かったけど、購入してよかったです。
密度のある、硬めのスポンジって感じです。
- 用途:
- 防水用部品
品質に関しては問題ないのですが、切り出し方に問題があります。
300×300mmのつもりで購入したのですが、ひどい所では297mmしかありませんでした。
通常、素材販売では切り出しの誤差を鑑みて、多少のマージンを取るのが普通です。
大きい分にはカットすればよいですが、サイズが足りないのは致命的です。
- 用途:
- カメラ防湿庫の下敷き
- 対象商品:
- 36684645
素材も分厚さも良いのだけど、もう一回り大きなサイズが欲しかった。例えば120センチ×60センチなど。それならば、ぴったりとフィットした。残念なり‥
- 用途:
- カメラレンズの夜露防止ヒーター周りの保温材として使用
- 対象商品:
- 36684891
品物の品質としては大変満足です。
但し、品物の包装方法に問題があります。
商品を丸めて、真ん中に商品名の印刷されたラベルをセロテープで商品に直接貼ってありました。
ドライヤで暖めてから剥がしましたが、商品の一部がセロテープに付いて剥離してしまいました。
また、逆にセロテープの接着剤が商品に付いて残ってしまい、取り除くことができません。
この部分は使えないのでこの大きさの商品を買った意味がありません。
A4の紙を購入したら真ん中にセロテープが貼ってあったようなものです。
この商品は接着剤が大変付きやすく、きれいに剥がせません。
商品の特性をよく理解して取り扱っていただきたいものです。
いつもモノタロウをご利用頂き誠にありがとうございます。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、
今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
この度、ご指摘頂いた内容は、貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともモノタロウをよろしくお願い申し上げます。
- 用途:
- マウスパッド作成
- 対象商品:
- 36684645
W500×L1000を注文したのに届いた実際の寸法がW495×L985と満たしていないため、計画していた枚数のを作成することができない!ゴムで縮んだのかどうかわからないが、15mmの誤差はちょっといただけない… せっかく材質とか厚みがちょうどよかったのに残念です。
- 用途:
- ジョギングシューズ腰裏の補修と補強
- 対象商品:
- 36684541
カウンターヒール部いわゆる腰裏修理に使用しました。いろいろWEBさがしてもそのような事例がなかったです。
靴を使用して穴が掘れるほど足癖が悪いところ、穴を埋めるにはあとが困りそうなので材料から探していた。
厚さの薄目な当該CRゴムシートを接着剤で張り付けることにより 穴の補修と腰裏補強を試みた。
結果現在3足の修理を行って1足使用中ですが、結果足のあたりもほどよい。
ただし左足のかかと部分のみ、補強時のゴムシートの突出部分と足癖悪くいわゆる”あたる”ようで
かかとに擦過傷と擦り傷ができひりひりした。
補強部分の強度はたまたまの接着剤との相性にもよるが、シリコン系接着剤にて適度な弾力性や曲げに耐えられ
総合的には良好。
了