マグボーイ LEDのレビュー
- 用途:
- 自転車に取り付け(10インチ)
- 対象商品:
- 40427947
自転車を押した、状態での非常に明るく点灯 走行では明るさに驚きます。
早くマグボーイLEDに交換すれよかったと思いました。
私、大満足です。
- 用途:
- メンテナンス
- 対象商品:
- 40427947
明るくてよいです。ペダルも軽く2回目購入ですが、耐久性もそこそこ。
ただしブラケットが薄く取り付け強度が少し不足しているように思います。
- 用途:
- 通勤で自転車
非常に明るくて、びっくりしました。
娘や孫の自転車にもつけようと思います。
- 用途:
- シティサイクル
- 対象商品:
- 40427947
使っていたパナソニックのダイナモが重く感じられ(その前のLEDダイナモより重く感じた)、何か適当な物はないかと探していてこちらへ。
結果、パナ製のダイナモより軽くなった(少しだけど)。
馴染みの自転車店のお兄さんも「パナは意外と重い・・・」と言っていたのを思い出した。
マイナス1は照射範囲がスポット的で多少狭い気がする??かな
- 用途:
- メッキは剥がれます
- 対象商品:
- 40427947
屋外の屋根付き駐輪場の自転車に取り付けて9か月程度使用しましたが、ボディのメッキがすべて剥がれました。
その他は問題なく動作しています。
- 用途:
- 自転車パーツのリプレイス
- 対象商品:
- 40427931
自転車購入時に装着されていたのは、MARUZENの一体式6V1.8W白熱球タイプで、1.8W球は軽いのは良いのですが、昔の3~6W球と比較するとかなり暗く(路面はほぼ判別できない程度)拡散もしないスポットで、音が大きくなってきたため買い替えすることに。
交換は同じ形状ですから、サクッと簡単ですし、何より今までの10倍増しほどの明るさにビックリです。
また、押し歩きでもちゃんと点灯するのが、より安全ですね。
価格も安いですし、こんなことならもっと早く交換すべきだったと反省しきりです。
- 用途:
- 子供の自転車用に
- 対象商品:
- 37588686
価格も安くとても明るいです。
ただ、子供の自転車に取り付けた際車体取付部に対して微妙に長さが足りずタイヤとダイナモローラーが理想位置に来ませんでした。
もう少し取付部が長いと取付可能車が増える気がします。
- 用途:
- 部品交換
- 対象商品:
- 40427947
自転車を押して歩くだけでも点灯します
また、とても明るいです
商品到着時に付属しているはずのネジ一式が見当たりませんでしたが、モノタロウに連絡したところ、とても丁寧に対応していただきました
その後、MARUZENから一週間程度でネジ一式が郵送されてきました
とてもユニークな商品で、従来通りにローラーをタイヤに当てる「タイヤドライブ」と、リムに当てる「リムドライブ」のどちらも選ぶことが出来ます
タイヤドライブに比べ、リムに当てると騒音と抵抗が減りますのでリムドライブはお奨めの方法です
また細かい事ですが、ボルトの装着方向が従来の外側からでなく内側からと説明書にありました
確かに装着しやすくなったので内側からの方が良いのでしょう
付属のワッシャーも回転防止の「つめ」が付いているなど、安い割には細かいところに工夫がなされていると思いました
二度と電球式のダイナモライトには戻れません
- 用途:
- 純正ライト不調による、代替品として
- 対象商品:
- 40427931
取り付けが用意で工具は六角レンチのみで取り付け可能。
明るさも車からしっかり確認出来る程度は照らされております。
- 用途:
- ママチャリに
- 対象商品:
- 40427947
電池を交換するのを省く為、購入。もっと軽いかと思ったが、やはり自転車をこぐのが随分重くなった。明るさはとても良い感じ。
- 用途:
- 通勤
- 対象商品:
- 40427931
とにかく明るい。遠くから見ると明るい原付のように見える。明るさを数字で記載した方がよい。
貴重なご意見ありがとうございます。
明るさに関する情報を追加させて頂きます。
宜しくお願い致します。
- 用途:
- メンテナンス
- 対象商品:
- 40427947
軽い走りで、明るくて良いと思います。モ・・・・ブランドとよく似ていますよね。ブラック以外買う時は、とてもおすすめ ですよ。