PTFEチューブ(1m巻き)のレビュー

平均満足度 4.37 (75件のレビュー)
商品レビューを投稿する
PTFEチューブ(1m巻き) 中興化成工業
中興化成工業
109 / 税込 120
フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。
75件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2017-03-12
用途:
スプレー缶の吐出口
対象商品:
37608593

適度の硬さで使用感が良かった。
もう少し固い物も必要

1人が参考にしています
2017-07-05
用途:
自作ヤエンのローラー
対象商品:
37608593

0.8mmのステンレス棒を軸にして、長さ5mm程度のパイプローラーを作成。
回転がスムーズで、満足できるローラーが出来ました。
材質がテフロンなので、耐久性も問題ないでしょう。

2020-10-17
用途:
3Dプリンターのガイドチューブに
対象商品:
37608636

どういうわけか、「XYZプリンティング」の3Dプリンターの純正のガイドチューブが、外径3.8mmだとか3.9mmだとかいう中途半端なサイズで、しっかりと継ぎ手に噛まないんですよね。
だから、ちょっとするとすぐ外れてしまい、プリントができなくなってしまう。
わざわざ既製品のサイズではなく、特注だと思われるサイズにしてトラブルの元になっているのが理解できないです。
この外径4mmの製品に交換すると、しっかりと噛むのでトラブルを避けられます。

1人が参考にしています
2017-05-31
用途:
釣具の試作
対象商品:
37608663

チューブなので、想定内では有りますが、巻き癖が有ります。ストレートのパイプが有れば良かったのですが、これで試作品を作ってみようと思い購入しました。透明の物よりは、乳白色がお気に入りです。巻き癖の問題をクリアー出来れば、10mを購入しようと思います。

1人が参考にしています
2017-04-24
用途:
釣りの仕掛け作りに使用
対象商品:
37608575

釣りの仕掛け作りに使用してみました。硬さも丁度いいです。次回購入する時は、10m巻を考えています。

1人が参考にしています
2017-06-24
用途:
血管を模擬した実験装置に使用
対象商品:
37608575

異なる径のチューブを使用して模擬的な血流システムを作成している。
使いやすい。

2016-10-28
用途:
3Dプリンターのフィラメント送り
対象商品:
37608636

3Dプリンターで利用される1.75mm径フィラメントの送りチューブの予備として使用。全く問題なく使用できています。

2人が参考にしています
2016-04-21
用途:
メンテナンス
対象商品:
37608593

問題なく使用可能です
価格も安く、種類が多いので適正な物を購入できます。

1人が参考にしています
2019-12-17
用途:
実験機器の絶縁
対象商品:
37608575

高熱部分の絶縁に使用して問題なく解決しました。間違いありません。

2016-07-23
用途:
微細部品成型の際の型として
対象商品:
37608627

チューブとしてではなく、部品成型の為の型の代わりとして購入しました。期待通り程よい硬さのチューブでしたので、上手く使うことが出来ました。

2人が参考にしています
2016-01-29
用途:
銅パイプにフレアを加工し、そこにテフロンホースを接続して使用
対象商品:
37608715

使用箇所がいろいろ考えられるので切り売りとまでは言いませんが5mのバリエーションがほしい。10mの製品もお得感が少ないと思います。

学校法人徳島城南学園 様2016-06-07
用途:
試作品の絶縁材料として使用。
対象商品:
37608575

うまく装着できたので、今後の成果が期待されます。

1人が参考にしています
2016-02-13
用途:
ミニポンプ工作用
対象商品:
37608794

滑り特性が良いので満足です、ただ、接着剤で接着できないのかなあと思いますが。もし、塩ビ、アクリルなどのように、専用の接着剤があれば助かるのですが。。。

2016-05-10
用途:
試作品の製作
対象商品:
37608706

価格面で選び試作品の製作用として購入したが、想定以上に品質が良く満足している。

1人が参考にしています
株式会社 アイ・シー・エー 様2019-04-28
用途:
記載されている規格と違う商品がとどいたのか?
対象商品:
37608724

購入したはずの商品は7×8で肉厚0.5と判断して購入。しかしとどいた物が肉厚0.25と薄く結果使えなかった。
記載内容に相違が有るなら改正をそうで無いので有れば記載道理の商品を届けて欲しかった。
このての商品にしては、あまりに酷い誤差です。
そしてたった1000mmの中に4箇所も折れた後がある商品でした。

MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
初期不良の商品に関しましては、無償にて返品・交換とさせて頂きますので、お手数ではございますが、弊社問い合わせ窓口までご連絡頂けましたら幸いでございます。

オートサービス オサダ 様2016-09-29
用途:
オイル交換時に
対象商品:
37608663

問題なく使えました
ほかのメーカーの物と変わりないかと

3人が参考にしています
2019-01-04
用途:
浄水器の蛇口の延長として使っています。
対象商品:
37608785

硬さや内直径が丁度良く、劣化したらまた購入します。

1人が参考にしています
2016-01-09
用途:
自転車の内装ケーブルガイド
対象商品:
37608627

中華カーボンフレームの組立時に内装ケーブルの
配線ガイドパイプとして用いた後、内装ケーブルの配線
抵抗低減を目的としてフレームに内蔵させています。
著しい効果は見られませんが問題も無く使用できています。

1人が参考にしています
2015-07-31
用途:
ラジコンボート用
対象商品:
37608681

ラジコン用として販売されている物に比べて半額以下で助かります。
性能的にも問題なく良い製品です。

2人が参考にしています
2015-09-03
用途:
自転車変速機のシフトワイヤーガイド
対象商品:
37608611

古いサイクリング車の整備の為に使いました。
シフターワイヤーの摺動抵抗を下げる事が出来、変速機が正確に作動するようになりました。
一般的に高価なPTFEパイプが最小単位で購入できるので、利用者側としては大変に助かります。

2人が参考にしています