4K8K対応4C用F型(接栓)コネクターのレビュー

平均満足度 3.88 (17件のレビュー)
商品レビューを投稿する
4K8K対応4C用F型(接栓)コネクター マックステル
マックステル
87 / 税込 96
2K・4K・8K対応した4C用F型コネクターです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。4C用ケーブルを加工して取り付けて頂ければ、テレビ機器同士の接続に使用して頂けます。
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-03-07
用途:
同軸ケーブル加工に
対象商品:
37653901

1つ100円そこそことお安いですが、ケーブルコネクタコネクタとしての機能はしっかり果たしてくれます。
少量使用であれば、こちらが良いと思いまし
た。

2024-03-01
用途:
アンテナケーブルの作製
対象商品:
37653874

今まで別のメーカ品を使用していたが、特に遜色なく使用できた。
また安く購入できたので満足しています、

2018-11-07
用途:
TVの配線
対象商品:
37653901

テレビの配線用に購入しました。
4KTV放送スタートに備えて張替えです。

2018-10-13
用途:
TV配線
対象商品:
37653874

栓自体はよいが、カシメのアルミわっぱがペンチでカシメる際かなりの力が必要。形状に工夫が欲しい。

2019-07-07
用途:
75Ωケーブル接栓
対象商品:
37653874

①75Ω線の加工寸法説明資料が入ってないので適切な加工寸法がわからない。②内シースを押し込むととこまでも入っていき止まり位置がわからない。以前にホームセンターで購入した他社商品はストッパーがあり作業が安定していた③安いのは魅力だが次は買わない。

2018-04-26
用途:
アンテナケーブル作成時。
対象商品:
37653874

マックステルの接栓は以前に5C用を買ってリブ(?)の高さがあって確実にケーブルを取り付けられたので4C用も迷うことなく選びました。
4C用はリブの数が多く、長さを間違えたケーブルで試したところケーブル自体が痛むほど引っ張らなくては引き抜けませんでした。

2018-05-26
用途:
BSアンテナのケーブルの接続用
対象商品:
37653901

バラで買いましたので使用方法が分からなくてバラでも説明書が欲しかったです。
特にカシメ方法が分からなくてホームセンターの品で説明書を見ました。

個人 様2018-02-07
用途:
価格が安くてよかった
対象商品:
37653874

田舎に、住んでいる、いるもので、なかなか商品が無くて、困っていましたが、モノタロウさんの、ねっとをみまして、大変便利です

山﨑設備工業 様2018-02-16
用途:
アンテナに付属品で4Cが、付いている時。
対象商品:
37653874

普段の作業では5C-FBか、7C、10Cと使っていますが、4Cはまずないので買い置きには丁度いいですね。

オールマリン 様2016-03-11
用途:
アンテナ配線用
対象商品:
37653874

4C用が見つからなかった為5Cで作っていましたが固くて使いにくかったのが軟らかくなり助かっています

有限会社ドリームズコレクティブ 様2016-07-21
用途:
アンテナ工事
対象商品:
37653901

最安値でありながら品質に問題なし。

2017-01-17
用途:
アンテナ配線工事
対象商品:
37653874

コンパクトで精度も良く雑音などの他からの影響が少ない。

2017-03-12
用途:
テレビアンテナ工事
対象商品:
37653874

4Cタイプのアンテナ線接続端子として使用しています。

2015-10-05
用途:
アンテナ施工
対象商品:
37653901

普通の上等!!

2014-01-24
用途:
キャンピングカー用
対象商品:
37653874

キャンピングカーに設置した”F型コンパクトユニット”とTVの間用のコードに使用しました。
安価ですが品質は問題ありませんでした。

中村商店 様2013-10-26
用途:
配線業務
対象商品:
37653874

4cの接栓ですが4cのコードを差し込んでいて芯線挿入口がもげてしまいます。スポット溶接?接着?分りませんが、とにかくかなり品質が悪いです。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして申し訳ありません。
不良品につきましては、所定の窓口にて対応いたしております。
お手数かけ申し訳ありませんが、所定の窓口まで、お願いします。

中村商店 様2013-05-07
用途:
同軸ケーブルの接栓
対象商品:
37653874

コレは問題です。
同軸ケーブルの芯側を通す時に挿入部が外れます。何で接着しているのかわかりませんが余りにもろいです。
既存の配線はモチロン、新規で施工した配線でも駄目でした。改良の余地ありです。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございません。
不良品の可能性もございますので、お手数ですが、弊社問い合わせ窓口にご連絡いただけるよう御願い申し上げます。