LED電球日本一 7.5Wのレビュー

平均満足度4.55(139件のレビュー)
商品レビューを投稿する
LED電球日本一 7.5W モノタロウ

IEC62560に基づいた試験に合格した商品ですので、安心してお使いください。

139件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
対象商品 : 38638923
2012-09-16
用途: 階段のスポット

すぐに点灯して、もとの白熱灯と遜色のない色温度で満足しています。値段も安く、放熱フィンもしっかりしてそう。耐久性は不明ですが、けっこうお勧めです。

対象商品 : 38638932
2012-07-15
用途: 脱衣所、トイレ
TACサービス電気・ガス・熱供給・水道業

TOSHIBA E-CORE LED電球 一般電球形6.9W(白色相当) LEL-AW6N/2と色、明るさの比較をして見ましたが、変わらないです。電球の放熱部分のアルミ部分が東芝製品は角を丸く加工してありますが、本製品は型枠から外したままの様で尖っています。バリで手を傷付ける様な事はありません。やはり国産品は世界に誇れます。金額が安いので(中国製品)こんな物でしょうか?また、7.5W-6.9W=0.6Wの明るさの違いは肉眼では分かりませんでした。

2が参考にしています
対象商品 : 38638923
2012-11-16
用途: 階段や廊下に

思ったより明るくて温かみのある光色でした。就寝まで常時点灯しているような場所に使っています。リーズナブルで節電対策に効果大!

対象商品 : 38638932
2012-07-26
用途: お風呂での使用
自動車・二輪車・自転車関連業

お風呂に使用しています、今までは、蛍光灯の球タイプでした、
本来の明るさになるまで時間がかかってましたけど、このLEDは、
すぐに明るく思っていた以上でした、とても満足です。
今度は、いろんな所での使用を考えています。

対象商品 : 38638932
2012-07-03
用途: ルームランプ等
e-プラン

最初トイレ用に購入しましたが、なんと明る過ぎてびっくり。
その為、ルームランプや階段照明用に使っています。
トイレ用には、5.5Wタイプで十分でした。

1が参考にしています
対象商品 : 38638932
2012-09-24
用途: 事務所階段照明

今まで17W電球型蛍光灯(明るさ40W相当)を使用していましたが、それ以上に明るく満足です。

対象商品 : 38638932
2012-06-16
用途: 営業冷蔵庫内の照明
株式会社イワミヤ

営業冷蔵庫内の照明(60Wx20ケ)の替わりに取付けてみました。
明るさは電球60Wに比べても遜色ない明るさで、昼光色も手伝って思っていたよりも明るいです。
LEDの特性上、天井の方は若干暗いような感じですが、庫内の照明としては必要十分だと思います。
営業冷凍庫内(-20℃)は対応できるか一部試験中です。
価格は、同等製品で比べると健闘していると思います。
耐久性と消費電力に期待です。

対象商品 : 38638932
2012-10-15
用途: リビングのスポットライトとして
自動車・二輪車・自転車関連業

とても明るくで大満足です。
E17ソケットの商品も欲しい

対象商品 : 38638932
2012-07-13
用途: 窓がなく暗い通路でセンサー付き照明の100W白熱球と交換
製造業

前より明るいのでは?と社内では評判がよいです。光の広がりもよく蛍光灯に近い感じです。この明るさでこの消費電力では文句なしです。もう少し安くなれば他の照明も全部換えようかとも思います。

対象商品 : 38638932
2012-06-21
用途: 天井吊下げスタンドで使用していた電球型蛍光灯21W2個と交換しました。
Tea Friend Company あおき

放熱フィンの一部は指で触り続けられない温度となります。
一方、電球の頂点(光の放出部分)の温度はあまり上がりません。
電球型蛍光灯と比べ、全体の発熱量は下がったと感じています。

明るさは十分です。
21x2-7.5x2=27Wの節約効果を得られました。

対象商品 : 38638932
2012-10-20
用途: 電球交換

既存電球から変更をしている。
明るさ的にも問題無く、最初購入したのより良くなっている模様。

対象商品 : 38638932
2012-08-06
用途: 倉庫の電灯消し忘れが多く100W電球では電気代金がかさむので導入。

LEDなので明るさに不安があったが蛍光灯タイプの電球よりもずっと明るかった。
値段も手頃なので他の場所にも増やしていきたい。

対象商品 : 38638923
2012-11-09
用途: 居間の照明

思っていたよりも明るく今度は5.5Wにします。

対象商品 : 38638932
2012-06-25
用途: トイレ、廊下、玄関
自動車・二輪車・自転車関連業

思ったより明るく、使用にまったく問題ありません。
LEDの特性で瞬時に明るくなるので、蛍光灯型ランプより使い勝手がいいです。

明るくて、少エネも出来て購入して良かったです。

あとは、耐久性ですね。期待しています!

対象商品 : 38638932
2012-06-28
用途: 階段の60ワットの電球と交換しました。

電球よりも明るく感じます。消費電力も少なくてエコでいいと思います。近くのホームセンターで少し安い物があります。比べてみないと分かりませんが、もう少し価格が安くなればまた購入したいと思います。

対象商品 : 38638932
2012-08-30
用途: 宅内の電球と交換
農・林・水産業

配光特性や明るさなどに気を付ければ、他のLED電球同様問題なく使用出来ると思います。

対象商品 : 38638923
2012-06-01
用途: 物置小屋の照明用として購入

約3畳の物置小屋で使用してます。
2灯だと少し暗い感じですが3灯だとちょうど良い明るさです。
平均1灯/1畳の空間(トイレや、洗面所等)を照らすのに
適している電球だと思います。
非常に明るいとは感じませんでしたが、メーカー製の同じ
ワット数の電球と比べると非常にコストパフォーマンスが良いです。

対象商品 : 38638932
2012-08-28
用途: 自宅の常時灯
自動車・二輪車・自転車関連業

金額が安いので少し不安でしたが 使用した処光度も有り満足しています後は使用時間は今後の観察です

対象商品 : 38638932
2012-10-23
用途: 階段電灯

充分な明るさで軽いので今後入れ替えを進めて生きます。

対象商品 : 38638932
2012-07-30
用途: 車やバイクの整備時の手元作業灯として使用。

光の方向性(拡散性)が電球に比べ狭いので
そこがかえって眩しく無く便利です。

1が参考にしています