LED電球日本一 5.5Wのレビュー
- 用途:
- シャンデリアE26電球が5ヶ300Wをこの電球に変えました。明るすぎて、2灯を消して使用。庭園等を改造しE26にし、この電球に変えました。色も殆ど問題ありません。
- 対象商品:
- 38638941
明るさは40w電球色蛍光灯電球と同じで、直ぐに明るく点灯し、大きさが白熱電球とほぼ同じで、小さく気に入っています。
- 用途:
- トイレの照明用
- 対象商品:
- 38638941
トイレ照明が60Wだったのでこれで1/11ぐらいの節電になります。
明るさも十分。
若干みどり?あか?っぽいような気もしますが
トイレに長居することもないのでこれで問題ありません。
- 用途:
- 台所の明かりとして使用
- 対象商品:
- 38638957
電源とLED電球の間に動きを感じ取るセンサー付きソケットを入れると電球がフリッカーする。
他では特に現象が起きる事は無いです。
- 用途:
- エントランスホールの常夜灯
- 対象商品:
- 38638941
ちょうど2年になりますが、10個の内1個が激しく点滅するようになりました。
これはこれで面白いのですが、使い道がないのでゴミになりました。
- 用途:
- お風呂の40W×2に使用しました。
- 対象商品:
- 38638957
取り付け前までは、『暗いかも』とか、『部分的に照らさないところがあるのでは?』と思っていましたが、何の問題も無く、かえって明るく感じてます。
- 用途:
- 古民家の街灯をリメイクして電気を使用
- 対象商品:
- 38638941
施主様より良い提案である事と時勢に会ったエコ、とできばえ(施主様の5傘シャンデリアの一つを再利用したので毎日帰宅するときに懐かしいとも大変喜ばれた。
- 用途:
- 風呂場の電球が点灯しないので、LEDをはじめて購入しました。
- 対象商品:
- 38638941
先入観で、LEDは暗いし、点灯まで時間が掛かると思い込んでましたが、今回交換して、明るくて直ぐ点灯しビックリしました。低価格でよい商品を有難う御座いました。
- 用途:
- 事務所入り口の玄関ホールに取り付けました。
- 対象商品:
- 38638957
蛍光灯タイプと違いすぐ付くし明るいし、明るさの面積も思ったより広くて
非常に良かったです。値段も安くて申し分有りませんね。
- 用途:
- 風呂の電球の換わりに
- 対象商品:
- 38638957
普通の電球と遜色なく、むしろ明るいくらいです。
価格が安かったのでソレナリかと思いましたが、価格以上の価値があります。
- 用途:
- 60Wの代わり
- 対象商品:
- 38638957
●光束(Lm): (下半球)330(電球50W形相当)
まだ使用していないが、HPではルーメン、電球50W相当と書いてあって、到着したパッケージにはルーメンはその通り、しかい一般電球30W相当と書いてあるが・・・? 使用して暗くないか心配。 つけてしまえばクレームも出来ないし、こういう場合は如何したら言いのでしょうね。
白熱電球の相当表示に関しまして、弊社WEBサイトでは
2種類の表記を行なっております。
LED電球の規定の数値。白熱電球に換算した場合の数値。
上記2種類です。
まず、LED電球の規定の数値ですが、こちらは全社共通
で決まっている数値となります。
LEDの規定があり、それを元に相当数を表記しております。
次に白熱電球で換算した場合の数値です。
白熱電球は約360°に光を発します。
下だけではなく上(天井面)まで照らしていました。
その全ての光の量で数値を表記しておりました。
こちらのLED電球は約180°の範囲で光を放射します。
必要な下面だけ照らすイメージです。
不必要な上面やの光の放射がないため、ルーメン数は
少なくなっております。
仮に360°LED電球が光を発した場合、もしくは、白熱
電球が下を照らすのに必要な部分だけが光を発した場
合を換算して相当表記を行なっております。
従いまして、
全光束(Lm): 330(電球30W形相当)
光束(Lm): (下半球)330(電球50W形相当)
という2種類の表記となっております。
現在白熱電球で50W近辺のものをお使いのお客様にはこ
ちらで相当の明かりが得られますという目安表記です。
また、弊社PB商品ですので、お試し頂いて使用用途に
そぐわない場合ご返品も承れます。
詳しくは下記をご覧下さい。
http://www.monotaro.com/main/tws/tws_rtn/
何卒よろしくお願い致します。
- 用途:
- 節電の為
- 対象商品:
- 38638957
節電の為の買い替えですが、まだ使用期間が短い為 良いかどうかは不明
一番良く使う直管40WのLEDが早く安く出てほしいと思います。
貴重なご意見、ありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きます。
ご参考までに下記のような商品もございます。
http://www.monotaro.com/g/00398890/
ご検討下さい。