鋼球(精密ボール) SUJ2 ミリサイズのレビュー
- 用途:
- 修理
- 対象商品:
- 40413746
バイクのハイビーム・ロービームの切り替えスイッチを弄っている際に紛失しました。純正部品では設定なし。数日で入手できたのは非常に助かりました。
- 用途:
- 油圧装置の出力調整弁先端に
- 対象商品:
- 40413825
以前は1000個入りのようなものを使っていましたが、この10個入りという少量からでも買えるのでありがたいです。精度等は問題無く使えております。
- 用途:
- ガレージジャッキのキャスタ部
- 対象商品:
- 40413816
ガレージジャッキのキャスタ 回転部のボールベアリング機能部のボールが以前より無くなっていたので、調査し このボールを購入しました。
分解し、グリスを入れてボールを入れて キャスター動作が軽くなりました。
- 用途:
- バイクの交換用に
- 対象商品:
- 40413755
ベンリープロのフットブレーキワイヤーに組み込む部品として使用。
メーカー部品設定が無いので同等部品を探して交換しました。
こんな小さな部品も単品で購入できるのがありがたいです。
ご意見ありがとうございました。
- 用途:
- 社内金型治具
- 対象商品:
- 38448261
これに合わせてステンレス板を叩いてR形状に仕上げてます。
急に必要になることが多く、翌日着で届くのですごく助かってます。
- 用途:
- シマノペダルPD-7410の修理
- 対象商品:
- 40413737
24個中12個のベアリングが砕けてしまったので、新品に交換しました。サイズがピッタリだったので、満足しています。
- 用途:
- 薪割り機のコントローブバルブ
- 対象商品:
- 40413782
薪割り機のコントローブバルブのロック機構が動かなくなりました。原因は鋼球の摩耗でしたが、寸法を採寸して本商品を取り付けました。無事直すことができました。
- 用途:
- レコードプレーヤーの修理
- 対象商品:
- 40413746
この様な、商品取り扱いをしていただいていることに感謝です。願わくば4個位の少数にも対応していただいたら、個人利用者には有難いです。
- 用途:
- オートバイのレストア作業用に購入
- 対象商品:
- 40413746
ヤマハRZ125(1GV)のキルスイッチ内の交換用ボールとして購入。キルスイッチ内のボールが錆で動きが鈍くなっていたので、分解整備時にボールだけ交換しました。アッセンブル(新品は製造中止)で交換せずに済むので助かります。
- 用途:
- 油圧ジャッキのチェックバルブのリフレッシュ
- 対象商品:
- 40413861
油圧ジャッキのチェックバルブにリークがあってジャッキが徐々に下がるため、ボールを精度の良いモノに交換しようと、取説の数字を信じて購入。実際に交換しようしたら、まさかのサイズ違い。モノはとても良さそうなのですが、今回は使えませんでした。比較的安かったのでガッカリ感は少な目です。
- 用途:
- 女性用バッグのバックルの回転部に使用
- 対象商品:
- 40413737
ブランドバッグのバックルに4つの鋼球が使われており、内3つが紛失残りひとつのサイズを計り注文、無事修理完了、ファーフェッチと言うサイトで購入したのでブティックで修理受け付けてもらえるか不安でしたが、モノタロウで解決しました、弱点のようですのでいつでも修理可能で心強いですね、
- 用途:
- 風見鶏+風力ローターの修理
- 対象商品:
- 40413755
風向を指し示すブリキ製の風見鶏。
もう二十年も前から役立ってきた錆びたこの品をいったんは外したのだが、ナウい蛍光塗料(笑)でリペイントして化粧直し。
風力によって、真面目にクルクルとボール半分割りが回ってくれていたものもよみがえらせ、動力部分(?)も、風見鶏ともども鋼球ボール支点に換えて無抵抗化してみたら、元気に動いて嬉々として機能改良に喜んでくれているかのよう。
サイズが選べて、この満足度だったら今どき安いよね。