アクリアマットのレビュー

平均満足度 4.07 (15件のレビュー)
商品レビューを投稿する
アクリアマット 旭ファイバーグラス
旭ファイバーグラス
14,980 / 税込 16,478
アクリアは、一般のグラスウールに比べ細い繊維で構成された高性能グラスウールです。グラスウールは細い繊維が絡み合ってできている小部屋に空気を閉じ込めることで熱の伝わりをおさえています。繊維の細いグラスウールを使うことで、同じ厚みでも断熱性能をアップさせることができます。 上下面切り放しの4面パックです。14K 155mm品と24K 50mm品は6面パックの"フルパック仕様"です。
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-07-22
用途:
屋根裏断熱
対象商品:
05579078

アクリアマットの高密度のものは、しっかりと膨らみ張りがあって使いやすいです。
断熱材は、隙間が出来たり痩せていたりするとその分効果も減ってしまうので多少高くても張りのあるものが安心できます。

1人が参考にしています
2019-04-02
用途:
倉庫の断熱強化
対象商品:
05579087

全面が閉じてあり、チクチクすることなく扱いやすい。配送業者が不在時に置き逃げ?して行ってしまったので、マイナス1ですが、買い足ししようと思います。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

2018-11-06
用途:
diyで小屋に使用
対象商品:
05579008

とても使いやすい。もう少し安ければなおよいんだけどな。

2016-04-10
用途:
天井裏断熱用
対象商品:
38683976

本日施工しました、商品説明では両端封切りとの図あり、実際は両切りであり グラスウール飛散し大変でした。事前に分かっていればそれなりの準備ができたのですが・・・。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
商品特長に追記させて頂きました。

2016-06-15
用途:
天井断熱作業
対象商品:
38683976

2面切りっぱなしの面がある。ファイバーに触れなくて良いように全ての面を梱包してほしい。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

2015-06-08
用途:
天井に敷き詰める
対象商品:
38683951

注文のしやすさと、10%offに引かれて購入したけれど、
他のshopでもっと安いのがありました。
今後モノタロウ以外もよく調べてから、注文しようと思います。

4人が参考にしています
2015-04-24
用途:
天井裏断熱材の追加

商品に関しては全く問題なく満足しています。注文から配達までも比較的スピーディーだと思います。
ただ、配送日時指定ができない、または配送伝票番号がわからないのでいつ配送されるかわかりません。
不在票で持って来てもらえばいいのですが、大きくて重いものだと宅配業者に申し訳なくて。

2018-03-19
用途:
分厚くて良い
対象商品:
05579044

自宅に断熱材が敷かれていなかったので、自宅用に購入。
夏、室内の温度が下がりました。

2014-10-20
用途:
天井の断熱に
対象商品:
38683951

扱いやすく良かったです。
但し、運送梱包にやや難ありでした。梱包ビニールが破けて、中の商品も少し破けていました。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

2014-09-09
用途:
壁材
対象商品:
38683951

DIYで使用。見えない部分の経費削減に活用。

1人が参考にしています
2015-06-12
用途:
天井に敷き詰める
対象商品:
38683951

全面パックと思っていたら、上下切りっぱなしだった、そんな説明記載されていなかったと思うのでとても残念だった。

MonotaROからの回答

こちらの商品は1パックに複数枚入っている商品になります。
その複数枚は全面パックされているはずですので、今一度ご確認お願い申し上げます。

2016/4/13追記
誠に申し訳ございませんでした。上下切りっ放しの商品となっております。

2013-03-22
用途:
天井とか壁に使用。
対象商品:
38683976

天井の断熱材として使用しましたが、大変効果があると感じます。
ただ倉庫の天井ということもあり隙間から薬品のような臭いがします。
無臭にできたらもっといいと思います。

1人が参考にしています
2013-01-25
用途:
屋根裏天井
対象商品:
38683967

施工が安易だった。
床下のリフォームのため、同じメーカーのアクリアUボードも取扱販売してほしい。10坪分購入したい。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
今後の商品採用の参考にさせていただきます。

2013-04-19
用途:
2階からの排水音の防音対策に、排水管に巻いて使いました。それなりに効果がありました。2重3重と巻きました。ロットが多いので余りました。
対象商品:
38683951

それなりに効果がありました。2重3重とまきましたが、ロットが多いので余りました。

株式会社志田システム設計事務所 様2012-01-13
用途:
既存建築の断熱性能向上のための改修
対象商品:
38683967

従来の「マットエース」に比べて、繊維が細くチクチク感がほとんど無い。
非常に施工しやすい。
アクリアUボードなどもぜひ扱っていただきたい。

2人が参考にしています