ステンレス巻パイプのレビュー

平均満足度 4.46 (112件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ステンレス巻パイプ 大阪魂
大阪魂
   
鋼管に0.1mmSUS鋼を巻き付けています。 【用途】ハンガーパイプ、物干し、手摺などに
112件中 101~112件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2015-01-16
用途:
洋服掛け
対象商品:
38953135

機械があれば好きな寸法に簡単に切れ、洋服掛けが作れました。

1人が参考にしています
2014-03-31
用途:
ビニールハウスの補修
対象商品:
38953126

ドリルで穴あけするとステンレス巻きの鋼板が破損する。
雨にぬれると端の鋼材部分に水が浸入して錆が出る。
端の部分には錆止め対策が必須である。
パイプカッター等で切ると良く切れて使いやすい。
良い点と悪い点が混在する商品だが、個人的にはそこそこ使い勝手が良い。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

2012-03-23
用途:
室内物干し
対象商品:
38953135

品物も良く、そしてすごく安い。そしてホームセンターには1800mmの商品がふつうだけど、この商品は3650mmあって、長尺使用出来て、良い品です。

すずきリフォームサービス 様2014-10-31
用途:
リフォーム工事
対象商品:
38953144

何度か購入しています。
もう少し安くなると尚良いです。

2014-08-07
用途:
手すりに使用
対象商品:
38953135

ホームセンターより安く購入出来て満足です。

2014-06-23
用途:
屋外の手摺にと思い購入
対象商品:
38953144

長管で安価  思ったより良かった  十分満足

ライブリースペース 「和」 様2015-02-27
用途:
アンテナマストと使用
対象商品:
89289426

2015年2月までに、2本購入。
同パイプ径の他社製品に比較し、2月初旬までは、非常に低価格で、仕上がりも良かった為、満足でしたが、
最近、1.5倍程値上がりした為、他社製のものと殆ど変わらなくなってしまい、残念です。
今後どうするか、只今検討中。

2014-07-29
用途:
階段の手すり
対象商品:
38953126

非常に作業がしやすかったのである。

2012-12-12
用途:
ケーブルのストックしておく
対象商品:
38953144

PC用のネットワークケーブル(3m~5m)を、常時使えるようにストックしておくのに、プラケースに一本づつ巻いて収納していたが、出入りが多いので、手間がかかっていた。
巻きパイプを物干しのように設置し、そこにかけておくことで、長さも一目瞭然で、出し入れの手間が1/10になり、とても便利。
物干しを買えばよいのだけど、配送してくれるし、同じ強度の物干しより安上がりだった。

1人が参考にしています
2012-04-20
用途:
クローゼットハンガーとして。
対象商品:
38953135

特に気になる点などもなく、コスパは十分かと思います。

芦屋松浜ハイツ管理組合 様2013-05-08
用途:
カラス防止ネットを吊るすのに使用
対象商品:
38953126

カラス防止ネットをカーテンの様に吊るして開け閉めがスムースに行く様にカーテンレール代わりに
使用しました。屋外なので錆び防止の意味でステンレスを使用。芦屋松浜ハイツ管理組合 LM佐々木
*写真有ります。

2013-03-07
用途:
野外の棚の制作
対象商品:
38953135

以前は「MSステンレスパイプ(ステンレス巻パイプ)」を使っていましたが、このステンレス巻きパイプでまったく問題ありません。価格がこちらの方が安いので、お得です。

1人が参考にしています