ハイブリットインバーターのレビュー

平均満足度4.67(12件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ハイブリットインバーター セルスター
セルスター
ハイブリットインバーター
¥2,698~/税込¥2,968~

USBもACコンセントもOK。車の中でカー用品が同時にいろいろ使えるハイブリッドインバーター。
トラブルを未然にガードする、6つの保護機能。
出力オーバー保護:出力容量が最大出力容量を超えると、強制的に電源を切り、その原因が取り除かれると、自動的に復帰します。
出力ショート保護:出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因が取り除かれると、自動的に復帰します。
異常温度検出保護:本製品内部の温度が一定温度以上(FTU-100B/150Bは約85℃以上)になると、強制的に電源を切り、内部の温度が下がると、自動的に復帰します。
入力逆接続保護:入力(DC12V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。
入力電圧低下保護:入力電圧が低下すると、強制的に電源を切り、電圧が復帰すると、自動的に復帰します。(FTU-30B/50B/70B/90Bは約9.5V以下、FTU-100B/150Bは約9V以下)
入力過電圧保護:入力電圧が約15.5V以上になった場合に、強制的に電源を切り、電圧が復帰すると、自動的に復帰します。

12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
対象商品 : 38966776
2024-03-22
用途: 工事現場監視用カメラの電源
株式会社CREDO.1 様(サービス業)

工事現場監視カメラの電源をシガーソケットからとるために購入して使用しました。電源供給等全く問題なく使用できました

対象商品 : 38966785
2019-08-11
用途: 車内で使用
金融・保険業

軽自動車だと後部先にエアコンの風があまりこないので
小型扇風機を使用するために購入しました。
とても重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品 : 38966767
2018-07-20
用途: AC100Vの充電

安い!この手のもの、一昔前なら安くても5,000~10,000円はした。なんと更に別途USBポートまである。
ただ難点はシガライタとの接触が甘い。充電しているつもりが、放電している。
売り手からすれば、通電ランプ確認してね、だかちょっと接触悪いね。

対象商品 : 38966767
2017-12-07
用途: デジカメ 充電
有限会社 マスタリーコーポレーション 様(建設業・工事業)

非常に 使い勝手が いい 軽量 コンパクト デザインも いいと 思います

対象商品 : 38966794
2018-08-08
用途: 車内での充電
三恵総業株式会社 様(建設業・工事業)

車内でPCを使おうと思って購入したのですが電流不足で使えませんでした。

対象商品 : 38966767
2016-11-24
用途: 車中泊
その他業種

車中泊での低電圧の器具使用時に利用しております。
ワット数の低いスタンドなどには最適です。

対象商品 : 38966812
2017-02-15
用途: 車の中で
有限会社井上金属工業 様

ごく普通に使用してます。

サイズが小さいので邪魔にならないです。

スマホの充電に使ってます。

対象商品 : 38966767
2014-03-14
用途: 電池の充電
自動車・二輪車・自転車関連業

容量の大きなインバーターを持っていますが、はっきり言ってファンの音がうるさい。電池の充電ならこの製品で十分です。また、これにはUSBが付いているので携帯電話の充電にも使えるので非常に重宝しております。

対象商品 : 38966776
2014-02-01
用途: 車載用LED投光器用

コンパクトでいいですね、車載緊急用LED投光器に使います。投光器は10Wなのでこれで十分です、大変役立っています。

対象商品 : 38966767
2013-12-11
用途: 主にスマホ充電

一般的な車用スマホ充電器は充電電流が低く時間がかかって困っていましたが、これだとUSB端子からAC充電と同等に充電できました。いざと言う時のAC100も有りコンパクトで低価格で無音!大満足です。

対象商品 : 38966767
2013-06-21
用途: ドライブ時のiphoneやゲームの充電

とても、使いやすく価格も大変手ごろで大満足です。
子供がドライブ中にゲームの充電ができて大変喜んでおります。

対象商品 : 38966785
2013-07-15
用途: 自動車内でのスマートホン充電に使用
赤帽 尾高運送サービス 様

軽量で設置にも便利で社内で邪魔にもならず非常に良い。

1人が参考にしています