アルカリ乾電池 角形9Vのレビュー

平均満足度 4.04 (206件のレビュー)
商品レビューを投稿する
アルカリ乾電池 角形9V モノタロウ
モノタロウ
279 / 税込 307
水銀0(ゼロ)、カドミウム0(ゼロ)使用なので安心。 使用推奨期限5年
206件中 161~180件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2012-06-28
用途:
はかり用に使っています。
対象商品:
39114756

他社の電池と遜色ないので、この値段だとおすすめです。

2016-04-12
用途:
シーリングファンのリモコン用
対象商品:
39114756

交換したのにバッテリが少ないとの表示が消えないので、電圧を図ると8Vしかない。
古い電池か不良品、メーカー品でないと検品が甘いようである。

4人が参考にしています
2016-03-09
用途:
体重計の電池に使用
対象商品:
39114756

体重計の電池として購入、1週間に1回くらいの使用回数で3か月で電池が切れた。
以前使ってた他社の電池は1年くらいは使えたと思うのだが、安い分だけ中身が少ないのか?

5人が参考にしています
2012-05-01
用途:
ホームセキュリティー小型発信機、楽器のチューナー、楽器のプリアンプ
対象商品:
39114756

特に問題はありません。
使い終わるまでに到っていないので、寿命は判りません。
今は100円ショップでも売っているので、妥当な価格だと思います。

2012-09-23
用途:
警報機電源
対象商品:
39114756

パッケージがシンプル、ペンで記入しやすいので他社品の色モノ外装と違いがお気に入りです。

2013-11-02
用途:
ギターに入れてます。
対象商品:
39114756

安価で使用ができてとても重宝です。

1人が参考にしています
2013-09-24
用途:
レーザーレベルの受光器に使用
対象商品:
39114756

使えます

1人が参考にしています
国立大学法人京都大学 様2013-10-11
用途:
デジタルマルチメーターの電源
対象商品:
39114756

他のユーザーからも指摘がありますが、2割程度の確率で不良品に当たります。
同じ乾電池でも単3型は、比較的安心して使えているのですが・・・

5人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。
よろしければ返品もしくは交換させて頂きます。
お手数ではございますが、弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。
よろしくお願い致します。

2014-12-05
用途:
携帯測定器(DMM等)用として
対象商品:
39114756

他の方も書いてありますが、本品に限らず最近の006Pはサイズが大きすぎてしばしば収まらないことがありますので、寸法を精確に明記していただきたいです。価格的にもアルカリ006P(太め)は税込100円~であるので購入メリットは薄いです。

9人が参考にしています
MonotaROからの回答

弊社モノタロウブランドの電池に限らず、角形リチウム電池サイズには統一の規格がなく、電池ボックスのサイズによっては、
入らない場合がございます。何卒ご了承ください。

2015-07-04
用途:
無線
対象商品:
39114756

2個使用したが 2個ともすぐに使用できなくなってしまいました。安いにしてもひどすぎます。モノタロウ製品としてとてもがっかりです・・・・。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
確認させていただきましたところ、約1年4か月経過しております。消費期限内の電池でも、保管時の落下などによる変形、また高温・多湿などの悪条件や、目で見ただけでは確認できないような変形やサビ、内部の部品の劣化などは起こります。できるだけご使用になる数をご購入いただき、長期保管を避けていただくようお願いします。

三協ジョイナー株式会社 様2013-04-05
用途:
予備の電池
対象商品:
39114756

会社でワイヤレスマイクを使用する電池の予備に購入しました。
まだ使っていないので耐久性はわかりませんが、monotarouの電池なので心配はしていません。

株式会社アールズ 様2016-07-08
用途:
テスター
対象商品:
39114756

直ぐ無くなってしまいました。

3人が参考にしています
2014-03-17
用途:
測定器用の交換用
対象商品:
39114756

昨年の2月18日に10個購入して、今年の3月14日にクランプ電流計2台に電池交換として入替えたのですが、BATTERY LOW の表示が消えず、今年の2月2日に購入した電池を入れると BATTERY LOWの表示が消えました。先に交換した2個の電池をテスターで測定したところ、2個とも9V以下でした。単3,単4も取り替える中の1本が、規定の電圧に達していない時が、たびたびあります。安くてうれしいのですが、何とかならないですか?

15人が参考にしています
2014-05-15
用途:
配線探査機の電池として
対象商品:
39114756

サイズが若干大きいため、機器の電池収納枠に入らず使用できなかった。
規格サイズは無いのであろうか? 初めての経験で驚いた。

11人が参考にしています
2014-02-06
用途:
各種測定器、計測器等
対象商品:
39114756

安価なので買い置き用に購入しました。ところが現場で電池切れになった他社製品の電池と入れ替えようとしたところ、なぜか電池ケースに入らず使用できませんでした。仕方なく近くのコンビニで他社製の電池を買ってきましたが、これは抵抗もなくすんなり入りました。同じ電池なら寸法も同じなのだろうと思いますが、外形が他社製品より若干大きいのでしょうか?個体差があるのかも知れませんが、それも困りますね。

9人が参考にしています
2013-12-19
用途:
全く使えなかった。
対象商品:
39114756

電池を使おうとラミネートを外していたら、マイナス側の端子が外れてしまい全く使い物になりませんでした。

11人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございませんでした。
不良品の可能性がございます。
返品もしくは交換させて頂きます。
大変お手数ではございますが、弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。
よろしくお願い致します。

2013-08-29
用途:
マシニングセンターのセンサー電源
対象商品:
39114756

交換用に在庫しておいたら、使用期限03-2014 なのに、1つは2V・もう1つは7Vで使い物にならなかった。
使いたい時に使い物にならないと、大変困ります。
不安でもう買う気にはなりません。

5人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございませんでした。
不良品の可能性がございます。
返品もしくは交換させて頂きます。
大変お手数ではございますが、弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。
よろしくお願い致します。

2013-04-14
用途:
ディジタルテスタ(フルーク83、ヒオキ**)、煙感知器の交換用。
対象商品:
39114756

まだ時間経過が僅かなので品質等の成果は出ていない。
いずれにせよ、価格勝負の世界なので、他に出回っている同品種の価格を調査の上、
価格決定をすることをお勧めします。

2012-08-30
用途:
ワイヤレスマイク
対象商品:
39114756

今回30個購入して5個が8V台でした。前回の購入時ははきをつけていなかったのですが使用前に測定したら8V台が2個ありましたので今回測定してみました。また他の25個も9V~9・7Vまでばらつきが多々あります。購入したら全商品測定することをお勧めします。不良品はすぐに交換していただきましたので対応は良いのですが交換いただいた5個も9.15V~9.57Vとばらつきがあります。安価ですので購入いたしておりますが品質管理よろしくお願いいたします。

2人が参考にしています
2012-07-25
用途:
PA用ワイヤレスマイク
対象商品:
39114756

コンビニで買うよりも約半額で購入でき満足しています。
持続性もメーカー品と比べても劣りません。