ゲージ付アルミフロアポンプ(オートヘッドタイプ)のレビュー
- 用途:
- 仏式バルブの自転車へ使用
- 対象商品:
- 62792738
仏式バルブへの装着が非常に楽です。ホースが長いので、バルブの位置の自由度が広がり、空気が入れやすい。
- 用途:
- ロードバイクの空気入れ
- 対象商品:
- 62792738
ほぼ10年ぶりにパナソニック製の同等品の買い換えとなりましたが、その機能の向上と容易性に感心するとどもに、各種割引により、アマゾンよりかなり安く購入出来て大変満足しています。
- 用途:
- タイヤのの空気入れ
- 対象商品:
- 68863822
オートヘッドタイプなので仏式、米式を意識することなく使えるのがいいです。高圧タイヤにも比較的楽に空気の充填ができると思いました。
- 用途:
- 自転車整備
- 対象商品:
- 39168297
あたらしく購入した自転車のタイヤが・・400kpaという高圧使用だった・・従来の足踏み式の空気入れが壊れた(チューブか接手かが高圧のため破損したみたい)・・でこれを購入した・・もうパンパン・・パンパン・・面白いほどパンパン・・・で・・車にも使えるかな?と思ったが・・しんどい
- 用途:
- 釣具の空気入れとして
- 対象商品:
- 39168281
ビジュアル重視で購入しましたが、手元に届いて早速使用した所、中々の剛性を感じました。欲を言えば、1ストロークの空気量がもう少し多ければ満足でした。更には足を踏ん張る踏み台?がもう3センチ広ければ、尚良しです。
- 用途:
- 自転車の空気入れ
- 対象商品:
- 39168297
購入して3年、
ゲージも正常に動いているようです。使い勝手も良く満足しています。
英式バルブ用のトンボ口金アダプター用(注文コード:37601873)を
取り付けて使用する事もありますが、問題なく使用できてます。
ゲージは使えませんが英式バルブの構造上、仕方がありません。
- 用途:
- クロスバイクの空気圧調整。
- 対象商品:
- 39168272
フレンチバルブですが、特に問題なく使用できています。価格がもう少し安ければ最高でしたが・・・。デザインは思っていたより可愛らしく、なかなか良かったです!特に女性の方にお勧めです。
- 用途:
- 自動車のエアー補充用
- 対象商品:
- 39168272
自動車のエアー補充用に購入しました。以前使用していたのは自転車と共用していた楽々ポンプでしたが、ヘッドからエアーが漏れるしホースも短くかたい材質でエアーを入れる以前の問題が多く、新たに購入するに当たり色々調べて、たまにしか使用しないのでデザインと価格で当該商品を購入しました。早速使用した結果、ホースも長く適当な硬さなので引き回しもらくで、また、オートヘッドの脱着も楽で特に空気充填後に外す際のエーア漏れもなく非常に使用しやすいと思います。なお、ゲージの充填位置を示す目印の位置決めがもう少し硬い方が良い。(触るとすぐ動く)でも、私はポンプのゲージは目安で使用し、微調整はタイヤゲージで行っています。
良い物を購入したと満足しております。
- 用途:
- MTB
- 対象商品:
- 39168297
空気を入れるときに地面側 ポンプ下の方から空気漏れるような音がします。実際に完全に空気の注入口を閉じても簡単にポンプレバーは上下します。
ただし、タイヤには空気は入りますが。
これは正常でしょうか?不良品か判断できかねます。
この度は、大変申し訳ございません。
不良品の可能性がございます。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。
- 用途:
- ロードバイクの空気入れ
- 対象商品:
- 39168297
それほど重くなく、またそれほど多くポンピングしなくてもロードバイク用タイヤの高圧充填が出来ました。
アルミ製で軽いですが安っぽい感じもなくいいと思います。
ただ、ゲージで確認しながら規定の空気圧に入れても、ヘッドを外すときに結構な量の空気が逃げてしまいます。
それを見越してある程度高めに入れておくなどの工夫が必要です。
- 用途:
- 自転車の空気入れ
- 対象商品:
- 39168297
使用出来るバルブの種類を、もう少し明確に表記して欲しい。
アダプターを別途購入しないと、一般的な市販車のバルブに使えなかった為。
適合: 米・仏式バルブとなっております。英式バルブの場合、別途接続部品が必要となります。
- 用途:
- 自転車の空気入れ
- 対象商品:
- 39168297
英式に使えないことを購入してから気がついたが、自転車のバブルを仏式に替えたので問題なし。
ゲージはお世辞にも見やすいとは言えない。ダイソーの自動車用ゲージの方が使えるレベル。
空気は入れやすくて満足。交換用ホースなど、オプションのパーツも品ぞろえしてほしい。
ご意見ありがとうございます。
今後の製品ラインナップ展開の参考とさせて頂きます。