フレキホースのレビュー

平均満足度 4.28 (109件のレビュー)
商品レビューを投稿する
フレキホース モノタロウ
アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。 【用途】一般的な空調アルミフレキダクト
109件中 41~60件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2016-10-03
用途:
木くずの集塵
対象商品:
39176137

直径が100mmで集塵ホースと一緒なのでホースの代わりの使用しています。
硬く、形を維持できるので木工機械の近くに設置できて便利です。

2016-10-03
用途:
作業場内の排気ダクト
対象商品:
39176146

値段も安かったし、とても役にたっているので、満足な買い物でした。

有限会社アサ・ミル 様2016-11-01
用途:
換気扇取り付け
対象商品:
39176146

どこでもそうですが最近高いです。
ものたろーさんのは、ラップに巻かれてるので
持ち運びには、いいです。 作業の時剥がすのは、
イライラします。 わたくしは、運びやすいから
いつも購入させて頂いてます。

2016-10-09
用途:
換気扇の配管に
対象商品:
39176137

このフレキホースは、昔工事現場で使ったことがある。それで、たばこで、肺や喉や鼻などが悪くなった。また、タンが喉にたまるようになった。それで、部屋に換気扇を取り付けようと思った。それで配管でこのフレキホースが必要になった。このフレキホースは、変幻自在にまがったりする所がすごい。値段もそれほど、高くない。また、破れないし、壊れたりしない。とても、便利な商品になる。

1人が参考にしています
2016-07-24
用途:
エアコン工事
対象商品:
39176137

ほんとーは、MonotaROさんも4mと選択出来ればいいかな
思います。
昔は、もっと安く買えたのですねー

1人が参考にしています
テックサービス 様2017-05-30
用途:
換気扇から浴室暖房乾燥機へ取替工事の為フレキも交換
対象商品:
39176137

安いのでどうかなと思いましたが、普通に良い製品だと思いました。

安竹自動車 様2016-05-27
用途:
旧車のエンジンルームの空気取入れダクト用
対象商品:
39176137

純生品の紙質より綺麗に取り付けできました。

1人が参考にしています
有限会社愛豊電気 様2017-07-17
用途:
換気扇の排気ダクト工事
対象商品:
39176137

本製品が安価でコスト的に重宝しています。
また、購入しようと思っています。

2016-08-25
用途:
排気
対象商品:
39176137

丁度良い強度と重量で扱い易い製品です

2016-07-07
用途:
作業場
対象商品:
39176146

丈夫でかなり伸びる為、スポットクーラーの排熱など、様々な場面で重宝してます。

2016-02-15
用途:
換気
対象商品:
39176137

値段のわりにとてもしっかりした作りでそれでいながら長さ調節もハサミで簡単に切れて超優れもの。
従来のアルミダクトとは比べ物になりません。

1人が参考にしています
2016-04-19
用途:
塗装ブースの換気扇排気用
対象商品:
39176137

軽くて重度も良くレイアウトしやすいダクトです
安くて助かった。

1人が参考にしています
2015-08-25
用途:
換気用ダクト
対象商品:
39176137

ユニットバスリニューアル工事の際 4メートル物だと捨てる部分が多く勿体なく思っていましたが、3メートルだと無駄が無く、価格も少し安いのが良いです。
1本ずつ梱包されているので、在宅工事の際 お客に新品と一目でわかるのも良いと思います。

2017-12-12
用途:
設備ダクト工事にて
対象商品:
39176146

フレキを柱にバンドにて固定し、住宅設備業者がフレキを端から両手にて伸ばして換気扇に接続をしようとしたところ、端からでは無く真ん中からばらばらにばらけてしまいました。てっきり誰かが無理に引っ張ってなったのかと思い、別の箇所の固定してあるフレキを確認の上同じ様に引っ張って接続をしょうとしたら同じく端からではなく真ん中からばらばらになってしまいました。御社のフレキは何年も使用をしてきて、この様な症状は初めてで、とりあえず、何とかしないといけないので近くに電材問屋があったので、フレキを外し丸々入れ替えもう1か所は壁面手前で切りニップルにて接続をして事なきを得ました。たまたま近くに電材問屋があり何とかなりましたが、設備業者が言うには、古いフレキを使ってんじゃないのか?と言われてしまいました。それからは、電材問屋でとっていますが、何年も使ってきましたので、もう1度使ってみようと思います。

5人が参考にしています
2015-09-02
用途:
塗装ブースの排気
対象商品:
39176137

塗装ブースの排気の為に購入しました。
加工もしやすく、安いうえに結構丈夫なので、満足のいく塗装ブースが出来ました。

タカシマデンキ 様2016-03-01
用途:
換気扇の排気よう
対象商品:
39176137

一品ずつ梱包(透明セロハン)されているので、輸送時 傷や凹みが すくない。

1人が参考にしています
2016-01-27
用途:
ロケットストーブ
対象商品:
39176137

排気温度30℃の煙突の延長に使用しました。
100mmの煙突につながるかと思ったのですが
つながりませんでした。
コツもあるのでしょうが考えるのが面倒で
無理やり接続。
それ以外は強度も価格も最高です。

2018-06-05
用途:
メンテナンス
対象商品:
39176137

他の人が書いています様に3mは無理でした。
5本購入して最初は2400mm位で慣れてくると最大2700mmまで可能でした。
平均は2500~2600位でしょうか
でも、この価格なら仕方無いかもしれません。

2018-06-01
用途:
空調工事
対象商品:
39176146

製品に問題は有りません。
何度も購入しています。
梱包がプチプチのみで 端が潰れて残念な状態です。
大きなダンボールも 保管や処分に困りますが
プチプチのみは ダメでしょう!

MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

清水工務店 様2016-05-23
用途:
ダクト工事用
対象商品:
39176137

価格も安価で使いやすい。