フレキホースのレビュー

平均満足度 4.28 (109件のレビュー)
商品レビューを投稿する
フレキホース モノタロウ
アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。 【用途】一般的な空調アルミフレキダクト
109件中 81~100件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
彫工 中塚 ハルキ 様2013-06-26
用途:
空調機の冷気を、仕切った部屋に導くため。
対象商品:
39176146

よく考えて購入すればすぐに判る事ですが、中子がないと接続できません。 私の買い損じです(只今購入を準備しています。 【スパイラルニップルMonotaRO/150】)。 使用に関しては、思っていた通り、もっと早くから使っていれば良かったと思っています。 価格も安く助かります。

2016-01-12
用途:
換気扇の工事
対象商品:
39176137

普通

2015-04-24
用途:
自宅トイレの換気扇用
対象商品:
39176137

特に問題はありませんでした。

エルメックツチダ 様2012-11-25
用途:
換気扇等のダクト
対象商品:
39176137

安く購入できました。ほかのメーカー品だと、高いので、今回こちらの商品を購入しました。全然問題なく、使用しております。お買い得です。

2012-11-23
用途:
集塵機の中継用
対象商品:
39176137

他のフレキシブルホースに比べ格段に安く購入出来ました。
重量も軽量で伸縮性もあり取り扱いが楽でした。

2013-02-25
用途:
換気設備
対象商品:
39176137

いつも使っているものと変わりなく、買い得です。

2012-11-05
用途:
温風を分岐
対象商品:
39176146

FFストーブの温風を分配するのに、購入しました。
思い通りの暖気が運ばれ、とても快適です。

2012-11-26
用途:
キッチンの換気扇ダクト用
対象商品:
39176146

取付バンドがセットになっていると助かります。

2015-08-08
用途:
ダクト工事
対象商品:
39176146

値段の割に物がしっかりしている

2016-04-20
用途:
換気扇のダクト
対象商品:
39176146

倉庫発送時は、問題なかったと思われるのですが、入荷時、端がつぶれており、3cm以上使い物になりませんでした。使用時は、十分余裕があるため、問題ないのですが、捨てる部分があるのは少し残念です。モノタロウも、取り扱い量がうなぎのぼりなので、梱包不備や、取り扱い未熟など、輸送時のトラブルは、歩留まりの問題かもしれませんが...

MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

かめはしでんき 様2012-10-22
用途:
パイプ換気扇用
対象商品:
39176137

普段、大量に使用しない為、長さ価格ともに満足しています。
これから、使う予定です。

2012-12-21
用途:
天井換気工事
対象商品:
39176137

普段使用しているものと代わらず施工できました。

2012-09-04
用途:
飲食店換気扇
対象商品:
39176137

とにかく安価で、大変良いと思います。ホームセンター等で購入すると、同サイズで¥1000前後します。
物自体も、良いと思います。

関工務店 様2013-06-16
用途:
屋根裏換気
対象商品:
39176137

MonotaROブランドの製品ですが、スパイラルニップル同様、品質に問題なく、かつ低価格ですので、非常に満足しています。

2015-07-15
用途:
排気口
対象商品:
39176146

室内地下の水道元栓の下に水を落とした時、その後そこから蒸発した水分の逃げ道がなく湿気で困っていましたが、フレキホースで外部につなげて風通しを良くする事がでました。

有限会社 ワイプロ 様2012-07-23
用途:
パイプを上下にして使用。出入り口にDC12Vファンを取り付けて、下部の空気を上方に排気させるために使用しました。上側約50CMは蛇腹により吹き抜け口を動かせるようにし、中ほどは支柱に取り付け、下部を90度曲げました。 蛇腹で、かつ軽く、外部の輻射熱を反射させる必要が有りました。
対象商品:
39176137

自在に伸びる、90度曲げも簡単。支柱にスチールバンドで固定しましたが潰れない、端面もハサミで簡単に切れる。今回の使用目的にはベストでした。それに安い!

1人が参考にしています
井上電気商会 様2012-07-16
用途:
換気扇工事
対象商品:
39176137

電材店で購入するものと遜色ありません。3mという事であってもこの価格は満足です。
また購入するつもりです。

1人が参考にしています
2013-07-24
用途:
排気ダクトとして使用
対象商品:
39176137

1本の長さがもう少し長い物が欲しかった。(5~6m位)

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品展開の参考にさせて頂きたいと思います。

2013-07-08
用途:
ダクト工事
対象商品:
39176146

安く買えました

2012-08-15
用途:
換気・排気用
対象商品:
39176137

長さが4mで馴れているので3mに違和感が少々、
1本づつパッケージされているのに驚きました。

2人が参考にしています