ガーデンスプレーのレビュー
2015-10-19
- 用途:
- 消毒液の散布
- 対象商品:
- 39269176
安価かつ軽くて使いやすい商品です。一回のポンピングで結構な時間持つ優れものと思います。
一方で、液体の注入時に直接中に入れないと(口の黒いプラスチック部分に液体が触れると)周りから僅かながら漏れていきますので利用時は注意が必要です。
但し、一度液体を入れて口を閉めれば、横に倒しても液体が漏れてくることはありません。
1人が参考にしています
2015-10-08
- 用途:
- 除草剤の噴霧用に購入
- 対象商品:
- 39269176
まず非常に安価で手に入り助かりました。
本体もコンパクトで軽量でしたので、ハンドリングは良いです。
今後、ノズルやポンプの耐久性を確認しながら使用します。
2017-05-24
- 用途:
- 家庭菜園の消毒
- 対象商品:
- 39269176
手動噴霧器歴40年以上になりますが、これは最悪品。
安物買いの銭失い になりました。
噴霧が安定せず水が2/3(3分の2)噴射後エアーが1/3の繰り返し(水はタンク半分加圧充分状態)
完全な不良品かも?
MonotaROからの回答
この度は、大変申し訳ございません。
不良品の可能性がございます。
別途ご連絡をさせていただきます。何卒宜しくお願いいたします。
2015-05-19
- 用途:
- 洗剤の噴霧
品物はしっかりした物ですが、是非取り扱い説明書を付属した方が良いと思います、初めに根本的な蓋の開け方が解らず苦労しました、一つ間違えると、即破損の可能性大ですので・・
3人が参考にしています
有限会社スペースワークス 様2015-04-27
- 用途:
- 薬剤や洗剤を主に散布するために。
- 対象商品:
- 39269176
使い方はシンプルでたいへんよかった。ただ、はじめての人には取説を添付したほうがよいと思った。このような商品は使用後に必ずノズル、パッキンやホースなどを洗浄し拭き上げて保管すれば長持ちしますよ。
4人が参考にしています
漆器工芸種本章 様2015-05-28
- 用途:
- 漆塗りの乾燥棚の中にシミリ(水)を打つ
- 対象商品:
- 39269176
これまで電動式の物を使ってましたが、気持ち良く散布ができました。霧の具合が丁度いい具合でした。
1人が参考にしています
2015-08-02
- 用途:
- 庭の除草剤噴霧
- 対象商品:
- 39269176
容器は経年変化でそうはもたないと思いますが、今まで4Lのペットボトルで撒いていたので楽になると思います。18Lの背負い式のほうがいいですが、まあ手軽でいいと思います。
2人が参考にしています