樹脂フィルターハウジング(空気抜きボタン付き)のレビュー

平均満足度 4.07 (27件のレビュー)
商品レビューを投稿する
樹脂フィルターハウジング(空気抜きボタン付き) 大阪魂
カートリッジフィルターや活性炭フィルター、プリーツフィルターをセットして使用出来ます。空気抜きボタンで内部の空気を容易に抜く事が出来ます。キャップ部分は10インチ20インチ共通です。10インチ型と比較すると、流量を2倍確保できます。同じ流量でお使いの場合には、使い捨てフィルターの寿命が2倍になります。目詰まり状態がわかりやすい透明タイプ、内部を見せない青色タイプがあります。食品適合の材質を使用。
27件中 21~27件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2015-08-31
用途:
上水ストレーナに使用しています
対象商品:
45501023

どこかのメーカーは4~5年で必ず漏洩します 4基くらいありました 
強度不足を認めない それに比べてこちらの方が優秀であると断言できます

2015-02-04
用途:
水道
対象商品:
39243197

素晴らしい!

2014-09-22
用途:
調味ろ過
対象商品:
39243206

ろ過能力としては満足していますが、
非透明の同じシリーズとでふた部分の互換性がなく、
共通で使えなかったのが残念でした。

2014-04-09
用途:
家庭菜園の、散水に、使用しています。
対象商品:
45501014

以前は、水道水にて、家庭菜園の散水に使用していましたが、下水道の切り替えたため、水道料金が高くなり昨年より川の水を、ろ過して使用していました。
しかし、微細なゴミが取れず、こまっていましたが、たまたまカタログにて発見しました。
使用感は、微細なゴミが取れすぎるぐらい取れます。
ただ、本体を、固定する金具がなくて、上部に4箇所穴が開いていましたので、6mmの、タップでねじをつけて、穴あきアングルに手、固定して、使用しています。
ろ過機としては、非常に優れています。
空気抜きボタンは、どのような時に使用するのか、分かりません。

有限会社エスティーネットワーク 様2014-10-29
用途:
水道水の濾過
対象商品:
45501023

数個購入したが そのうち2個の底が抜けて破損
大洪水になったので もう信用できない

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
高圧(4~8㎏/c㎡)で使った場合、また低圧でも、3.5~6.5㎏/c㎡の様に、繰り返し、高~低の圧力を加えられた場合は、1~2年で割れてしまいます。

有限会社エスティーネットワーク 様2013-09-03
用途:
水の濾過に使用
対象商品:
45501023

丈夫そうで接続がしやすい

2013-02-11
用途:
バキュームトラップ(液体)作成
対象商品:
45501005

樹脂フィルターハウジング(注文コード45501005)の蓋にカクダイ取付ラッパ(注文コード44411001)をはめて使用。
試してみたところ2桁ほど高いバキュームトラップにも勝る性能を発揮しました。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ご感想ありがとうございました。
本製品はバキュームトラップ(液体)を作成するものではございません。
何卒よろしくお願い致します。