溝ゴムのレビュー

平均満足度 4.57 (35件のレビュー)
商品レビューを投稿する
溝ゴム 光
239 / 税込 263
【用途】ガラス、アクリル等の破損防止に。
35件中 21~35件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2017-11-30
用途:
玄関灯の取り付けに使用
対象商品:
40318232

玄関灯の取替えに受け金具を挟むゴムを探していたところ、溝ゴムを知り購入し、丁度良く取り替える事が出来ました。

2017-05-23
用途:
ハッチの緩衝ゴム交換に私用
対象商品:
40318275

標準ハッチの水返し既成サイズとピッタリでまた購入したいと思います。

1人が参考にしています
2019-11-20
用途:
ドレンパンの底板を角型形状に切り抜き加工した穴の形状部にをこの溝ゴムにて覆いかぶせた。
対象商品:
40318275

今回の使い方の場合のように内側の穴抜きした所を1本の溝ゴムにしたい場合に円形の場合は問題ないが角穴の場合にコーナーRが大きくなる為、小さなR(R5MAX位)で済むと見栄えが良いのですがね。今回は4隅の外側に切り込みを付けて(4分割にはしませんあくまで1本の溝ゴムですよ。)小さいRにしました。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました

2017-10-02
用途:
バイクのタンクのふちゴムに使用。
対象商品:
40318241

ピッタリのサイズでした。
ただ、ガソリンがかかったら柔らかくなったので、注意が必要のようです。

1人が参考にしています
2017-09-22
用途:
車のエアロパーツ取り付け
対象商品:
40318257

ランエボのリアディフューザー取り付けに利用しました。
専用品が無い為一部を切り取った部分の縁取りに丁度いいです。
ただ、少し溝の幅が狭く無理やり差し込んだ形になりました。
パーツの厚みが5mm位ありますがゴムの溝が2mm程度しかないので溝幅の広いものがあればいいですね。
耐久性は未だ不明です。

2人が参考にしています
2016-09-20
用途:
車のドアエッジガード
対象商品:
40318232

両テープなしでもしっかりとついています。厚みがピッタリでした。
スリムで良い感じです。

2人が参考にしています
2020-09-07
用途:
金属プレート部品のエッジ保護
対象商品:
40318257

同じ商品でも購入毎に硬さ(張り)が違い非常に作業しづらい

有限会社ベアーレ 様2017-05-29
用途:
メンテナンス時
対象商品:
40318275

ちょうどよく使用出来ました。また購入させて頂きたく思います。

旭電機化成株式会社 様2016-07-27
用途:
プラスチックの板に取りつけ
対象商品:
40318266

柔らかいので問題なく取り付けられました。

2015-10-05
用途:
ヘルメットのレストアに使用
対象商品:
40318241

ちょうどよく使えました。

2014-12-20
用途:
PCケースの穴あけ部保護に
対象商品:
40318232

PCケースにファン用の穴を開けた部分の保護に使っています。

株式会社アクア・トラスト 様2014-01-20
用途:
濾過機のパッキンとして使用
対象商品:
40318266

安価で取り扱いが非常に楽で助かりました。

2013-05-20
用途:
ジグソーなどで切断した板に挟んだ
対象商品:
40318241

とてもよい

2016-04-26
用途:
ヘルメットの補修
対象商品:
40318232

バイク用に使っているヘルメットのゴム部分が劣化し外れてしまったので,代用品として使用しました。
材質がゴムなので使用する接着剤は限られますが,何とか付けることができました。
溝の部分の幅がもう数ミリあれば作業は楽だったと思いますが,本来の使用目的と違う使い方なので仕方ありません。
1mのものを使って余りは数センチ。ジャストサイズで無駄がありませんでした。

2014-06-16
用途:
金属板の外周カット面に取り付け
対象商品:
40318241

比較的安価で使い勝手が良かった。