真鍮丸パイプのレビュー
2025-11-30
- 用途:
- 鉄道模型製作での機能部品の一部に使用
φ1.0の真鍮線をこの内径φ1.0のパイプに挿入して円周方向に回転する部品(蝶番の開閉軸のようなもの)を作った。双方の公差がうまく合ったのか実に滑らかでガタのない回転性能が得られた。
2024-01-31
- 用途:
- 部品製作
- 対象商品:
- 40356687
細径商品でしたが専用容器に入っていますのでとても安心です。容器には寸法表示ステッカーも貼ってますのでいちいち測らずに取り出せます。
1人が参考にしています
ステンドグラスアトリエデシモーネ 様2022-01-06
- 用途:
- ステンドグラス製作
- 対象商品:
- 40356696
ステンドグラスの箱物のフタ部分を開閉させる際に、このパイプと真鍮のムク棒を組み合わせて使っています。
1人が参考にしています
2021-06-04
- 用途:
- 自作工具
- 対象商品:
- 40356723
スペーサーや、軸、柄として使用。
長尺の方が、好きな長さに加工できるし、安価。
はんだ付け、ろう付けも簡単なのでとても重宝する。
1人が参考にしています
2020-01-17
- 用途:
- 細かいピン製作
- 対象商品:
- 40356671
1.4mmのパイプに1mmのパイプをはめ込み、短く切ってカシメピンを製作しました。
長さカットは回しながらカッターで切れますし、
太さはドリルに加えて、細かいヤスリを当てれば調整できました。
この商品があって助かりました。
MonotaROからの回答
ご意見ありがとうございました。
2020-03-22
- 用途:
- 電子部品の補修に購入
- 対象商品:
- 40356671
部品の足が 細くリード線タイプの為 リード線にパイプを差し込みソケットに取り付けるよう改造 このサイズが 安く手に入る処はなく感謝ありがとうございました。配送も早いです。
2020-01-20
- 用途:
- 釣り具の製作
- 対象商品:
- 40356705
ルアーの製作に使用しました。近くのホームセンターでは置いていないサイズだったので、大変助かりました。また利用したいです。
MonotaROからの回答
ご意見ありがとうございました。