真鍮丸パイプのレビュー
2020-01-20
- 用途:
- 釣り具の製作
- 対象商品:
- 40356705
ルアーの製作に使用しました。近くのホームセンターでは置いていないサイズだったので、大変助かりました。また利用したいです。
MonotaROからの回答
ご意見ありがとうございました。
ぐらすあーとにんじん 様2019-06-05
- 用途:
- ステンドグラスの立体作品の補強部品として
- 対象商品:
- 40356705
特に問題はありません。満足しています。
長さが1.8Mまたは2.0Mの物があれば端材ができにくいのでいいのですが。
1人が参考にしています
2019-06-03
- 用途:
- DLGトーションバーの受として利用します。
- 対象商品:
- 40356671
内径が約0.6ですが、0.6mmが正確で均一であるため内装する0.5mmステンレスバネ鋼がスムーズに動きます。
佐久間社寺株式会社 様2018-08-08
- 用途:
- 高圧ホースの補強に
- 対象商品:
- 40356714
ミスト製作でノズル部のホース補強に入れて使用、内径4mmなので丁度良い、間違えて3mm買ってしまったが外径4mmに買い換えなんとか使用、でも相変わらず過剰梱包が、ここのところモノタロウ商品頻繁に購入で空き箱の量がかなり多い、
株式会社プロアクティブ・スタッフ 様2017-12-05
- 用途:
- 削り出して機械部品をつくります
- 対象商品:
- 40356732
真円度もあり大変良いです 商品取り扱いがよく真鍮の腐食もありませんでした
2017-01-25
- 用途:
- 機械類の修理時等の使用部材として
- 対象商品:
- 40356705
真鍮丸パイプという「部材」なので、特にコメントするほどではありません。イメージどおりのもので満足しています。
2016-12-27
- 用途:
- 模型工作
- 対象商品:
- 40356662
模型工作に使うために材料をストックしていまして、今回は4種類の真鍮パイプを購入しました。実使用は未だです。通常模型店等で販売されているのと同じでしょうが、値段が安かった事と長さが長めなのが良かったです。
真鍮パイプは透明プラパイプのケースに入っていますが、商品タグがプラパイプ先端のキャップにまたがって貼られていて、開封時にタグの一部を切取る必要があります。これだと開封後の識別がしにくくなるのが難点です。先端から1センチ位ずらして貼る方が良いと思います。
2016-11-18
- 用途:
- 模型飛行機のプロペラスタート用ロットを収容する。
- 対象商品:
- 40356687
0.8mmのピヤノ線を通すのにまことに都合が良い。なかなか売ってないので、購入できてうれしい。