真鍮丸パイプのレビュー
- 用途:
- ワイヤーのタイコ
- 対象商品:
- 40356705
切ってワイヤーを通して半田付けしてタイコにしました。
使用したのは5mm程度ですので、もう少し短いサイズがあると助かります。
- 用途:
- アンテナのエレメントとして使用
- 対象商品:
- 40356705
ある程度力が加わっても直線性が良い元に戻る。直角に曲げて使用する箇所があるが折れることはない。肉厚0.5なので、3ミリ管を4ミリ管に入れて調整に使える。
- 用途:
- 趣味用です
- 対象商品:
- 40356705
はんだ付けをするのですが、荷姿状態など気を使って送っていただくので、腐食した所が無く良くはんだが付くので満足です。
この手の物は手で触れられているDIY店から買っていましたが、所々軽い腐食があって困っていた所、モノタロウさんで扱っているのを知り以前ためしに購入しました、満足でしたので今回追加で購入しました。
まとめて購入すると腐食の恐れがあり、面倒をかけますが1本ずつの購入としています。
- 用途:
- 小型機械製作
- 対象商品:
- 40356671
モノタロウで取り扱いがあってよかったです。他品と同時購入すれば送料も気にしなくて済みますし。
他の商品全体に言えますが、選べれば日本製を選びたいので、生産国表示を可能な限りお願いします。
- 用途:
- 鉄道模型のMPギアとモーターの延長シャフトとして利用
- 対象商品:
- 40356705
内径2mm外形3mm期待通りの製品でした。
鉄道模型のモーターの2mm軸とMPギアシャフト(2mm)の延長用として
モーター軸とMPギアに必要な長さに切ったパイプを差し1mmの穴とタップを切り、1mmのネジで固定しました。
- 用途:
- ジュエリーディスプレイ制作
- 対象商品:
- 40356687
ピアス什器ように内径1.0mmパイプを買いましたが、ほとんどが1.0mmより小さく、使えそうなものでも穴を通し直す必要があります。
ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
- 用途:
- 模型のパーツ用
- 対象商品:
- 40356714
細長いパイプ数本購入しましたが、丁寧な梱包のうえ注文の翌日到着いたしました。
調べてみたのですがここが一番サイズなど豊富で良かったのですが、送料、代引き手数料など
商品の価格の以外が結構かかってしまい複雑。
- 用途:
- ガスバーナーのノズル
- 対象商品:
- 40356662
0.2mmのガストーチ穴が必要でしたが0.2mmのドリルは怖ろしく華奢で加工困難です。この0.2mm穴径の外径は0.6mmですから鞘になる軸に0.6mmφの穴をあけてこのパイプを差し込めば完成します。
有難いです。
- 用途:
- 釣り具制作
- 対象商品:
- 40356696
他社もたくさん探しましたが一番買いやすかったです。今回で3回目の購入
神速対応で感謝しています。地元のホームセンターなのでは入手不可能な製品です。
捜し物はモモタロウを推薦しますよ!!
- 用途:
- 原付補修用に購入
- 対象商品:
- 40356705
マニアックですが興味のある方は実践してください。
原付スクーター:ヤマハの規制後ジョグ(SA16J)のオイルポンプからキャブレターに行くホースの間に逆止弁がついてます。その弁が詰まってくるとオイルの流れが悪くエンジンが焼きつき気味になります。
その逆止弁を取り除いてバイパスのために使用しました。
同日の追加注文で送料が無料にもかかわらず大きなダンボール内にテープ止めして届き感動しました。
- 用途:
- 工具
- 対象商品:
- 40356705
ホームセンターだと中々見ないこの小さいサイズ。
あったとしても立てかけてあるので、自重で曲がっていて使い物にならないこともしばしばなのですが、ここはそういうことが少なくて良いです。
- 用途:
- 模型製作用 1/72の戦闘機に
- 対象商品:
- 40356662
内径が0.3mm、0.4mm、0.5mmとセットで販売してほしい
ご意見ありがとうございます。
メーカーに要望をあげさせて頂きます。