鬼目ナット Dタイプ (三価ホワイト)(パック品)のレビュー
木工用埋め込みナット。
部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、ネジ込み式です。
2019-08-03
- 用途:
- 趣味の帆船模型工作用治具工(小型ベルトサンダー、ボビンサンダー)作り用。
- 対象商品:
- 41755156
HCには8mmが限度、10mmが中々無いので、少量注文で申し訳ありませんが御社を頼り、助かりました。商品に関しては信頼の置ける物で安心して使って居ります。
1人が参考にしています
2019-05-22
- 用途:
- ウッドデッキの各所にアフターパーツをボルト・オン
- 対象商品:
- 41755147
M8×25を購入し、サンシェード展張用の支柱、アイボルト等を固定しました。 ホワイトウッドと杉の材料には、インパクト用の六角ビットを使用して下穴Φ10でも埋め込むことができました。
ヒノキの60×60角材を固定するにはM8では少々物足りないので、M10×25のラインナップを期待します。
1人が参考にしています
2019-02-06
- 用途:
- 自動車のスピーカー交換
- 対象商品:
- 41755086
インナーバッフルに打ち込んでスピーカーの固定に使用しました。ホームセンターなどよりも全然安く、コストパフォーマンスが高いです。
2023-11-28
- 用途:
- 針葉樹に埋め込み
- 対象商品:
- 41755156
材質が柔らかく、埋め込み中に六角部分が壊れて、外すのに苦労中です。
安くてサイズがたくさんあるのは良いんですが、強度がなかなか弱いように思われます。
2023-03-09
- 用途:
- 木部へのボルト取付け
- 対象商品:
- 41755113
材質がかなり柔らかく、下地側が堅いとレンチで埋め込み中に六角穴のほうが負け油断するとなめてしまうので、もう少し硬ければと思います。また一袋6個中1個は中の山がつぶれていたのかボルトが途中から入らず、両方向から何度もボルトをちょっとずつ送り戻ししてネジ山を切り直してやっと使えました(この場合は柔らかいのがプラスに働きました)。サイズがきめ細かく揃っていてかつ安価で大助かりなのですが、品質に多少疑問があります。
2人が参考にしています
浄土真宗本願寺派西蓮寺 様2018-02-03
- 用途:
- ボルダリングの壁の作製
- 対象商品:
- 41755061
数百もの穴の設置にインパクトドライバーを使用するため中には欠けが生ずるものもありましたが、概ね満足のいく作品に仕上がりました!