鬼目ナット Dタイプ (三価ホワイト)(パック品)のレビュー
- 用途:
- 木工製品の固定用に使用
- 対象商品:
- 41755095
安価で確実に固定できました使い勝手もよく感謝しております
- 用途:
- カースピーカーのバッフルボード
- 対象商品:
- 41755086
アルパイン製の木質バッフルボードは、付属のタッピングビスで締め付けますが、何度も取り外していると、木質部がゆるゆるになってしまいます。そこで、ドリルで穴をあけて裏から鬼目ナットを埋め込むことで、スピーカー表から六角穴ビスで強いトルクで締め付けられるので重宝しています。
- 用途:
- 防振床の作成
- 対象商品:
- 41755113
防振材取り付けの際に利用。
ホームセンターでも同じパーツはあったが、こちらの6個入りはなかなか良い個数。
下穴で7mmドリルは失敗。もう少し大き目が丁度良いか。
- 用途:
- 柔らかい樹脂のネジ
- 対象商品:
- 41755156
ゴム弾性がある材料にネジを固定したくて購入。
重宝しています。
材質が亜鉛ダイカストなので耐食性は心配。
- 用途:
- スピーカーボックス製作
- 対象商品:
- 41755122
鬼目がしっかりしておりスピーカーボックスの補強が完璧に仕上がり
とても満足しております。機会があれば是非購入したいと思います。
- 用途:
- ビルトインの棚の部材接合用にジョイントコネクターボルトとset使用
- 対象商品:
- 41755104
ねじ込みがスムースに出来イメージ通りの仕上がりになりました
- 用途:
- 木工工作用に買って見ました。
- 対象商品:
- 41755052
M4タイプは長さが4x20しかないのでやもえず、4x20を買いましたが、M5・M6用の「鬼目ナット Dタイプ」は5x13・6x13っと、木板にちょうど良い長さですが4x20は非常に使い辛いです。
鬼目ナットには多数の種類があるので、形状や使用目的・強度などが一目で分かる一覧表を掲載して欲しいです。
後になって、「鬼目ナット Cタイプ(パック品)」注文コード:41755043があるのに気づきました。
使用目的にもよりますが、注文コード:41755052を使うよりか注文コード:41755043を使う方が個人DIY工作には向いています。
貴重なご意見ありがとうございます。
一覧表を検討させて頂きます。
よろしくお願い致します。
- 用途:
- 楽器のネジ受け
- 対象商品:
- 41755052
杉で使用した際は食いつきも良く、緩みや抜け落ちも無いが
メイプルや松など、少々硬い木には同じ下穴では最後までねじ込めずにすぐに割れてしまい、結局その時は下穴をコンマ5ミリ大きく開けて慎重にねじ込んで回避しました。少々強度に不安が残ります。
まあ本来の用途が軟木ようですもんね。
- 用途:
- 釣具作成に使用。
- 対象商品:
- 41755131
商品には問題はありませんが、入れ物が大きすぎます。もっと小さい袋に入れて販売して欲しい。ものすごくかさばります。
いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。
- 用途:
- 木製椅子の座面補修
- 対象商品:
- 41755061
木製椅子の座面が外れてしまい補修しようと思案していたときに、この商品を見つけました。
万能ビスでは長すぎて座面を突き抜けてしまうので、鬼目ナットとナベビスで対処したところ、満足のいく仕上がりになりました。
8個単位でなく50個くらいで販売して貰えるとありがたいです。