POP ジャックナット SN(パック品)のレビュー
片側作業で簡単な強固なナット締結が可能です。
金属母材から、壊れやすい、柔らかい母材まで、幅広い母材に締結可能です。
振動を受ける箇所でも可能です。
母材表面が平らでなくとも形状に合わせて足が開きます。
2018-01-11
- 用途:
- FRP製品等への追い加工ナット立て
- 対象商品:
- 42084804
ポップナットでは掛かりに不安があったり、母材への負担が大きいと判断した時に使用しています。引きトルクがこちらの方が軽く、開口から距離を置いて掛かるので優しく締めあがります。正しい工具で植えた後の供回りは、数百本植えてますが皆無です。ほかのレビューでナッターを使用せずに誤った工法の方がおられますが、この商品はナッターで引いて立てるものです。器用な方なら細身のバイスグリップとワッシャー等の組み合わせで済ませるようですが、やや芯がずれて立ったり斜めに立ったりするのでお勧めできません。性質上、裏に手を回せない作業でしょうから、失敗したものを取り除くのが面倒かと思います。
3人が参考にしています
2013-06-10
- 用途:
- 車内の棚の取り付けのため。
- 対象商品:
- 42084804
ジャックナット自体には、大変満足しています。取り付けさいのジャックナットレンチのかかりが悪く取り付けに苦労しました。レンチを何とかしたほうがいいかと思います。
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
誠に恐れ入りますが、
ご使用されたレンチの注文コード等がわかれば
教えて頂けますでしょうか。
恐れ入りますが、何卒宜しくお願い申し上げます。
2017-01-12
- 用途:
- ドアクローザーの取付
- 対象商品:
- 42084795
高所ですが、ボルトと一緒に回ってしまい取付けられません。本体をペンチで固定
してボルトをネジヤマが潰れるほどしめても固定できず全く使えませんでした。
4人が参考にしています
カーショップTAMADA 様2014-11-27
- 用途:
- 車のボディ-での使用
- 対象商品:
- 42084795
ナット部分のストッパーがないので喰いつけに苦労しました、表に何かしら回り防止があるといいのですが、、、
7人が参考にしています
2014-04-24
- 用途:
- 中空財にナットの取り付け
- 対象商品:
- 42084804
頭が丸なので固定しにくい、10mmの角ならスパナで固定がしやすいのに!
4人が参考にしています
MonotaROからの回答
貴重なご意見誠にありがとうございます。