- 用途:
- バイクの修理
- 対象商品:
-
42171333
モンキーのリヤディスクブレーキ加工のためM8ボルトに使いました。
- 用途:
- 安くて助かります。
- 対象商品:
-
42169827
多数使うため、この金額は大変助かります。製品もきれいです。
- 用途:
- 機械製品の製作
- 対象商品:
-
42170475
機械製品の製作に際して、樹脂を使っ多製品で押さえるのに荷重厚を分散させるため、サイズのこのおおきさがベストなので、定形外サイズを自作する手間も省け大変助かりました。
1人が参考にしています
- 用途:
- バイク用
- 対象商品:
-
42170511
普通のワッシャー。安価なところが良い、ホムセンなどと同等の品質。ホムセンより安いのが良い
- 用途:
- ボルトナットのスペーサーに
- 対象商品:
-
42171001
締付ける時、多少浮かす必要が有って、スペーサーとして購入しました。
充分に目的を達成出来、良かったです。
- 用途:
- 自動車部品の取り付けに使用
- 対象商品:
-
42171665
精度も良く普通に使用出来る良品でした。また購入したいと思います。
- 用途:
- 台付水栓の固定に使います。
- 対象商品:
-
42173284
用途は違いますが、台付水栓の固定で挟む座金として使います。
特寸ワッシャーは商社店頭では見かけないので助かってます。
2人が参考にしています
- 用途:
- snowscootメンテナンス
- 対象商品:
-
42170965
snowscootやブッシュを購入すると付属するワッシャーが、あまりに精度悪く。バリカエリだらけだったのでこちらを購入しました。コレはバリカエリも皆無で美しい。とても満足してます。
- 用途:
- ラティス支柱金具をコンクリートに取り付けるために使用した。
- 対象商品:
-
42170527
素晴らしいですね。
探していた、外径・板厚でした。バリが無いことも驚きです。
- 用途:
- キャスターの取付工事
- 対象商品:
-
42170746
キャスターのベース穴が8mmのため6mmのボルトで固定する為今回特寸の平ワッシャーで外径16mmに対応している事が必須の条件になるので強度も
維持出来たので満足しています。
特にホームセンターなどでは一般的な商品しかないので有難く思います。
- 用途:
- 調理
- 対象商品:
-
42172837
使用している調理器具の部品が無くなったので、この内径のワッシャーを探していましたが、モノタロウで探すことができました。購入しましたが、亡くなった部品の役目を果たしており、よかったです。
- 用途:
- 長穴に固定するとき
- 対象商品:
-
42169967
内径が小さいのを増やしてほしい。
例えば内径4.5mmを4.2mmとか
- 用途:
- 車両整備
- 対象商品:
-
42171035
厚みもあり、質感も良かった。今後も必要に応じて使用予定です。
- 用途:
- ニップルの受け
- 対象商品:
-
42171753
さすがのモノタロウで、こういう特サイズをオンラインで小ロットでたのめるのはホントありがたい。品質も問題なしです。
- 用途:
- エンジンのボルト締め付け時
- 対象商品:
-
42171753
バリも無く精度もあり品質は良い。やや高価だが、特注サイズの本品がすぐ納品されたので助かった。
- 用途:
- ロードバイク用ブレーキシューのスペーサー
- 対象商品:
-
42170651
D14,d6.5 で t2.5 のワッシャを探していたが,バリエーション豊富なバリエーションから,D13のt3.0を選択.
3mm板のプレス加工品なので仕方がないかも知れませんが,抜きダレが大きすぎると感じました.
スペーサーとしての活用だったので,ちょっと残念でした.
1975年製ロードバイクのブレーキシューを最新のモノに交換する事になったが,
ブレーキシューの軸が0.3mm太くて穴に入らないためスペーサーをかませることとした.
DURA-ACEの初期型なので,二次加工は避けたかった.
面出し と 安全の為のテクスチャ加工(滑り止め) を施して使用しています.
抜きダレ がもっと小さければ,安価ですし,文句のつけようがありません.
2人が参考にしています
- 用途:
- バイクの補修
- 対象商品:
-
42171927
スチール製よりボルト、ナットでの締め込み時に歪みが出にくく良かったです。
- 用途:
- 自動車整備用
- 対象商品:
-
42170527
厚みや大きさが丁度イイものが選べて助かりました。また利用したいと思います。
- 用途:
- 車の代用品
- 対象商品:
-
42172365
商品自体は良い物だと思いますが、価格が高いので1パック20個入ぐらいにして欲しいです。それか価格を下げる。
- 用途:
- 自動車部品修理
- 対象商品:
-
42172331
同サイズのカラーを探すと見つからないので、ワッシャー重ねて活用してます