丸ワッシャー 特寸(ステンレス)のレビュー
- 用途:
- スペーサーとして
- 対象商品:
- 42173275
穴径0.5mm単位での製品群に驚き 回転軸の隙間埋めに購入しました 普通なら特注品でなければ入手できません ものたろうさんの商品群ぬい大変満足でした あきらめず探します
- 用途:
- ギターの部品として使用
- 対象商品:
- 42171123
JISとか普通のワッシャーと違って外径が小さいため、
見た目がスッキリします。
別の部分で 4×6~7×0.5 のサイズが有るとありがたいです。
- 用途:
- FA検査装置のセンサー取付に使用。
- 対象商品:
- 42170082
使用機器の環境上サビの心配の少ない当製品を使いました。ステンという特性上仕方がないのですが、強く絞めるとかじりやすいのが不満です。
- 用途:
- ホワイトアングルの固定
- 対象商品:
- 42169662
ホワイトアングルは熱膨張、収縮が激しいので6.5ミリ穴をあけて、M3タッピングネジで取り付ける際に使用した。品質的にも問題はないが、価格的に少し高いような気もする。
- 用途:
- ナット締め付け
- 対象商品:
- 42170527
精度もよく製品に問題はありません。大量の使うわけではないのでもう少し少量のパックがあればいいかと思います。
- 用途:
- 部品交換時に使用
- 対象商品:
- 42170405
鉄製のワッシャと交換しました。機器の部品を留めているワッシャが錆びて取り外せない恐れがある為、本品と交換しました。また、ステンレス製ですが、ネオジウム磁石に弱いながら引っ付きます。材質に鉄の含有量が少々あるようです。
特に問題は御座いません。少量購入出来て便利です。
- 用途:
- スペーサーとして使用
- 対象商品:
- 42169705
本来の使い方ではないのですが、スペーサーとして使用しました。ちょうど良い寸法で、Goodです。
- 用途:
- 秋祭りの山鉾の車輪の軸部に使用
- 対象商品:
- 42173302
秋祭りの山鉾の車輪の軸部に使用しました。ワッシャーの外れ防止です。何でも直ぐに揃い感謝します。
- 用途:
- プーリーのオフセット調整
- 対象商品:
- 42171814
ステンでこの値段は安いと思うが、スペーサーとして使う用途には平行感が足りなかったです
打ち抜きの為か、片面が丸みを帯びていた為
- 用途:
- 厚み3.0㎜???
- 対象商品:
- 42171726
厚み3.0㎜との事ですが、
測っても2.5㎜、2枚重ねて測っても5.0㎜
何か誤魔化されているのだろうか・・・良く分からない。
厚み2.0㎜を買うと1.5㎜が来て、1.5㎜を買うと1.0㎜が来るのかな、意図が読めない。
買って見てみろって事なのだろうか。