丸ワッシャー 特寸(ステンレス)のレビュー

平均満足度 4.61 (417件のレビュー)
商品レビューを投稿する
丸ワッシャー 特寸(ステンレス) 大阪魂
大阪魂
399 / 税込 439
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
417件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
有限会社つるみ印刷 様2024-09-02
用途:
適切な締結のため
対象商品:
42170572

外径、厚みのバリエーションが入手できるのでとてもありがたいです。
シッカリ締め付けたい部分には外径大きめで厚手の品を選んで使いますし、所定の厚みになるようシムとして使用したり、スペーサー作製のための仮組みにも使っています。
一点注文を付けるなら、ボルト・ナット等含め、商品選択の際に類似の商品が多く、同じものを何度もクリックしてしまったりして、求める品を探すのに苦労するので、お勧め品の表示は「M5~M10」などと大まかな範囲でよいので寸法の見当をつけ易い表示にしてほしい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

2025-01-27
用途:
ボルト締め付け
対象商品:
42169906

モノタローブランドにしては普通に使える。この程度の物ならモノタローブランド品で良い。錆びやすいかどうかは不明。

コスモソリューション 様2024-11-10
用途:
整備
対象商品:
42170572

車の修理に使用します。樹脂パーツの取付部に大きめのワッシャーが必要なので最適です。ステンレス製なので錆びにも強いので満足です。

2024-09-28
用途:
アルミチャンネルの補強

アルミチャンネルに穴を開け、ボルト止めする際のワッシャーに使いました。
チャンネルの内寸(表記されてはいない)と同寸なので少し削るつもりでしたが、ドンピシャで使えました。
アルミチャンネルが少し柔らかく感じたので、大きなワッシャを購入しておいてよかったです。
たまたまですが、入り数もちょうどよかったです。

2024-10-28
用途:
網部品の固定に

ちょうど探していたイメージの寸法で各寸揃っていたので助かりました。

2025-05-06
用途:
破損品との交換

サイズの種類が豊富で目的にあった寸法を購入でき、重宝しています。

2024-09-28
用途:
ラジコン模型

外形が14mm、公差が0~-0.4とあったので小さくても13.8mmあたりと思って購入しましたがほぼ全部13.69程度、サイズ表示が紛らわしい。
製品は価格も安く品質も満足しています。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

東邦電機株式会社 様2024-07-07
用途:
大穴に部品を止める際に
対象商品:
42169741

φが6mm程度の大きな穴にM4ビスで部品を止めたいときに使用してます。
ステンレスの特寸はホームセンターなどではあまり見かけることが出来ず困っておりました。
MonotaROでは特寸タイプもかなり揃っているので大変助かっております。

1人が参考にしています
2024-05-30
用途:
浴室デッキタイプの混合水栓の穴のアダプタとして
対象商品:
42173311

既存のカウンター穴が直径40mmで新しく取り付けしようとするものがW30のネジだったため カウンターにこの丸ワッシャーで上下に挟んで穴の変換させました。3箇所で合計6枚必要でしたが 水栓器具メーカーの専用品の1箇所分の値段以下で済みました。厚みもあって水栓のアクセントにもなって高級感が出ました。

2024-07-30
用途:
バイクの部品
対象商品:
42170931

バイクメーカーの純正部品が無くなったので、こちらで探しました。安くて良いです。

2024-06-29
用途:
冷蔵庫のドア受け部
対象商品:
42171281

メーカー製のこれまでのものがナイロン製のため、破れたので代用品として使用。うまくいっています。

加藤厨房設備 様2024-02-11
用途:
特寸ワッシャー
対象商品:
42170046

M4の普通に使われるステンレスワッシャーは、ホームセンターでも1枚5円程度で購入出来ますが、外径の大きいタイプや、厚みが
厚いタイプの特寸ワッシャーは1枚あたり通常のM4ワッシャーの10倍以上の価格がします。安く購入出来、又、小ロットで購入出来る所を探していた所モノタロウに行き着きました。1枚あたり半額以下で購入出来たので、まとめ買いしました。

2024-01-31
用途:
スチール棚の改造
対象商品:
42169757

鉄ユニクロなどでも良かったが、寸法上選択肢が無かった。
ブラインドリベットの引っ掛かり性の増強に使用。
組立が上手くいったので、追加手配します。

1人が参考にしています
加藤厨房設備 様2024-02-23
用途:
M10の下穴にM6のボルトを固定する際のスペーサー
対象商品:
42170807

M10の下穴にM6のボルトを固定するとかろうじてボルトの締付けは出来ますが、ガタが出てしまいました。内外6.5mmのワッシャーをスペーサーとして使用することでガタが無くなりました。

1人が参考にしています
2024-04-16
用途:
ゴムとネジの間に入れる
対象商品:
42169583

なかなかこういうサイズが見つからなくて不自由していました。やっと手頃な品物が有りました。

2024-04-08
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
42172532

ホームセンターで入手できる製品はサイズの種類が少なく不満でした。
こちらでは沢山のサイズがあるので大変満足です。

2024-02-26
用途:
自転車レストア
対象商品:
42173302

自転車レストアで、コラム高さ微調整で使用。SUSは安心して使える。

日栄電機株式会社 様2024-02-08
用途:
電気工事用
対象商品:
42170545

いろいろなサイズが合って有り難いです。小分けで買えますので大変助かります。

2024-02-08
用途:
玄関ドア高さ調整
対象商品:
42172322

厚みが0.5㍉なので1.0㍉も有ると使い分けが出来てありがたいですね。

2024-01-12
用途:
バイクのカスタム
対象商品:
42170572

ホームセンター等で売っている物では、サイズ的に微妙に合わず痒い所に手が届く特寸ありがたいです!