丸ワッシャー 特寸(ステンレス)のレビュー

平均満足度 4.61 (417件のレビュー)
商品レビューを投稿する
丸ワッシャー 特寸(ステンレス) 大阪魂
大阪魂
399 / 税込 439
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
417件中 101~120件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-04-20
用途:
色々な用途に使用
対象商品:
42170021

今回は機器のがたつき防止のスペーサーとして使用。大阪魂は様々なサイズや厚さが小袋で購入できるので、本来の丸座の用途だけでなく、色々な使い方ができてとても便利です。

2021-02-12
用途:
楽器のワッシャー交換
対象商品:
42169757

ワッシャーはネジ以上に内径,外径,厚さが重要で、ホームセンターではなかなかピッタリのサイズに出会えず、ごまかしながら使っている。モノタロウはあらゆるサイズのワッシャーがあり、助かる。

1人が参考にしています
2021-04-17
用途:
金属シャーシへのネジ止めに
対象商品:
42169617

このような幅広のワッシャーは木材等柔らかい材質へのネジ止めに使うようですが、表面処理も見た目も仕上がりがきれいだったので、金属シャーシのネジ止めに使っても違和感がありませんでした。
良かったです。

2021-02-09
用途:
ラジコン
対象商品:
42169671

ラジコン飛行機の主翼の取り付けに使用
木製の主翼は通常のワッシャーでは締め付けに対し、へこんでしまうので大径ワッシャーは重宝します。

1人が参考にしています
2021-07-09
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
42170563

きれいなステンレス製です。普通に長持ちするはずです。

亜蓮屋本舗 様2021-05-23
用途:
カバー取り付け。
対象商品:
42169662

カバー類の取り付けで接触面積が欲しいときにとっても助かります。

山田輪店 様2021-03-27
用途:
エコキュート取付時、アンカーを止める時の大穴の調整
対象商品:
42170572

ステンレスのある程度大きいワッシャーが欲しかったのですが、ネジ専門店ではロットが多過ぎて注文しづらいのですがここは小ロットでちょうど良いです。

2021-03-11
用途:
パソコンのマザーボードの固定
対象商品:
42169714

圧縮ばね用ワッシャーとして購入。近所のスーパーに3.5mmワッシャーは見つかりづらく、有っても鉄製でネジを締める時に圧縮ばねの端っこで鉄粉が磨けられやすく、金属の粉によるショートの恐れがあるので使えられない。今回買ったのステンレス製はその問題が起こされなかったので、自分の用途にぴったりと感じた。

2021-04-04
用途:
農機の修理
対象商品:
42170983

強度は十分あります。
海外製品はセンターがずれていることが多いですが、この商品は正確に作ってあるので安心です。

2021-01-29
用途:
ホイールベアリングの交換に
対象商品:
42172426

シグナスX(国内5型)のフロントホイールベアリングを交換する際に使用してみました。
M12の全ネジボルトと高ナットおよび各ワッシャー(ホイールベアリングよりもやや小さめ)を使って規定トルクで締めこむため、進行方向からみて左側のベアリングの抑えに使用しました。
※(ベアリングは右側から先に圧入しておく必要があるので、あくまでも左側ベアリングとディスタンスカラーを既定のアクスル締め込みトルクにあわせるために使用)

1人が参考にしています
有限会社 フジモータース 様2021-02-08
用途:
部品の取り付け時
対象商品:
42171421

注文した翌々日には手元に届くのだからとても都合が良いです。
製品は普通のステンレスの丸ワッシャーですので特にコメントはありません。

2021-04-12
用途:
ブッシュ抜きの当て金
対象商品:
42172706

特寸のワッシャーは、近くの店には、なかったので、助かりました。

2021-03-27
用途:
機械メンテナンス
対象商品:
42171412

機械メンテナンスで使用しました。
プレス時のクリアランスが悪かったのパンチとダイスの寸法か合ってなかったのかせん断面がイマイチでしたが、
安く済んだので、助かりました。

2024-10-19
用途:
ワッシャーとして使用
対象商品:
42173232

これまで同じ商品でサイズ違いを
いくつか購入してきましたが、今回の
ものは商品製造時の切削油と削りカスが
かなり残ったままのものがが届きました。
一度使用してしまえばそれっきりなのですが、
少々気になりました。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

2020-12-16
用途:
我が家のインコケージ用止まり木部品として使用
対象商品:
42171026

とても高級感あふれるワッシャーです。販売されている止まり木のワッシャーとは比較にならないぐらい高級。

1人が参考にしています
2021-12-05
用途:
プラスチック板にビス取り付け
対象商品:
42170536

なかなか手に入りづらい特殊なサイズがあるので助かりました。普通に使用できます。

2021-11-29
用途:
機械のメンテナンス時に使用します
対象商品:
42171351

特殊なサイズなので他で購入すると値段がはり
安価なので助かります。

2020-12-13
用途:
室内ドアの蝶番の高さ調整
対象商品:
42171211

ホームセンターには無かったので、こちらを購入しました。
ドアが床に擦れるほど下がってきたので、このワッシャで1ミリ上げたところ、
不具合が解消しました。

2020-12-07
用途:
アルミサッシの蝶番に
対象商品:
42172313

モノタロウさんの評価になってしまいますが、バリエ-ションがあるので、また検索しながら大きさの確認できるので、とても便利です。

2020-12-07
用途:
ネジ止め作業時
対象商品:
42169583

このサイズのワッシャーはトタンやぷらプラベニ止め作業時に重宝します。安価でのPB商品ありがとうございます。